ETASIS

Frantuma i trucioli lunghi con la funzione di oscillazione a controllo servo di FANUC

I trucioli lunghi delle operazioni di lavorazione disturbano il funzionamento della macchina. ETASIS, un produttore turco di utensili, cercava una soluzione. Il CNC FANUC offre la funzione di oscillazione del servoapprendimento, che oscilla l'utensile lungo la direzione di taglio, mantenendo la qualità e riducendo la pulizia. Questa soluzione è essenziale per la gestione robotica delle macchine ed elimina la necessità di apparecchiature rompitruciolo. ETASIS è molto soddisfatta dei risultati ottenuti.
ETASIS is offering their customer the perfect solution by using FANUC’s CNC and specifically the Servo Learning Oscillation Function, which eliminates the need for chip breaker equipment resulting in significant labour savings and enhanced quality.

Approfondimenti chiave dal compito al risultato

Compito

Per molte operazioni di lavorazione, i trucioli lunghi rappresentano un problema. Le strisce di metallo arrotolato possono avvolgere il pezzo e l'utensile da taglio e interferire con il corretto funzionamento della macchina utensile. ETASIS, un produttore turco di macchine utensili personalizzate, vuole fornire ai suoi clienti una soluzione che elimini il problema dei trucioli lunghi. Questi trucioli arricciati sono particolarmente problematici durante la tornitura, ma possono verificarsi anche in altre operazioni come la foratura e la fresatura.

La soluzione

Il CNC FANUC fornisce un'applicazione software denominata Servo Learning Oscillazione. Questa funzione provoca l'oscillazione dell'utensile lungo la direzione di taglio. Applicando il Servo Learning Control, l'oscillazione viene realizzata senza compromettere la qualità o la precisione.

Risultato

La funzione Servo Learning Oscillation migliora la qualità del prodotto finito. Si ottiene un significativo risparmio di manodopera evitando la necessità di pulire le parti. Per i clienti che desiderano utilizzare un braccio robotico per la manutenzione delle macchine, è fondamentale eliminare il problema dei trucioli lunghi. La soluzione software di FANUC elimina la necessità di apparecchiature per la rottura dei trucioli. ETASIS è molto soddisfatta dei risultati di questa funzione.

ETASIS

Thanks to FANUC’s CNC and specifically the Servo Learning Oscillation Function, the Turkish company ETASIS, eliminates the need for chip breaker equipment resulting in significant labour savings and enhanced quality.

ETASIS produce macchine CNC dal 1990 ed è orgogliosa della capacità del suo team di adattarsi alle nuove tecnologie. Tutti i prodotti sono di loro progetto e realizzano macchine utensili speciali per diversi settori industriali.

SCOPRI DI PIÙ SU ETASIS

Le macchine CNC FANUC plasmano il futuro di uno specialista nella lavorazione degli stampi

ETASIS produce macchine utensili personalizzate per molte applicazioni, tra cui utenti finali ad alta tecnologia come il settore automobilistico e aerospaziale. I trucioli lunghi e arrotolati possono causare molti problemi, come arresti del nastro trasportatore, finiture superficiali inferiori agli standard e riduzione della durata degli utensili.

Meliha Günaltin, General Manager di ETASIS, spiega: "La funzione di servo oscillazione FANUC aumenta la qualità della produzione delle macchine che produciamo. Nei materiali e nei processi con un'alta probabilità di avvolgimento del truciolo, quest'ultimo non può essere rimosso e causa una perdita di qualità nel tempo quando il pezzo viene lavorato con i metodi tradizionali."

"Nelle aree di produzione di massa, il truciolo formato deve essere pulito dal pezzo per poter continuare senza problemi i processi successivi. Questo comporta un ulteriore fabbisogno di manodopera e costi aggiuntivi. Inoltre, un pezzo privo di trucioli è inevitabile per i clienti che desiderano implementare un sistema di automazione robotica come il carico e lo scarico delle macchine. In vari test con l'applicazione FANUC Servo Learning Oscillazione, abbiamo eliminato il truciolo dal pezzo".

ETASIS testimonial Image related to the ETASIS success story.
Testimonianze

Meliha Günaltin

Direttore generale

La signora Günaltin spiega come viene utilizzata la funzione:

«Dopo aver determinato le condizioni di taglio più adatte al pezzo, i parametri specificati vengono inseriti nelle istruzioni di configurazione dell’applicazione Servo Learning Oscillation, assicurandone il corretto funzionamento. Abbiamo svolto attività di ricerca e sviluppo per individuare i valori ottimali per la funzione di rottura del truciolo.

La utilizziamo inoltre su macchine per foratura e fresatura, oltre che su torni. L’applicazione FANUC Servo Learning Oscillation elimina la necessità di attrezzature per la rottura del truciolo e di manodopera aggiuntiva. Ci garantisce elevati benefici in termini di costi e tempi. Inoltre, questa funzione prolunga la durata degli utensili, con una significativa riduzione dei costi e un aumento dell’efficienza produttiva.»

FANUC CNC Servo Learning Oscillation function lets your tool oscillate along the cutting direction to break chips effectively and efficiently in turning and drilling operations - without compromising accuracy. The oscillating tool produces small chips, avoiding the entanglement of large, twisted chips

Lasciati ispirare

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Casi di successo FANUC

Esplora la nostra gamma completa di soluzioni di automazione di fabbrica, illustrate in casi di studio dettagliati e progettate per ottimizzare e snellire qualsiasi processo di produzione.