Emerson

Mensch und Technik im engen Zusammenspiel

Der Cobot CRX-10𝑖A/L von FANUC ermöglicht eine einfache und zuverlässige Produktion selbst auf engstem Raum. Er zeichnet sich durch eine kompakte Bauweise aus und erhöht die Maschinenverfügbarkeit erheblich.
At Emerson Professional Tools AG, a FANUC CRX cobot operates efficiently even in confined production areas. The collaborative system ensures precise handling and smooth integration into the automated workflow, demonstrating how FANUC technology supports reliable and space‑optimized manufacturing environments.

Wichtige Einblicke von der Aufgabe zum Ergebnis

Aufgabe

Die vorhandene Portalautomatisierungslösung an der CNC-Drehmaschine war defekt. Daher wurde eine sofort verfügbare und einfach zu installierende Lösung gesucht.

Lösung

Mit der Wick Slim Cell, die einen kollaborativen FANUC CRX Roboter (Cobot) beherbergt, wurde eine hervorragende Lösung mit geringem Platzbedarf und Installationsaufwand gefunden. Darüber hinaus überzeugte die einfache Programmierung des neuen CRX den Kunden.

Ergebnis

Der CRX automatisiert die Entnahme von Fertigteilen direkt von der Drehmaschine und von Reststücken aus dem Stangenlader. Die Maschinenverfügbarkeit wurde auf 96% pro Tag erhöht und die Produktivität gesteigert, da nun eine komplette Geisterschicht gefahren werden kann.

Emerson

Success story about automated part handling using FANUC robots by the Swiss company Emerson Professional Tools AG.

Emerson Professional Tools AG relies on the FANUC CRX collaborative robot to automate the unloading of finished parts directly from the lathe as well as remnants from the bar feeder. Thanks to its small footprint and easy installation, the CRX was the perfect replacement for the broken gantry system. Machine availability has increased to 96% per day, while productivity has been boosted by enabling a complete ghost shift.

Mit rund 80 Mitarbeitern entwickelt, fertigt und montiert Emerson Professional Tools am Schweizer Standort Sissach seit Jahrzehnten Presswerkzeuge und Pressbacken für Pressfittings. Die hochwertigen Produkte des Unternehmens werden vor allem für die Verbindung von Sanitär-, Wasser- und Gasleitungen in Gebäuden eingesetzt.

ERFAHREN SIE MEHR ÜBER EMERSON

Emerson setzt auf platzsparende Automatisierung durch kollaborative FANUC Roboter

Als führender Hersteller von Presswerkzeugen für die Gebäudesanitärtechnik muss die Emerson Professional Tools AG prozesssicher und zuverlässig fertigen. Aus diesem Grund - und aufgrund der begrenzten Platzverhältnisse - wird seit 2021 der Cobot CRX-10𝑖A/L von FANUC an einer Drehmaschine eingesetzt. Er ist kompakt gebaut und erhöht die Maschinenverfügbarkeit auf bis zu 96 Prozent.

Auf der Suche nach einem geeigneten Lieferanten wandte sich Stefan Rüdisühli, der für die Leitung und Weiterentwicklung des Standorts und damit auch für die Produktion verantwortlich ist, an die Schweizer FANUC Tochter. Die Gründe dafür waren zum einen jahrzehntelange gute Erfahrungen mit FANUC Steuerungen und zum anderen zwei FANUC Roboter, die bereits zuverlässig im Einsatz waren.

At Emerson Professional Tools AG, a FANUC cobot works safely alongside an operator, supporting smooth interaction between manual tasks and automated handling. The collaborative setup enhances process reliability and maintains high productivity, even in dynamic production environments.

Als kollaborierender Roboter benötigt der FANUC CRX-10𝑖A/L keine aufwendigen Sicherheitseinrichtungen, was sich letztlich positiv auf seine Stellfläche auswirkt. Seine sensiblen Sensoren erfüllen die Sicherheitsstandards nach ISO 10218-1 und lösen beim Berühren eines Hindernisses einen sofortigen Sicherheitsstopp aus. Der Einklemmschutz und die weiche Gummihaut, die den Cobot teilweise umhüllt, sorgen zudem dafür, dass sich die Maschinenbediener sicher fühlen und angstfrei in engem Kontakt mit ihrem Roboterkollegen arbeiten können.

Der FANUC Cobot entlädt Fertigteile aus der Nakamura WTS-150 und entnimmt Reststücke aus dem Stangenlader. Er kann sogar eine unbemannte Geisterschicht durchführen. Dank der hohen Prozessstabilität konnte die tägliche Verfügbarkeit der Drehmaschine auf bis zu 96 Prozent gesteigert werden.

 

Emerson testimonial image. Website only!
Zitat von Testimonials

Stefan Rüdisühli

Betriebsleiter bei Emerson

Die Installation des Cobots und die Erstprogrammierung der auszuführenden Aufgaben wurde von erfahrenen Technikern der Wick AG durchgeführt. Das Systemhaus aus Küssnacht in der Schweiz entwickelt seit rund 20 Jahren Automatisierungslösungen für kleine und mittlere Unternehmen.

Finished parts for pressing tools, unloaded from the lathe with a FANUC CRX cobot at Emerson Professional Tools AG.

Guido Lüönd, CTO der Wick AG, ist vor allem von der Installationsfreundlichkeit der neuen CRX-Serie begeistert: "Dank seiner leichten und kompakten Bauweise lässt sich der FANUC CRX-10𝑖A/L problemlos in jeden Arbeitsbereich oder in bestehende Anlagen integrieren. Wir benötigen weder einen Kran noch eine andere Hebevorrichtung." Auch die neue, besonders kompakte Steuerung R-30𝑖B Mini Plus fügt sich perfekt ein.

Der Automatisierungsexperte ist auch von den komfortablen Programmiermöglichkeiten überzeugt: "Der FANUC CRX-10𝑖A/L ermöglicht manuelles Guided Teaching. Das bedeutet, dass der Roboter einfach von Hand in die gewünschten Positionen geführt werden kann, die dann per Drag & Drop auf dem Tablet gespeichert werden können. Auf diese Weise ist eine neue Anwendung in wenigen Minuten programmiert."

Inspiriert werden

Success story about successful development of a mobile cobot with FANUC CRX-10iA/L. The Austrian company GER4TECH integrated the FANUC collaborative robot CRX-10iA/L into a Mobile Cobot G4T4.These Mobile Cobots can move autonomously between different workstations, transport materials and switch from one job to the next without any trouble. Thus G4T4 – Mobile Cobots enable new possibilities in handling and logistics automation. Their safety functions enable them to operate around people and capabilities of the G4T4 cobots are enhanced with a collaborative end-of-arm tooling (EoAT).
GER4TECH

FANUC Cobot Helps GER4TECH Make its Move

Developing a new robot requires expertise, experience and often collaboration with partners who have specialised knowledge in specific technology fields. So, when GER4TECH wanted a specialist in collaborative robots to bring advanced capabilities to its new autonomous mobile robot (AMR), the company reached out to FANUC.

Images Swissmint case study
Automated milling cell with FANUC ROBODRILLs and M-20iD/25 robots
Images Radmot case study
Automated milling cell with FANUC ROBODRILLs and M-20iD/25 robots
RADMOT

FANUC Roboter ermöglichen 24/7 CNC-Bearbeitung bei RADMOT

Automatisierte CNC-Bearbeitungszellen, die aus verschiedenen Werkzeugmaschinen und Robotern bestehen, erfordern eine kluge Planung und Integration. Warum also nicht den Prozess vereinfachen, indem man sich an den weltweit bekanntesten Hersteller von CNC-Werkzeugmaschinen und Robotern wendet? FANUC. Genau das war die Strategie von RADMOT, einem großen polnischen Anbieter von Zerspanungsdienstleistungen, als er eine neue CNC-Fräszelle mit drei Bearbeitungszentren und zwei Robotern implementieren wollte, die 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche unbemannt laufen kann - ohne Kollisionen zwischen den Robotern.

Success story about successful implementation of FANUC welding robots at the Italian company Bonvicini Carpenteria S.r.l.. Bonvicini S.r.l, a contract welding specialist, has invested in new industrial robot technology to meet customer demands for increased flexibility. In addition to their long-standing use of FANUC robots and with the help of system integrator company TECNOROBOT they have introduced their first collaborative robot, a FANUC CRX-10iA/L, which was up and running in 1 hour.
Bonvicini Carpenteria S.r.l.

FANUC CRX Cobot erhöht die Flexibilität der Produktion

Bonvicini Carpenteria genießt heute ein noch höheres Maß an Qualität und Flexibilität. Das Unternehmen kann zwischen verschiedenen Automatisierungslösungen wechseln, wann immer es das Produktionsvolumen erfordert. Insbesondere profitiert Bonvicini Carpenteria von der einfachen und schnellen Roboterprogrammierung mit Funktionen wie Drag & Drop und einer einfachen Tablet-Oberfläche.

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

FANUC Fallbeispiele

Entdecken Sie unser umfassendes Angebot an Fabrikautomatisierungslösungen, die in detaillierten Fallstudien vorgestellt werden und zur Optimierung und Rationalisierung von Fertigungsprozessen entwickelt wurden.