brand new cars for the automotive industry

Moulage par injection avancé pour l'industrie automobile

L'excellence du moulage par injection dans l'automobile grâce à la technologie de FANUC !

Précision et polyvalence dans la production automobile

 

Doté de fonctions spécialisées pour relever des défis tels que l'évacuation des gaz et les variations de temps et de volume de plastification, le ROBOSHOT de FANUC excelle dans la production en grand volume de composants automobiles. Reconnue comme la machine la plus fiable du marché, ROBOSHOT produit toujours rapidement des pièces impeccables et ne nécessite qu'un minimum d'entretien. Sa capacité d'adaptation aux changements fréquents de production dans l'industrie automobile est inégalée, grâce à la disponibilité de six tailles de vis différentes. Cette caractéristique garantit la polyvalence inégalée de ROBOSHOT, permettant aux fabricants de réaliser un large éventail de tâches avec une seule machine, ce qui rationalise les opérations et améliore l'efficacité. En outre, la fonction avancée de régénération de puissance de ROBOSHOT permet une récupération intelligente de l'énergie : Cela représente une économie considérable en termes d'émissions de CO₂ et de factures d'énergie.

Automotive Line Rendering for Advanced Injection Moulding for the automotive-industry page.
Notre: there are duplicates of this image. They are needed for the website. Do not delete!

Pièces d'ingénierie de précision

La plus haute qualité de conception

Des composants optiques irréprochables

Moulage multi-matériaux

Moulage par insertion

Surmoulage

Étiquetage dans le moule

Moulage LSR

Durabilité et émissions de CO₂

Pièces d'ingénierie de précision

 

FANUC ROBOSHOT est la solution idéale pour mouler des pièces de précision telles que des engrenages, des roulements et d'autres composants critiques utilisés dans l'assemblage automobile. La vitesse et la précision de ROBOSHOT contribuent à la fabrication fiable de ces pièces complexes et essentielles.

La vitesse et la précision de ROBOSHOT contribuent à la fiabilité de la fabrication de ces pièces.

La plus haute qualité de conception

 

Les éléments de l'habitacle automobile, tels que les garnitures du tableau de bord, les boutons et les panneaux, nécessitent un moulage précis pour répondre aux spécifications de conception. Les capacités de contrôle et de surveillance avancées de FANUC ROBOSHOT permettent d'obtenir une qualité constante dans la production d'éléments intérieurs et de pièces complexes, comme les connecteurs.

La production d'éléments intérieurs et de pièces complexes, comme les connecteurs, nécessite un moulage précis.

Des composants optiques sans faille

 

Pour les applications impliquant des composants optiques tels que les lentilles et les guides de lumière dans les systèmes d'éclairage automobile, la précision de ROBOSHOT assure le moulage de pièces d'une clarté exceptionnelle et avec un minimum de défauts, répondant ainsi aux normes de qualité rigoureuses exigées dans l'industrie automobile.

La précision de ROBOSHOT permet d'obtenir des pièces d'une clarté exceptionnelle et avec un minimum de défauts.

Moulage multi-matériaux

 

La polyvalence de ROBOSHOT s'étend au moulage multi-matériaux, permettant la production de composants automobiles avec différents matériaux dans un seul moule. Cette capacité est utile pour créer des pièces hybrides aux propriétés variables, par exemple en combinant des matériaux rigides et flexibles.

Moulage d'insertion

 

Le ROBOSHOT de FANUC excelle dans les applications de moulage par insertion, offrant précision et fiabilité pour l'encastrement de pièces métalliques dans du plastique moulé avec une précision exceptionnelle.

Le ROBOSHOT de FANUC excelle dans les applications de moulage par insertion, offrant précision et fiabilité pour l'encastrement de pièces métalliques dans du plastique moulé avec une précision exceptionnelle.

Le ROBOSHOT de FANUC excelle dans les applications de moulage par insertion.

Surmoulage

 

Le ROBOSHOT de FANUC offre des performances exceptionnelles dans les applications de surmoulage, en encollant de manière transparente différents matériaux pour obtenir des composants automobiles durables et de haute performance.

La société FANUC ROBOSHOT a été créée pour répondre aux besoins de ses clients en matière de surmoulage.

Étiquetage dans le moule

 

Le ROBOSHOT de FANUC améliore les applications d'étiquetage dans le moule (IML), assurant une intégration précise et efficace des étiquettes dans les composants en plastique pour des finitions de haute définition.

La société FANUC ROBOSHOT a mis au point un système d'étiquetage dans le moule qui permet d'améliorer la qualité de l'étiquetage dans le moule.

Moulage LSR

 

Le ROBOSHOT de FANUC excelle dans les applications LSR, offrant une précision et une cohérence inégalées dans le moulage du caoutchouc de silicone liquide.

La société FANUC ROBOSHOT a été créée pour répondre aux besoins de ses clients.

Durabilité et émissions de CO₂

 

Avec la technologie des axes à entraînement 100% électrique, FANUC ROBOSHOT vous offre une efficacité énergétique maximale et des émissions de CO₂ minimales.

La technologie des axes à entraînement 100% électrique, FANUC ROBOSHOT vous offre une efficacité énergétique maximale et des émissions de CO₂ minimales.

La technologie des axes à entraînement 100% électrique, FANUC ROBOSHOT vous offre une efficacité énergétique maximale et des émissions de CO₂ minimales.

 

Success Story Hungarian customer Viskiplast. Products shown: ROBOSHOT.
Viskiplast

L'atelier de moulage par injection façonne son avenir avec FANUC

Il existe de nombreuses machines de moulage par injection de plastique sur le marché, mais la plupart des fabricants modernes recherchent un ensemble d'attributs clés basés sur la flexibilité, l'efficacité énergétique et la performance. Ainsi, le ROBOSHOT de FANUC, avec son potentiel de changement rapide d'outils et sa faible consommation d'énergie en mode tout électrique, est un choix éprouvé pour tout fabricant de produits en plastique cherchant à devenir plus compétitif et à gagner des parts de marché. L'entreprise hongroise Viskiplast est l'une de celles qui ont pu apporter leur témoignage.

Success Story with the Hungarian company Simon. Showcasing the Roboshot.
Simon

Les machines ROBOSHOT de FANUC simplifient les choses pour SIMON

Pièces en plastique de grand volume, parois minces, zéro défaut, délais courts pour l'automobile, exigences élevées en matière d'efficacité énergétique. Un nombre croissant de fabricants relèvent ces défis communs en investissant dans des machines de moulage par injection ROBOSHOT haute performance et entièrement électriques de FANUC. SIMON Plastics est l'un d'entre eux.

Nos solutions pour d'autres secteurs

Factory worker in protective uniform and hardhat operating industrial machine at production line.
industry, industrial, factory, plant, machine, production, line, metal, worker, helmet, yellow, hardhat, gloves, protective, working, workman, man, people, technician, uniform, checking, focused, engineer, looking, factory worker, manufacturing, process, technology, business, professional, automated, machinery, production line, interior, work wear, efficient, productive, positive, occupation, job, employment, laborer, operating, operator
Industry background for the global overview page

Solutions d'automatisation pour tout processus de fabrication

Industries pour l'automatisation - FANUC est au service de toutes les industries pour vous aider à résoudre vos problèmes d'automatisation.