Chip as an example for the electronics industry

Électronique

Nous fournissons des solutions automatisées pour la fabrication de produits électroniques et les salles blanches.

Robotique et automatisation pour l'industrie électronique

 

Augmentez l'efficacité de la fabrication électronique avec les solutions automatisées de FANUC, offrant précision, fiabilité et réactivité dynamique au marché

.

3D simulation of a production line for Electronics. High-res industry rendering.

Moulage par injection

Usinage complexe

Le Tournage Dur

Forage de haute précision

Le Tournage Dur

Découpe au laser, au plasma et par jet d'eau

Assemblage

Soudure

Picking & Placing

Automatisation en bout de ligne

Assemblage

 

FANUC propose une variété de robots d'assemblage très fiables qui sont dextres, répétables, compacts et rapides. Des robots articulés 5 à 6 axes, aux robots Delta 3-6 axes en passant par notre série SCARA et les robots collaboratifs, nous avons les robots et les fonctionnalités intelligentes nécessaires pour maintenir vos objectifs de production sur la bonne voie.

Les robots d'assemblage de FANUC sont très fiables.

Picking & Placing

<Équipés de 𝑖RVision et d'un capteur de zone 3D, les robots FANUC prélèvent, trient, placent et arrangent les produits sur un convoyeur en mouvement. Par exemple, les robots delta sont le choix idéal pour prélever, trier, inspecter, placer et insérer des pièces. Ces opérations peuvent être effectuées à grande vitesse sur des convoyeurs en mouvement.

Soudure

 

Les robots utilisés pour les tâches de soudage et de brasage garantissent une application cohérente et précise de la soudure ou du matériau de soudage, contribuant ainsi à la qualité et à la fiabilité des produits électroniques.

Automatisation en bout de ligne

 

Triez vos produits pour la livraison grâce à nos robots équipés d'un système de vision. L'automatisation des processus de fin de ligne, tels que l'emballage, l'étiquetage, le conditionnement et la palettisation, rationalise le processus d'emballage et améliore l'efficacité logistique globale

.

Moulage par injection

Les fonctions intelligentes de ROBOSHOT compensent les changements de viscosité, alors que l'évacuation active des gaz augmente encore la qualité.

Découpe par électroérosion à fil

 

Avec sa vaste gamme d'options garantissant des surfaces impeccables et une incroyable précision des pièces, ROBOCUT se distingue comme le parfait multitalent pour l'industrie électronique. L'électroérosion à fil de FANUC fait preuve d'une précision extrêmement élevée sur les outillages, tels que les moules. Les niveaux incroyables de répétabilité de la machine garantissent que les mêmes normes élevées sont constamment obtenues.

FANUC

Forage de haute précision

Les applications de l'industrie électrique nécessitent souvent le perçage de trous minuscules dans des composants de précision. Pour ce faire, FANUC ROBODRILL est équipé d'une broche finement équilibrée qui garantit un très haut degré de précision répétable. Afin d'optimiser la précision dans ce type d'applications, ROBODRILL comprend également une unité de nettoyage des outils. En nettoyant à la fois l'outil et la broche lors des changements d'outils, cette fonctionnalité améliore considérablement la répétabilité.

Usinage complexe

 

Les CNC de FANUC vous permettent d'atteindre un rendement de production élevé et les normes de qualité les plus strictes pour le fraisage, le tournage, le meulage ou la découpe rapides et précis en 5 axes de boîtiers de pièces complexes de toutes sortes, de l'électronique grand public à l'aérospatiale. Le ROBODRILL de FANUC offre un contrôle simultané et des fonctions avancées telles que le look-ahead, l'interpolation et les fonctions de lissage intelligent pour une production précise et rapide de moules complexes, d'électrodes et de pièces en 3D.

Le Tournage Dur

 

Pour la production de composants électriques et électroniques, la technologie de tournage dur rapide et ultra-précis utilisant des entraînements et des commandes FANUC constitue une alternative économique à la rectification circulaire et permet d'atteindre des précisions de l'ordre du micron.

La technologie de tournage dur rapide et ultra-précis utilisant des entraînements et des commandes FANUC constitue une alternative économique à la rectification circulaire et permet d'atteindre des précisions de l'ordre du micron.

Fraisage

FANUC améliore le fraisage des composants électroniques avec le centre ROBODRILL et la robotisation des machines pour une efficacité optimale. Notre commande CNC garantit un fonctionnement facile et des résultats supérieurs dans une large gamme d'applications.

Découpe au laser, au plasma et au jet d'eau

Les contrôleurs CNC avancés de FANUC (30/31𝑖-LB Plus, 0𝑖-LF Plus) ouvrent la voie aux applications de découpe au laser, au plasma et au jet d'eau, en offrant une précision et une efficacité inégalées. Couplé à la robotisation, FANUC élève ces processus de découpe, garantissant une qualité et une vitesse supérieures dans les environnements de fabrication les plus exigeants.

Images Eugster/Frismag Case Study. Assembling of coffee grinders with LR Mate 200iD/7L and handling with M-20iD/25 in combination with ZDT.
Eugster/Frismag

Fully Automated Assembly of Coffee Grinders

In the manufacture of popular household appliances such as coffee grinders, a number of prerequisites determine production success. For instance, only clearly structured, efficient and target-orientated processes will result in the required levels of production reliability. Achieving this ambition becomes significantly more realistic using automation, as market leader Eugster/Frismag AG can testify following its adoption of 14 FANUC LR Mate industrial robots and FANUC ZDT (Zero Down Time), which now enable the continuous automated assembly of a coffee grinder every 7 seconds.

Nos solutions pour d'autres secteurs

Factory worker in protective uniform and hardhat operating industrial machine at production line.
industry, industrial, factory, plant, machine, production, line, metal, worker, helmet, yellow, hardhat, gloves, protective, working, workman, man, people, technician, uniform, checking, focused, engineer, looking, factory worker, manufacturing, process, technology, business, professional, automated, machinery, production line, interior, work wear, efficient, productive, positive, occupation, job, employment, laborer, operating, operator
Industry background for the global overview page

Solutions d'automatisation pour tout processus de fabrication

Industries pour l'automatisation - FANUC est au service de toutes les industries pour vous aider à résoudre vos problèmes d'automatisation.