Skip to main content
Sopi

Un grand équipementier favorise l'efficacité énergétique grâce aux machines ROBOSHOT de FANUC

Bien que les prix de l'électricité se soient stabilisés en 2023 et 2024 après les flambées spectaculaires de 2020 et 2022, ils restent nettement supérieurs aux niveaux d'avant la pandémie, et de nombreux experts prévoient qu'ils pourraient rester élevés jusqu'à la fin de cette décennie, voire au-delà. Pour riposter, les fabricants en difficulté doivent investir dans des machines de moulage par injection à haute efficacité énergétique, à l’image de la machine de moulage par injection FANUC ROBOSHOT.
Radmot test for Drupal

Principaux enseignements tirés de « De la tâche au résultat »

Mission

Afin de lutter contre la flambée des coûts énergétiques, un fabricant de premier plan de solutions d'automatisation pour l’industrie chimique s’est attaché à mettre en œuvre une politique d’investissement dans les technologies de fabrication axée exclusivement sur des machines à haute efficacité énergétique.

Solution :

La société slovène Sopi d.o.o. s’est tournée vers FANUC et sa gamme entièrement électrique de machines de moulage par injection ROBOSHOT. Les machines ROBOSHOT consomment 50 à 70 % d’énergie en moins que les machines hydrauliques et 5 à 10 % de moins que les autres machines de moulage par injection électriques. Parmi les autres avantages en matière de développement durable, on peut citer l’absence de coûts liés à l’huile ou à son recyclage, des émissions de chaleur dans l’atmosphère réduites et l’utilisation d’un nombre moindre de composants. Sopi dispose désormais de huit machines ROBOSHOT sur son site.

Résultat

Par rapport à 2020, l’investissement judicieux de Sopi dans des machines de moulage par injection FANUC ROBOSHOT à haute efficacité énergétique a permis de réduire sa consommation d’électricité de 42 %, alors même que la quantité de granulés traitée a presque doublé. Sans les machines FANUC ROBOSHOT, l’entreprise estime que sa consommation d’électricité actuelle (2025) serait supérieure de 77 % aux niveaux de 2020.

À propos de Sopi d.o.o.

Sopi (Systematic Optimizations Packaging Industry) d.o.o. est une entreprise spécialisée dans le développement et la technologie, fondée en 2006, qui se consacre à la conception et à la fabrication des solutions d'automatisation les plus avancées au monde pour l’industrie chimique. L'entreprise propose des technologies modernes, des matériaux de haute qualité et des produits bien conçus qui garantissent une grande facilité d'utilisation à ses clients. Basée à Komenda, en Slovénie, elle exporte près de 100 % de sa production.

EN SAVOIR PLUS SUR SOPI
Images Swissmint case study
Automated milling cell with FANUC ROBODRILLs and M-20iD/25 robots
Images Radmot case study
Automated milling cell with FANUC ROBODRILLs and M-20iD/25 robots

Les machines ROBOSHOT doublent la production et réduisent la consommation d'électricité chez Sopi

« Reconnus pour notre service haut de gamme et notre présence mondiale, nous sommes spécialisés dans la fabrication d’applicateurs d’adhésifs pour l’industrie chimique », déclare Blaž Hostnik, fondateur, PDG et directeur de Sopi. « Nous accordons une importance particulière à l’utilisation écologique et rationnelle des matières plastiques. »

L’investissement dans les technologies de fabrication de pointe est essentiel chez Sopi, car l’entreprise sait que des solutions intelligentes, précises et fiables garantissent des performances optimales et la satisfaction des clients dans tous les secteurs. Toutefois, tout nouvel investissement s’accompagne d’une condition : la nécessité d’une efficacité énergétique de premier ordre.

« Les hausses spectaculaires des coûts de l’électricité au cours des dernières années se sont avérées particulièrement difficiles à gérer », explique-t-il. « Compte tenu de nos exigences constantes en matière de stabilité et de répétabilité des processus, nous devions trouver une solution. L’approche de FANUC, avec ses machines de moulage par injection ROBOSHOT, a permis de relever ces défis. En effet, les machines ROBOSHOT nous ont surpris – de manière très positive – par leur efficacité énergétique. »

Sopi case study video
Big energy saving with FANUC ROBOSHOT machines

Au total, Sopi dispose de huit machines de moulage par injection entièrement électriques FANUC ROBOSHOT sur le site de son usine de production ultramoderne en Slovénie. La philosophie de longue date de FANUC, qui consiste à concevoir et à fabriquer des machines entièrement électriques telles que la ROBOSHOT, aide les fabricants à assumer leurs responsabilités environnementales et à atteindre leurs objectifs de réduction des émissions.

Images Radmot case study
Automated milling cell with FANUC ROBODRILLs and M-20iD/25 robots

« En 2020, nous avons consommé 790 MWh d’électricité pour traiter 240 tonnes de granulés, principalement du polyéthylène. Aujourd’hui, en 2025, nous traitons 550 tonnes et ne consommons plus que 460 MWh, soit une réduction de 42 % alors que nous traitons plus du double de granulés. Sans les machines ROBOSHOT de FANUC, nous estimons que notre consommation d’électricité aurait atteint près de 1 400 MWh cette année, soit 77 % de plus qu’en 2020.
FANUC affirme que ses machines ROBOSHOT présenten...

Devis de témoignages

Blaž Hostnik

Fondateur, PDG et administrateur

Ce résultat positif revêt une grande importance pour Sopi, une entreprise engagée dans la préservation des ressources naturelles et la réduction de son impact environnemental. Grâce à des pratiques durables et à l’utilisation de matériaux respectueux de l’environnement, l’entreprise contribue à un avenir plus durable.

Sopi intègre actuellement ROBOSHOT-Linki2 dans son MES (Manufacturing Execution System), ce qui permettra un meilleur contrôle des processus et une protection contre les erreurs. ROBOSHOT-LINK𝑖2 – qui améliore l’efficacité globale en surveillant, analysant et optimisant les machines ROBOSHOT – soutiendra également les stratégies de maintenance préventive de Sopi et aidera l’entreprise à prendre plus facilement des décisions concernant ses futurs investissements.

Images Swissmint case study
Automated milling cell with FANUC ROBODRILLs and M-20iD/25 robots
Images Radmot case study
Automated milling cell with FANUC ROBODRILLs and M-20iD/25 robots

Parmi les autres technologies FANUC présentes sur le site de Sopi, on trouve des centres d’usinage CNC FANUC ROBODRILL ainsi que divers robots industriels et collaboratifs.

M. Hostnik déclare : « C’est grâce au développement d’une unité d’emballage pour l’assemblage de cartons, pour laquelle nous avons utilisé un robot industriel FANUC à 6 axes, que nous avons réalisé nos plus grandes économies et obtenu un retour sur investissement en seulement deux ans. »

Images Swissmint case study
Automated milling cell with FANUC ROBODRILLs and M-20iD/25 robots
Images Radmot case study
Automated milling cell with FANUC ROBODRILLs and M-20iD/25 robots

Laissez-vous inspirer

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Études de cas FANUC

Découvrez notre gamme complète de solutions d'automatisation industrielle, présentées à travers des études de cas détaillées et conçues pour optimiser et rationaliser tout processus de fabrication.