Skip to main content
Poloplaste

Ressources optimisées et moulage durable grâce à FANUC

Dans l'industrie de l'emballage alimentaire, la production doit être rapide, fiable et propre. Il n'est donc pas étonnant que Poloplast ait choisi les machines de moulage par injection ROBOSHOT de FANUC. En plus des améliorations immédiates de l'efficacité et des économies d'énergie, les fonctions logicielles avancées des machines permettent à l'entreprise de contrôler et d'augmenter sa productivité tout en élargissant sa gamme de produits biodégradables.
Success story of successful implementation of FANUC ROBOSHOT (injection moulding machines) at the Italian company Poloplast.

Les clés de la tâche au résultat

 

Tâche

 

Comme Poloplast fabrique des produits qui entrent en contact direct avec les aliments, l'entreprise avait besoin de machines très efficaces qui nécessitent peu d'entretien et garantissent un haut niveau de propreté.

Solution

Poloplast utilise 35 machines de moulage par injection ROBOSHOT avec une force de fermeture allant jusqu'à 3000 kN /300 tonnes.

Résultat

L'utilisation des machines de moulage par injection ROBOSHOT présente de nombreux avantages, allant d'un nettoyage plus rapide des machines à des temps de préparation plus courts et une réduction significative des temps de mise en route.

Poloplaste

Poloplast a été fondée en 1994 par Giovanni Poser, un expert en fabrication de glaces. Aujourd'hui, cette entreprise très innovante est dirigée par les trois enfants de M. Poser, Christian, Martina et Alice. Basée en Vénétie, l'entreprise est une référence pour l'industrie du caoutchouc plastique depuis 25 ans, le seul fabricant d'une gamme d'emballages alimentaires comprenant plus de 1 400 produits et 230 lignes d'articles spécialisés pour les secteurs de la crème glacée, de la pâtisserie et de la restauration. Les deux usines de l'entreprise sont situées à Motta di Livenza (TV) et à San Stino di Livenza (VE).

EN SAVOIR PLUS SUR LE POLOPLASTE
Image related to the success story video about ROBOSHOT with the Italian company Poloplast.

ROBOSHOT propose la bonne recette pour l'emballage alimentaire

Poloplast a obtenu d'importantes certifications qui attestent de son engagement constant en faveur de la qualité, de l'hygiène et de la sécurité. Une attention particulière a également été portée à la durabilité et à l'environnement, avec une ligne spécifique de produits entièrement biodégradables.

Success story of successful implementation of FANUC ROBOSHOT (injection moulding machines) at the Italian company Poloplast.

En avance sur son temps, Poloplast a commencé à introduire le moulage à partir de matériaux compostables dès 2010. Aujourd'hui, l'entreprise vénitienne propose à ses clients plus de 60 gammes d'articles compostables et, grâce à la polyvalence des presses FANUC, elle n'a pas eu à modifier ses lignes de production, ce qui lui a permis de bénéficier d'un changement rapide et facile dans sa production. Au total, 35 presses à injection ROBOSHOT sont installées chez Poloplast, des modèles 𝛼-S100𝑖A (force de fermeture 1 000 kN / 100 tonnes) aux modèles 𝛼-S300𝑖A (3 000 kN / 300 tonnes) et S-2000 𝑖A et S-2000𝑖B.

Testimonial picture from Poloplast of Christian Poser

Il est fondamental pour nous que les machines soient précises et également éco-durables, c'est pourquoi nous avons choisi de faire confiance à FANUC en 2005.

Devis de témoignages

Christian Poser

Responsable de la chaîne d'approvisionnement

 

Les machines FANUC présentent de nombreux avantages, allant d'un nettoyage plus rapide des machines à des temps de préparation plus courts et à une réduction significative des temps de démarrage. Les ROBOSHOT consomment également environ 10 à 15 % d'énergie en moins par rapport aux machines électriques comparables et jusqu'à 70 % par rapport aux machines hydrauliques comparables.

Les ROBOSHOT sont équipés de la fonction de protection du moule IA, qui mesure la pression exercée sur le moule et empêche la fermeture de la pince en cas d'obstruction. Il existe d'autres fonctions qui protègent les extracteurs et les pièces du moule contre l'usure, ce qui permet de réduire considérablement les coûts de maintenance.

 

Image related to the success story video about ROBOSHOT with the Italian company Poloplast.

 

Les machines sont également équipées du logiciel LINK𝑖 qui active la surveillance en temps réel à partir de PC et d'appareils intelligents distants, donnant ainsi accès à une série d'informations d'importance stratégique sur la productivité, la qualité, la traçabilité et les diagnostics avancés.

" Grâce à l'interface de gestion, nous pouvons surveiller en permanence la production et obtenir des données précises sur les performances de chaque machine ", explique Poser. "Nous contrôlons toutes les données en termes d'efficacité énergétique, de temps de cycle, de vitesse, d'alarmes et de travaux de maintenance".

Les résultats positifs continuent d'être constatés longtemps après l'achat des machines : " FANUC offre un service d'assistance hautement qualifié et rapide. Les demandes spécifiques ont toujours reçu une réponse en quelques heures".

S'inspirer

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Études de cas FANUC

Découvrez notre gamme complète de solutions d'automatisation d'usine, présentées dans des études de cas détaillées, et conçues pour optimiser et rationaliser n'importe quel processus de fabrication.