EUROEDIL

EUROEDIL bénéficie de taux de coupe plus rapides et d'un rendement plus élevé grâce aux machines FANUC

Avec ses nouvelles machines FANUC sur le site, EUROEDIL a augmenté sa vitesse de découpe et sa capacité de production pour répondre aux demandes croissantes de volume des clients. De plus, l'exactitude et la précision des outils de poinçonnage de l'entreprise se sont nettement améliorées.
Success story about successful implementation of FANUC ROBOCUT α-C400iB wire-cut electric discharge machine and a FANUC ROBODRILL α-D14LiB vertical machining centre at Euroedil. With the new FANUC machines, EUROEDIL has increased its cutting rate and throughput. Moreover, the accuracy and precision of the company’s die-cutting tools have improved noticeably.

Les clés de la tâche au résultat

 

Tâche

 

Bien que réalisant de bonnes performances avec un certain nombre de machines FANUC plus anciennes, la demande croissante des clients a incité EUROEDIL à lancer un programme de modernisation sur son site de Skopje. Pour soutenir cette initiative, la société avait besoin d'un nouveau centre d'usinage CNC et d'une machine d'électroérosion à fil pour réaliser les gains requis sur sa ligne de production de poinçonnage.

Solution
Sur la base de l'expérience d'EUROEDIL avec ses machines FANUC existantes, qui avaient démontré un faible coût de possession pendant de nombreuses années, la société a décidé de s'adresser à nouveau à FANUC pour ses nouveaux investissements, en optant pour un ROBODRILL [fanuc_tokens :alpha]-D14L𝑖B centre d'usinage CNC vertical et une machine d'électroérosion à fil ROBOCUT 𝛼-C400𝑖B.

Résultat
Avec ses nouvelles machines FANUC sur place, EUROEDIL a augmenté sa vitesse de coupe et son débit pour répondre aux demandes de volume croissantes des clients. En outre, la précision et l'exactitude des outils de poinçonnage de l'entreprise se sont nettement améliorées.

 

EuroEDIL Holding

Building of Euroedil. Success story FBG.

EUROEDIL Holding Macedonia a commencé ses activités en 2004 suite à sa fondation par le PDG Rakip Ramadanoski. En 2015, la société a ouvert un nouveau site dans la capitale et plus grande ville du pays, Skopje. Ici, l'atelier d'outillage d'EUROEDIL fabrique des outils pour l'industrie de la construction. Les spécialités comprennent les outils de poinçonnage progressif pour l'emboutissage de tôles, ainsi que l'outillage pour les opérations d'extrusion et de pliage. L'entreprise possède un certain nombre d'accréditations importantes, notamment ISO 9001 pour la gestion de la qualité, ISO 14001 pour la gestion de l'environnement et ISO 45001 pour la santé et la sécurité au travail.

En savoir plus sur EUROEDIL

Fabriquer des outils de poinçonnage plus rapidement et avec une plus grande précision grâce à FANUC

Avec ces pensées à l'esprit - et face à un carnet de commandes croissant et des demandes de livraison de plus en plus courtes de la part des clients - EUROEDIL a décidé qu'il était temps d'investir davantage dans son atelier d'outillage. En particulier, la ligne de production d'outils d'emboutissage progressif de la société avait besoin d'un rafraîchissement pour améliorer les niveaux de production.

Success story about successful implementation of FANUC ROBODRILL and FANUC ROBOCUT at  EUROEDIL-HOLDING. EUROEDIL produces sheet metal products for metal structures and construction. By using FANUC machining centres and FANUC wire-cut electric discharge machines in their production process, the company is achieving high increase of production output, sustainable quality, desired operational accuracy and efficiency.

 

"Il y a près de 20 ans, en 2003, nous avons acheté notre première machine FANUC, une électroérosion à fil d'occasion fabriquée en 1981", explique Toni Dimitrievski, responsable de l'atelier de machines-outils chez EUROEDIL Holding. "Bientôt renforcées par l'introduction d'autres modèles FANUC, ces machines ont permis à EUROEDIL d'assurer une production efficace et rentable pendant de nombreuses années. Cependant, les années passant, l'entreprise a jugé prudent d'investir dans de nouvelles machines, une décision qui permettrait également de donner un coup de pouce à la productivité, conformément à son carnet de commandes en expansion.

"Avec une augmentation récente des volumes de travail et l'expansion prévue de notre entreprise, il était clairement nécessaire d'investir dans de nouvelles machines-outils", confirme M. Dimitrievski. "Sur la base de notre expérience positive avec les machines FANUC, nous avons opté pour un nouvel investissement : un FANUC ROBOCUT 𝛼-C400𝑖B pour l'électroérosion à fil et un FANUC ROBODRILL 𝛼-D14L𝑖B pour le centre d'usinage vertical."

Les machines FANUC ROBODRILL ont été conçues pour répondre aux besoins de l'entreprise en termes de productivité et d'amélioration de la qualité.

EUROEDIL testimonial image for the website
Devis de témoignages

Toni Dimitrievski

Responsable de l'atelier d'outillage

 

Un autre avantage significatif pour EUROEDIL est le faible coût de possession réputé fourni par toutes les machines FANUC.

" Nos anciens modèles FANUC se sont avérés rentables car ils sont assez robustes et nécessitent rarement des réparations, ce qui permet de maintenir les coûts de maintenance à un niveau bas ", explique M. Dimitrievski. "Il ajoute que les modèles FANUC se distinguent des autres machines de l'atelier d'outillage, car ils sont plus faciles à utiliser et à entretenir et bénéficient de l'assistance locale de FANUC en matière de service et de pièces détachées, si nécessaire.

EUROEDIL Success Story, image.
Image related to the the success story EUROEDIL. FANUC Bulgaria

Découvrez la technologie : Découvrez les produits connexes

S'inspirer

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Études de cas FANUC

Découvrez notre gamme complète de solutions d'automatisation d'usine, présentées dans des études de cas détaillées, et conçues pour optimiser et rationaliser n'importe quel processus de fabrication.