Skip to main content
several plastic parts as an example for the plastic industry

Kunststoffe

Entdecken Sie die FANUC Lösungen für effizientere Fertigungsprozesse von Kunststoffen und Gummi.

Robotik und Automatisierung für die Kunststoffindustrie

ROBOSHOT workpieces. Group picture of various parts. High resolution.

Materialentfernung

Malerei und Beschichtung

End-of-the-Line-Automatisierung

Spritzguss

Drahterodieren

Kommissionierung & Platzierung

Montage

Kommissionierung & Platzierung

Die Automatisierung von Pick-, Place- und Sortieraufgaben optimiert Produktionsprozesse und erhöht die Flexibilität, damit Kunststoffhersteller wettbewerbsfähig bleiben. Die intelligenten visuellen Erkennungs- und Sensorsysteme von FANUC für die Linienverfolgung und Kommissionieraufgaben verbessern die Handhabung in der Kunststoffherstellung erheblich.

Montage

Das breite Angebot an FANUC Robotern und Cobots bietet eine präzise und zuverlässige Automatisierung, die die Montagegeschwindigkeit, die Genauigkeit und die Gesamteffizienz der Produktion erhöht.

Materialentfernung

FANUC Roboter, die mit fortschrittlichen Kraftsensoren ausgestattet sind, eignen sich hervorragend für die Entfernung von Kunststoffmaterial. Die Kraftsensoren sorgen für präzises Entgraten und Polieren und liefern hochwertige Oberflächen und gleichbleibende Ergebnisse, minimieren manuelle Eingriffe und reduzieren den Ausschuss.

Malerei und Beschichtung

FANUC Lackierroboter eignen sich für eine Vielzahl von Lackier-, Pulver-/Flüssigbeschichtungs- und glasfaserverstärkten Kunststoffanwendungen (FRP Chop/Gel). Wir verfügen über die branchenweit größte Auswahl an Lackierrobotern, die die Arbeitsabläufe verbessern und die Sicherheit der Mitarbeiter durch die Automatisierung von Aufgaben gewährleisten, bei denen sie potenziell schädlichen Chemikalien ausgesetzt sind.

End-of-Line-Automatisierung

Die Automatisierung von End-of-Line-Prozessen wie Etikettierung, Verpackung und Palettierung mit schnellen und anpassungsfähigen FANUC Robotern verbessert die Gesamteffizienz und Konsistenz in den letzten Phasen der Kunststoffherstellung.

Spritzguss

FANUC setzt die gleiche hochmoderne CNC-Technologie in ROBOSHOT-Maschinen ein, um eine konkurrenzlose Lösung für das elektrische Spritzgießen zu bieten. Das Ergebnis ist eine enorme Vielseitigkeit, höchste Bewegungspräzision und extrem kurze Zykluszeiten für die Produktion größerer Mengen von Teilen mit gleichbleibend hoher Qualität.

Drahterodieren

Mit seinem umfangreichen Angebot an Optionen, die makellose Oberflächen und eine unglaubliche Genauigkeit der Teile gewährleisten, zeichnet sich ROBOCUT als perfekter Allrounder für die Kunststoffindustrie aus. Die Drahterodiermaschine von FANUC zeichnet sich durch eine extrem hohe Genauigkeit bei Werkzeugen, wie z. B. Formen, aus. Die unglaubliche Wiederholgenauigkeit der Maschine garantiert darüber hinaus, dass stets die gleichen hohen Standards erreicht werden.

Success story of successful implementation of FANUC ROBOSHOT (injection moulding machines) at the Italian company Poloplast.
Poloplast

Optimierte Ressourcen und nachhaltige Formgebung dank FANUC

In der Lebensmittelverpackungsindustrie muss die Produktion schnell, zuverlässig und sauber sein. Kein Wunder, dass sich Poloplast für die ROBOSHOT Spritzgussmaschinen von FANUC entschieden hat. Neben unmittelbaren Effizienzverbesserungen und Energieeinsparungen ermöglichen die fortschrittlichen Softwarefunktionen der Maschinen dem Unternehmen eine weitere Überwachung und Steigerung der Produktivität bei gleichzeitiger Erweiterung seines Angebots an biologisch abbaubaren Produkten.

Success Story with the Hungarian company Simon. Showcasing the Roboshot.
Simon

FANUC ROBOSHOT Maschinen halten die Dinge einfach für SIMON

Großvolumige Kunststoffteile, dünne Wände, keine Defekte, kurze Lieferzeiten in der Automobilindustrie, hohe Anforderungen an die Energieeffizienz. Eine wachsende Zahl von Herstellern begegnet diesen Herausforderungen mit der Investition in die vollelektrischen Hochleistungs-Spritzgießmaschinen ROBOSHOT von FANUC. Zu ihnen gehört auch SIMON Plastics.

Success Story Hungarian customer Viskiplast. Products shown: ROBOSHOT.
Viskiplast

Spritzgießerei gestaltet ihre Zukunft mit FANUC

Es gibt zahlreiche Kunststoff-Spritzgussmaschinen auf dem Markt, aber die meisten modernen Hersteller suchen eine Reihe von Schlüsseleigenschaften, die auf Flexibilität, Energieeffizienz und Leistung basieren. Daher ist der hochleistungsfähige FANUC ROBOSHOT mit seinem Potenzial für schnelle Werkzeugwechsel und seinem niedrigen Energieverbrauch eine bewährte Wahl für jeden Hersteller von Kunststoffprodukten, der wettbewerbsfähiger werden und Marktanteile gewinnen will. Zu den Unternehmen, die dies bezeugen können, gehört das ungarische Unternehmen Viskiplast.

Success story about automated placing into packaging trays using FANUC robots by the Swiss company Kunststoff-Packungen AG. 

FANUC enabled Kunststoff-Packungen AG to run the manufacturing line autonomously, with autonomous operation for at least 8 hours at full speed, achieving cycle times of 0.8 seconds. The project involved two FANUC robots: a six-axes M-10iD/10L with a payload of 10 kg, and a four-axes SR-6iA robot with a 6 kg payload. Significant space saving was achieved because of the compact footprint of the solution.
Kunstoff-Packungen AG

Einsatz von Kunststoffspritzguss bei der Herstellung von Verpackungsschalen

Da Hersteller weltweit mit einem Fachkräftemangel konfrontiert sind und sich Kunstoff-Packungen der Exzellenz verschrieben hat, sucht das Unternehmen kontinuierlich nach Möglichkeiten, seinen Automatisierungsgrad zu verbessern.

Unsere Lösungen für andere Branchen

Factory worker in protective uniform and hardhat operating industrial machine at production line.
industry, industrial, factory, plant, machine, production, line, metal, worker, helmet, yellow, hardhat, gloves, protective, working, workman, man, people, technician, uniform, checking, focused, engineer, looking, factory worker, manufacturing, process, technology, business, professional, automated, machinery, production line, interior, work wear, efficient, productive, positive, occupation, job, employment, laborer, operating, operator
Industry background for the global overview page

Fabrikautomatisierungslösungen für jeden Fertigungsprozess

Industriezweige für die Automatisierung - FANUC unterstützt Sie bei der Lösung Ihrer Automatisierungsaufgaben.