Viskiplast

Spritzgießerei gestaltet ihre Zukunft mit FANUC

Es gibt zahlreiche Kunststoff-Spritzgussmaschinen auf dem Markt, aber die meisten modernen Hersteller suchen eine Reihe von Schlüsseleigenschaften, die auf Flexibilität, Energieeffizienz und Leistung basieren. Daher ist der hochleistungsfähige FANUC ROBOSHOT mit seinem Potenzial für schnelle Werkzeugwechsel und seinem niedrigen Energieverbrauch eine bewährte Wahl für jeden Hersteller von Kunststoffprodukten, der wettbewerbsfähiger werden und Marktanteile gewinnen will. Zu den Unternehmen, die dies bezeugen können, gehört das ungarische Unternehmen Viskiplast.
Success Story Video featuring Hungarian customer Viskiplast. Products shown: ROBOSHOT. Hungarian with English subtitles. Duration: 2:45

Wichtige Einblicke von der Aufgabe zum Ergebnis

Aufgabe

Viskiplast stellt die meisten seiner Kunststoffteile in kleinen Mengen her, typischerweise Tausende oder Zehntausende. Daher suchte das Unternehmen eine Spritzgussmaschine, die fünf bis sechs schnelle Werkzeugwechsel pro Tag ermöglicht. Auch die Energieeffizienz stand ganz oben auf der Liste der gewünschten Eigenschaften.

Lösung

Beeindruckt von den fortschrittlichen Funktionen und der Energieeffizienz entschied sich Viskiplast für eine vollelektrische FANUC ROBOSHOT 𝛼-S100𝑖A Spritzgießmaschine.

Ergebnis

Viskiplast hat eine eigene Analyse der Energieeffizienz seiner ROBOSHOT 𝛼-S100𝑖A durchgeführt und ist zu dem Schluss gekommen, dass sie im Vergleich zu einer hydraulischen Maschine einen um 70 % geringeren Energieverbrauch aufweist. Das Unternehmen hebt außerdem eine Reihe fortschrittlicher ROBOSHOT Funktionen als besonders vorteilhaft hervor, darunter die automatische Schließkraftanpassung und der integrierte Werkzeug- und Auswerferschutz. Entsprechend beeindruckt gab Viskiplast bald einen Auftrag für eine zweite ROBOSHOT Maschine in Auftrag.

Viskiplast

Success Story Hungarian customer Viskiplast. Products shown: ROBOSHOT.

Viskiplast wurde 1987 gegründet und ist ein auf Kunststoffspritzguss spezialisiertes Familienunternehmen in zweiter Generation. Mit Sitz in Ráckeve, ca. 30 km südlich von Budapest, Ungarn, verfügt Viskiplast nach eigenen Angaben über Produktionswerkzeuge und vollelektrische Spritzgussmaschinen, die die modernste und wirtschaftlichste Herstellung von Kunststoffteilen ermöglichen. Dank seines umfassenden Know-hows und seiner ständigen Weiterentwicklung ist Viskiplast bestrebt, seinen Kunden die beste Qualität zum besten Preis zu bieten und so seinen Wettbewerbsvorteil zu vergrößern. Darüber hinaus unterstützt das Unternehmen sein hochqualifiziertes Fachpersonal durch kontinuierliche Aus- und Weiterbildung.

FINDEN SIE MEHR ÜBER Viskiplast HERAUS

Viskiplast freut sich über "elektrische" ROBOSHOT Leistung

"Meine Eltern haben das Unternehmen 1987 gegründet", sagt Csaba Viski, Geschäftsführer von Viskiplast. "Wir haben ein sehr erfolgreiches Spritzgussunternehmen aufgebaut, aber es ist uns gelungen, ein relativ kleines Familienunternehmen zu bleiben, um die Flexibilität für die Kunden zu gewährleisten. Unser Kerngeschäft ist die Herstellung von Teilen für Rollläden und Jalousien, aber wir sind auch in einer Reihe von anderen Bereichen tätig, beispielsweise in der Automobilbranche. Darüber hinaus stellen wir Verschlüsse und Flaschengriffe für die Verpackungsindustrie her."

Viskiplast stellt die meisten seiner Produkte in kleinen Mengen her, wobei die typischen Losgrößen bei Tausenden oder Zehntausenden liegen.

Success Story Hungarian customer Viskiplast. Products shown: ROBOSHOT.
Testimonials quote

Csaba Viski

Geschäftsführender Direktor

Im Frühjahr 2019 wurde Viskiplast zu einer Maschinenvorführung bei einem nahegelegenen Unternehmen eingeladen, um verschiedene FANUC ROBOSHOT Modelle zu beurteilen. Die Delegation von Viskiplast entschied sich an Ort und Stelle für den gewünschten Maschinentyp und gab umgehend eine Bestellung für ein Modell 𝛼-S100𝑖A auf. Eine Reihe von Maschineneigenschaften beeinflusste die Kaufentscheidung.

"Zunächst einmal ist der Stromverbrauch deutlich geringer als bei Spritzgussmaschinen anderer Hersteller", erklärt Viski. "Das haben wir inzwischen durch eigene Analysen bestätigt: Wir haben Einsparungen von 70 % im Vergleich zu hydraulischen Maschinen festgestellt. Außerdem funktionieren die fortschrittlichen Funktionen des FANUC ROBOSHOT, die wir bei anderen Maschinen noch nicht angetroffen haben, sehr gut. Die automatische Schließkraftanpassung spart zum Beispiel Energie und schont das Werkzeug."

Success Story Hungarian customer Viskiplast. Products shown: ROBOSHOT.

Viski schätzt an der ROBOSHOT auch den integrierten Werkzeug- und Auswerferschutz: "Nach unserer Erfahrung kann es bei diesem Maschinentyp nicht zu Werkzeugschäden oder -brüchen kommen."

Vor einigen Wochen erhielt Viskiplast eine Anfrage für ein neues Produkt, das mit einer sehr kurzen Vorlaufzeit benötigt wurde.

"Aufgrund unserer bestehenden Zufriedenheit mit FANUC war es keine Frage, an wen wir uns wenden sollten", berichtet Viski. "FANUC reagierte sehr schnell auf unsere Bedürfnisse und schlug uns mehrere Optionen vor, die wir in Betracht ziehen konnten. Wir haben unsere nächste ROBOSHOT Maschine ordnungsgemäß bestellt und sie wird in 3-4 Wochen eintreffen."

Inspiriert werden

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

FANUC Fallbeispiele

Entdecken Sie unser umfassendes Angebot an Lösungen für die Fabrikautomatisierung, die in detaillierten Fallstudien vorgestellt werden und dazu dienen, jeden Fertigungsprozess zu optimieren und zu rationalisieren.