TBT Tiefbohrtechnik GmbH + Co.

Die Vorteile von FANUC Robotern bei TBT

Wenn ein Werkzeugmaschinenhersteller mit jahrzehntelanger Erfahrung den Status eines Branchenführers erreicht, gebietet es der gesunde Menschenverstand, weitere Innovationen zu entwickeln, um seine Marktposition zu halten. In vielen Fällen gibt die Maschinenbedienung durch einen Roboter den Anstoß, die nächste Stufe zu erreichen. Wie der Hersteller von Tieflochbohrmaschinen TBT jedoch bestätigen kann, ist die kluge Auswahl des optimalen Roboterpartners von größter Bedeutung.
Success story TBT

Wichtige Einblicke von der Aufgabe zum Ergebnis

Aufgabe

TBT, ein führendes Unternehmen in der Entwicklung und Herstellung von Tieflochbohrmaschinen, wollte eine Roboterzelle entwickeln, die dieses innovative Verfahren auf ein neues Leistungsniveau heben sollte. Da jedoch Präzision, Qualität und Zuverlässigkeit im Mittelpunkt aller TBT-Lösungen stehen, war die Wahl des optimalen Roboters entscheidend für den Projekterfolg.

Lösung

Aufgrund der langjährigen Erfahrung mit dem Einsatz verschiedener FANUC-Technologien für seine Tieflochbohrmaschinen - einschließlich Servomotoren, Spindelmotoren und CNC-Systemen - entschied sich TBT für einen FANUC M-20𝑖D/25 Sechs-Achsen-Industrieroboter mit 1.831 mm Reichweite und 25 kg Traglast.

Ergebnis

Der FANUC M-20𝑖D/25 sorgt nun für das automatische Be- und Entladen von Teilen in der neuen Roboterzelle, wo er eine zweispindlige Tieflochbohrmaschine von TBT bedient. Das Projekt markiert eine erfolgreiche Premiere für TBT bei der internen Automatisierung dieses technisch anspruchsvollen Prozesses.

TBT Tiefbohrtechnik

Success story TBT

Das 1966 gegründete Unternehmen TBT Tiefbohrtechnik ist heute Marktführer in seiner Branche. Das Unternehmen mit Sitz in Dettingen an der Erms bei Stuttgart hat sich auf die Herstellung von Tieflochbohrmaschinen und Tieflochbohrwerkzeugen spezialisiert. TBT führt auch Tieflochbohren auf Vertragsbasis mit mehr als 30 Maschinen durch. Mit rund 230 Mitarbeitern, die einen Jahresumsatz von rund 40 Millionen Euro erwirtschaften, gehört das Familienunternehmen zur international tätigen Nagel-Group. Das gesamte Unternehmen konzentriert sich auf die Entwicklung und Herstellung von Produkten in höchster Qualität.

ERFAHREN SIE MEHR ÜBER TBT

Roboterprogrammierung über die Maschinensteuerung

TBT hat einen ausgezeichneten Ruf für Präzision und Zuverlässigkeit, Faktoren, die den Status des Unternehmens als Branchenführer untermauern. Die Bauqualität der von TBT hergestellten Tieflochbohrmaschinen ist unübertroffen. Diese fortschrittlichen Maschinen nutzen die Vorteile verschiedener FANUC-Technologien, darunter Servomotoren der Serie αi, Spindelmotoren der Serie αil und CNC-Systeme wie das 0𝑖-Modell F Plus mit Panel 𝑖H Pro 15.0"-Display.

Mit ehrgeizigen Zielen strebt TBT eine kontinuierliche Verbesserung seiner Leistung an und konzentriert sich dabei auf den Einsatz der besten verfügbaren Technologie. Als das Unternehmen daher eine komplette automatisierte TBT-Tieflochbohrzelle aufbauen wollte, wandte es sich für den dazugehörigen Roboter an FANUC.

In der automatisierten Zelle steuert ein sechsachsiger Industrieroboter FANUC M-20𝑖D/25 eine zweispindlige TBT-Tieflochbohrmaschine. Das Teilehandling außerhalb der Maschine erfolgt mit einzeln beladbaren Paletten.

>

Success story TBT

"Zum ersten Mal haben wir eine Roboterzelle, die komplett von TBT gefertigt wurde", sagt Philipp Sigler, Elektrotechnik, TBT. "Das bedeutet, dass wir die gesamte Projektierung, Programmierung und Inbetriebnahme durchführen. Wichtig ist, dass wir eine 'roboterfertige' Lösung von FANUC genutzt haben, was bedeutet, dass wir keine zusätzliche Roboterprogrammiersprache erlernen mussten. Als erfahrene NC-Programmierer sind wir mit dem G-Code vertraut. Mit der FANUC M-20𝑖D/25 können wir alles in G-Code auf der Maschinensteuerung programmieren."

Success story TBT

Die Zusammenarbeit mit FANUC war laut Sigler gut, auf alle Fragen wurden schnell Lösungen gefunden. TBT habe zudem eine umfassende Unterstützung durch das FANUC-Team vor Ort erhalten.

Grundsätzlich bestehe die Herausforderung bei der Automatisierung von Maschinen darin, mit wenig Aufwand das gewünschte Ergebnis zu erzielen, sagt Florian Görl, Division Manager Sales/Director Global Sales bei TBT. Deshalb ist es wichtig, einen Partner mit hoher Kompetenz zu haben, vor allem wenn es um die Planung und Ausführung geht. Deshalb haben wir uns für FANUC entschieden.

Success story TBT
Testimonials quote

Florian Görl

Bereichsleiter Vertrieb/Direktor Global Sales bei TBT

Inspiriert werden

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

FANUC Fallbeispiele

Entdecken Sie unser umfassendes Angebot an Fabrikautomatisierungslösungen, die in detaillierten Fallstudien vorgestellt werden und zur Optimierung und Rationalisierung von Fertigungsprozessen entwickelt wurden.