Skip to main content
Vernay

Be- und Entladen, flexible Zuführung und Prüfung in einer einzigen Zelle

Vernay ist weltweit für seine Lösungen zur Durchflussregelung bekannt und produziert jährlich über eine Milliarde Gummi-Ventilkomponenten in Asien, Amerika und Europa. Die wichtigen Produkte des Unternehmens, die in Geräten wie Atemschutzmasken und Batteriesystemen für Elektrofahrzeuge zum Einsatz kommen, müssen den höchsten Qualitätsstandards entsprechen und absolut fehlerfrei sein.
FANUC enabled Vernay to fully automate, in a single cell, a production process involving flow-control solutions, and can now produce parts 24 hours and 7 days without interruptions. A SCARA robot, the FANUC SR-6iA, is used for picking, placing, and quality control, and the FANUC FANUC M-20iD is employed to flexibly load and unload a moulding machine.

Wichtige Einblicke von der Aufgabe zum Ergebnis

Aufgabe

Vernay suchte nach einer Möglichkeit, einen Produktionsprozess vollständig zu automatisieren, der Lösungen für die Durchflusskontrolle umfasst, die in vielen Branchen, darunter Haushalts- und medizinische Geräte, industrielle Anwendungen und der Automobilmarkt, eingesetzt werden. Die verfügbare Fläche war sehr begrenzt, so dass die Lösung kompakt sein musste.

Lösung

Die von ESPS angebotene Lösung bestand aus zwei FANUC Robotern in jeder der vier Arbeitszellen. Ein SCARA-Roboter, der FANUC SR-6𝑖A, wird für die Entnahme, die Platzierung und die Qualitätskontrolle eingesetzt, während der FANUC M-20 für das flexible Be- und Entladen einer Spritzgießmaschine verwendet wird.

Ergebnis

Die Lösung ermöglichte es Vernay, diesen Produktionsprozess vollautomatisch durchzuführen. Somit kann das Unternehmen 24 Stunden am Tag ohne Unterbrechung Teile produzieren.

Über Vernay

In seiner 75-jährigen Geschichte hat sich Vernay weltweit einen Ruf als Spezialist für Durchflussregelungslösungen erworben. Vernay produziert mehr als eine Milliarde Produkte pro Jahr und hat Niederlassungen in Asien, Amerika und Europa, die sich auf die Entwicklung und Herstellung von Gummiventilkomponenten und montierten Ventilen spezialisiert haben. Ihre Produkte werden in Haushalts- und medizinischen Geräten, industriellen Anwendungen und im Automobilmarkt eingesetzt. Da ihre Produkte als Komponenten in anderen Geräten verwendet werden, ist der Name des Unternehmens oft nicht sofort sichtbar. Ihre Produkte sind jedoch für das Funktionieren von Atemschutzgeräten, Belüftungssystemen für Elektrofahrzeuge, Bremssystemen, Tintenstrahldruckern und Kaffeemaschinen von entscheidender Bedeutung und müssen daher den höchsten Qualitätsstandards genügen, wobei keine Fehler toleriert werden.

ERFAHREN SIE MEHR ÜBER Vernay
Image related to Vernay success story. FANUC Benelux.

Roboter unterstützt die Qualitätskontrolle

ESPS hat für Vernay eine Lösung entwickelt, bei der der sechsachsige ACHSENROBOTER M-20 zum Be- und Entladen der fertigen Teile in eine Formmaschine eingesetzt wird. Je nach End-of-Arm-Tooling (EoAT) können die Roboter eine Vielzahl unterschiedlicher Teile und Arbeitsgänge handhaben.


In einem typischen Beispiel des Produktionsprozesses nimmt der M-20 ein Tablett mit Metalleinsätzen auf und lädt es in die Formmaschine. Sobald der Gießvorgang abgeschlossen ist, entnimmt der M-20 das Tablett mit den fertigen Teilen aus der Maschine und legt es auf eine Werkbank. Der SCARA Roboter (der FANUC SR-6𝑖A) entnimmt jedes fertige Formteil einzeln aus der Schale und hält es für eine Qualitätskontrolle mittels Computer Vision in Position. Wenn die Computer-Qualitätskontrolle zufriedenstellend ausfällt, legt der SCARA Roboter das Formteil auf ein Tablett, um es zur Verpackung weiter zu transportieren.

FANUC enabled Vernay to fully automate, in a single cell, a production process involving flow-control solutions, and can now produce parts 24 hours and 7 days without interruptions.
A SCARA robot, the FANUC SR-6iA, is used for picking, placing and quality control.

Neben der Qualitätskontrolle wird der SCARA-Roboter auch dazu verwendet, Metalleinsätze auf einem Tablett vorzupositionieren, das der M-20 dann in die Formmaschine einlegt.

Das System ist flexibel genug, um stichprobenartige Qualitätskontrollen durch einen menschlichen Bediener zu ermöglichen, der ein Tablett für eine weitere manuelle Prüfung und Messung auswählen kann.

Image related to Vernay success story. FANUC Benelux.

Wir suchten nach einer Lösung, um unsere Produktionsprozesse rund um die Uhr vollständig zu automatisieren. Da die verfügbare Arbeitsfläche begrenzt war, musste dies auch auf kompakte Weise geschehen.

Zitat von Testimonials

André Voc

Automatisierungsingenieur bei Vernay

Vos beschreibt die Lösung wie folgt. "Die Automatisierung deckt den gesamten Prozess von der Zuführung der Einlege- und Montageteile über die Entnahme der gepressten Produkte und die Reinigung der Formen bis hin zur gezielten Ablage der geprüften und freigegebenen Teile ab. Für alle Handhabungsanwendungen werden FANUC Roboter eingesetzt."

Vernay ist mit den Ergebnissen zufrieden, und Vos kommentiert: "Die vollständige Automatisierung dieser Prozesse ermöglicht es uns, 24 Stunden am Tag ohne Unterbrechungen Teile zu produzieren. Ein weiterer Vorteil ist die weltweite Verfügbarkeit von FANUC-Produkten und -Teilen, die es uns ermöglicht, Austauschbarkeit und Standardisierung zu erreichen. Wir sind sehr zufrieden mit der Funktionalität und haben jetzt Roboter von FANUC in mehreren Produktionszellen weltweit eingesetzt."

NUC enabled Vernay to fully automate, in a single cell, a production process involving flow-control solutions, and can now produce parts 24 hours and 7 days without interruptions. A SCARA robot, the FANUC SR-6iA, is used for picking, placing, and quality control, and the FANUC FANUC M-20iD is employed to flexibly load and unload a moulding machine.

Erfahren Sie mehr über die Technologie: Entdecken Sie verwandte Produkte

Inspiriert werden

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

FANUC Fallbeispiele

Entdecken Sie unser umfassendes Angebot an Fabrikautomatisierungslösungen, die in detaillierten Fallstudien vorgestellt werden und zur Optimierung und Rationalisierung von Fertigungsprozessen entwickelt wurden.