Skip to main content
VIGAP

Taart snijden met ultrasone precisie

Productieknelpunten worden vaak veroorzaakt door tijdrovende handmatige precisiewerkzaamheden. In zulke gevallen kan een innovatieve, maar eenvoudige automatiseringsstap het productievolume aanzienlijk verhogen.
Success story about successful implementation of FANUC LR Mate 200iD in the food industry. Vigap has automated its cake cutting process with the introduction of a FANUC robot that cuts using an ultrasonic blade in confined spaces, bringing perfection and speed to production.

Belangrijkste inzichten van taak naar resultaat

Taak

In een zeer competitieve omgeving, waar procesuitmuntendheid cruciaal is zoals in de voedingsindustrie, wilde Vigap de productiviteit verhogen door het knelpunt bij het snijden van taarten op te lossen.

Oplossing

Vigap heeft het snijproces, dat voorheen met de hand werd uitgevoerd, geautomatiseerd door de inzet van een FANUC-robot met een ultrasone snijder. In een compacte ruimte zorgt de robot voor zowel precisie als snelheid in de productie.

Resultaat

Terwijl Vigap voorheen 300 taarten per dag sneed, kan Vigap nu, dankzij de door Demur ontwikkelde robotcel, tot 2000 taarten per dag snijden. Het personeel dat verantwoordelijk was voor deze repetitieve taak wordt nu ingezet voor onderzoek en ontwikkeling.

VIGAP

Vigap, gevestigd in Alì Terme in de provincie Messina, is een van de toonaangevende bakkerijbedrijven op Sicilië. Sinds 1975 produceert Vigap zoete en hartige diepgevroren bakkerijproducten voor de horeca volgens traditionele recepten en met de geldende kwaliteitsnormen in het achterhoofd.

MEER INFORMATIE OVER VIGAP
FIT success story featuring cake cutting with a FANUC LR Mate 200iD in a compact cell.

Verhoging van de productiviteit met 650%

Vigap is een familiebedrijf; de visie van de tweede generatie is het behouden van een hoog kwaliteitsniveau, terwijl de middelen optimaal worden benut.
"We hebben ervoor gekozen om enkele productieprocessen te automatiseren om stabieler te worden en onze productiecapaciteit te vergroten in het licht van toekomstige projecten. We wilden de kans niet missen om onze processen efficiënter te maken," benadrukt Productiemanager Massimiliano Pistone.

Vigap heeft besloten het snijproces van gebakken taarten te automatiseren door een robot met een ultrasone snijder in de productie te introduceren. Dit stelt hen in staat de taarten schoon en nauwkeurig te snijden.

"Dankzij deze technologie zijn we nu efficiënter en preciezer, kunnen we een perfecte snede van het product garanderen en profiteren we bovendien van een duidelijke toename van onze productiecapaciteit," legt Pistone uit.

Testimonial image related to the success story VIGAP

"We kozen voor een FANUC robot vanwege zijn precisie en betrouwbaarheid en de grafische interface die de handelingen voor de operator zeer eenvoudig maakt. Alle FANUC teach pendants worden geleverd met 𝑖HMI, een innovatieve, intuïtieve en ergonomische interface die het voor operatoren veel gemakkelijker maakt om met de robot te werken."

Aanvraag Referenties

Carlo Depu

Algemeen directeur van Demur

Zoals Carlo Depu, algemeen directeur van Demur - een systeemintegrator gespecialiseerd in industriële robotsystemen uit Savoca - uitlegt, was het snijden van de taarten de bottleneck in de productie.
Dit gebeurde met een handmatige machine die maximaal 300 taarten per dag kon snijden. Demur heeft deze machine vervangen door een cel bestaande uit een FANUC LR Mate-robot en een ultrasone snijder. Vigap kan nu tot 2.000 taarten per dag snijden, een stijging van 650%.

Het personeel dat voorheen verantwoordelijk was voor het snijden van de taarten, is nu overgeplaatst naar de afdeling onderzoek en ontwikkeling.

Success story about successful implementation of FANUC LR Mate 200iD in the food industry. Vigap has automated its cake cutting process with the introduction of a FANUC robot that cuts using an ultrasonic blade in confined spaces, bringing perfection and speed to production.

Tijdens het snijden wordt de robot geleid door een machinevisionsysteem dat het object kan herkennen en het zwaartepunt kan berekenen. Dit maakt de machine veelzijdig en flexibel in zijn bewerkingen.

De snede wordt gemaakt met behulp van ultrasone technologie, die het titanium blad met 20 kHz laat trillen. Op deze manier is de snede nauwkeurig, schoon, snel en, omdat het voldoet aan de vereisten van netheid en hygiëne, blijven er geen voedselresten achter op het mes.

"Ik heb gekozen voor de FANUC-robot, maar vooral voor het FANUC-team, omdat het bestaat uit uiterst competente mensen met wie het mogelijk is te praten over geavanceerde technologische oplossingen voor de ontwikkeling van complexe toepassingen die gearticuleerde oplossingen vereisen, en dat alles binnen een economisch en organisatorisch verantwoord kader," besluit Depu.

Laat u inspireren!

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

FANUC Case Studies

Ontdek onze uitgebreide reeks oplossingen voor fabrieksautomatisering, die in gedetailleerde case studies worden gepresenteerd en die ontworpen zijn om elk productieproces te optimaliseren en te stroomlijnen.