Skip to main content
SIMLOGIC

Robots in zuivelproductie

Voor robots is het oppakken van veeleisende palletiseertaken kinderspel. Bij complexe toepassingen zorgen doordachte ontwikkeling en ontwerp voor een efficiënte productie en een sterke concurrentiepositie.
Success story of successful implementation of FANUC 410iC palletising robot at the Bulgarian dairy company ELVI by SimLogic Ltd.

Belangrijkste inzichten van taak naar resultaat

Taak

ELVI Ltd, een bedrijf dat zuivelproducten produceert, wilde het palletiseren van yoghurt automatiseren en wendde zich tot SIMLOGIC voor hulp.

Oplossing

SIMLOGIC ontwikkelde oplossingen op basis van FANUC robots voor deze toepassing. Voor de zuivelproducent palletiseert een FANUC M-410𝑖C/185 industriële robot met vier assen nu plastic kratten met yoghurtproducten aan het einde van twee afzonderlijke lijnen.

Resultaat

De FANUC M-410 palletiseert kratten met een capaciteit van 720 kratten per uur, met verschillende palletiseeropties volgens de keuze van de operator.

SIMLOGIC

SIMLOGIC Ltd is een bedrijf met ruime ervaring in de automatisering van discrete en continue productieprocessen voor verschillende industrieën zoals olieraffinage, chemie, farmaceutica, voeding, metallurgie en andere. Het bedrijf richt zich op de bouw van robotlijnen voor palletisering en material handling en heeft een aanzienlijk aantal succesvolle projecten in binnen- en buitenland afgerond.

MEER INFORMATIE OVER SIMLOGIC
Success story of successful implementation of FANUC 410iC palletising robot at the Bulgarian dairy company ELVI by SimLogic Ltd.

Palletiseren op maat voor optimale prestaties

"Om hun efficiëntie en concurrentiekracht te verhogen, richten Bulgaarse bedrijven zich steeds meer op de robotisering van de productie," zegt SIMLOGIC manager Plamen Penev. "Om dergelijke grootschalige en complexe projecten te realiseren, is een strikt op maat gemaakte aanpak nodig voor het ontwerp en de ontwikkeling van een complete oplossing door gespecialiseerde engineeringbedrijven zoals het onze."

Voor ELVI Ltd, een fabrikant van zuivelproducten, ontwierp en ontwikkelde SIMLOGIC een robotinstallatie voor het palletiseren van plastic kratten met yoghurt.

De geautomatiseerde lijn is gebaseerd op een FANUC M-410 vierassige industriële robot met een payload van 185 kg, die afgewerkte producten uit twee afzonderlijke lijnen palletiseert.

Aanvraag Referenties

Plamen Penev

Manager ELVI

ELVI ontwikkelde een speciale grijper die vier kratten tegelijk kan oppakken. De belangrijkste structurele elementen en details zijn volledig ontworpen, geproduceerd en geassembleerd door hun eigen team.

De capaciteit van de twee productielijnen bedraagt ongeveer 720 kratten per uur. Een belangrijk voordeel van de installatie is de flexibiliteit in palletisering op verzoek van de operator: van twee lijnen op hetzelfde pallet; van één lijn op twee pallets; of van elke lijn op zijn eigen corresponderende pallet.

Een industriële controller stuurt het volledige systeem aan, terwijl een industriële touchscreen het instellen van palletiseerparameters mogelijk maakt. De gebruikersinterface is volledig in het Bulgaars en werd speciaal voor deze toepassing ontwikkeld door SIMLOGIC. Als toekomstige uitbreiding wil ELVI dat de industriële robot ook lege pallets op vooraf bepaalde posities kan plaatsen.

Success story of successful implementation of FANUC 410iC palletising robot at the Bulgarian dairy company ELVI by SimLogic Ltd.

Laat u inspireren!

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

FANUC Case Studies

Ontdek onze uitgebreide reeks oplossingen voor fabrieksautomatisering, gepresenteerd in gedetailleerde case studies en ontworpen om elk productieproces te optimaliseren en te stroomlijnen.