Skip to main content
Trafime

Koploper in digitalisering: Trafime en het FANUC IIoT-platform

Door de voortdurende groei en evolutie kampen veel fabrikanten met een diversiteit aan machines, uiteenlopende automatiseringsoplossingen en productiesystemen van verschillende leveranciers. Dit leidt vaak tot de overtuiging dat efficiënt databeheer via één IIoT-platform onmogelijk is. Maar FANUC FIELD System bewijst het tegendeel, iets wat het Italiaanse Trafime uit eigen ervaring kan bevestigen.
TRAFIME is an important Italian company active with three plants and exporting 80% of its production. After having adopted FANUC technology for ROBODRILL and robots, TRAFIME decided to install FANUC FIELD System to monitor their production and increase machine availability. Discover their experience with the FANUC original IIoT platform and all the advantages of an on premise solution.

Duration: 4:47min in Italian with English subtitles

Belangrijkste inzichten van taak naar resultaat

Taak

Met een groot aantal machines, robots en andere systemen op drie drukke productielocaties in verschillende Italiaanse steden wilde leverancier van auto-onderdelen Trafime een IIoT-platform  implementeren dat effectief en beknopt gegevensbeheer kon realiseren.

Oplossing

Tevreden over eerdere investeringen in FANUC-bewerkingsmachines en -robots koos Trafime ook voor het FANUC FIELD Systeem, een krachtig en steeds populairder wordend IIoT-platform boordevol functionaliteiten.

Resultaat

Met FANUC FIELD System heeft Trafime een breed scala aan productiemachines van verschillende generaties en fabrikanten succesvol gekoppeld. Hierdoor is diepgaande data-analyse over de volledige procesketen mogelijk geworden. Naast efficiënter databeheer, zowel lokaal als in de cloud, benadrukt het bedrijf ook andere belangrijke voordelen: universele toepasbaarheid, lagere kosten en verbeterde cyberbeveiliging.

Trafime

Trafime, met hoofdkantoor op Sicilië, beschikt over drie productielocaties verspreid over Italië. Vanuit deze vestigingen produceert het bedrijf hoogtechnologische producten, waarvan zo’n 80% bestemd is voor de automotive industrie. Ook de export is aanzienlijk: 80% van de productie gaat naar Europa en de rest van de wereld. Trafime werd opgericht in 1967 als specialist in stansen en realiseert vandaag een omzet van ongeveer 60 miljoen euro.

MEER INFORMATIE OVER Trafime
TRAFIME is an important Italian company active with three plants and exporting 80% of its production. After having adopted FANUC technology for ROBODRILL and robots, TRAFIME decided to install FANUC FIELD System to monitor their production and increase machine availability. Discover their experience with the FANUC original IIoT platform and all the advantages of an on premise solution.

Trafime & FANUC: een superconnectie!

"Evolutie in het bedrijfsleven is noodzakelijk en van vitaal belang, daarom besloten we enkele jaren geleden om NC te introduceren in onze productiecycli," alsdus Luca Coffa, CEO van de in Italië gevestigde fabrikant Trafime.

Vandaag de dag heeft Trafime een breed scala aan FANUC automatiseringsoplossingen in gebruik in zijn fabrieken, waaronder krachtige ROBODRILL bewerkingscentra en een verscheidenheid aan zes-assige industriële robots, zoals de LR Mate 200𝑖D en M-10𝑖A modellen. Sommige robots zijn gemonteerd op een zevende as, een lineaire baan, om machines voor en achter te bedienen.

Met zoveel machines, robots en andere systemen in de drie sterk geautomatiseerde productiefaciliteiten van het bedrijf, wilde Trafime een IIoT-platform met hoge capaciteit voor de werkvloer om zijn gegevens effectief te beheren. Na een marktanalyse koos het bedrijf voor FANUC FIELD (FANUC Intelligent Edge Link & Drive) Systeem.

TRAFIME is an important Italian company active with three plants and exporting 80% of its production. After having adopted FANUC technology for ROBODRILL and robots, TRAFIME decided to install FANUC FIELD System to monitor their production and increase machine availability. Discover their experience with the FANUC original IIoT platform and all the advantages of an on premise solution.

We begonnen de markt te onderzoeken om te zien welk bedrijf ons technologische innovatie, flexibiliteit, service en productduurzaamheid kon bieden. Daarom kozen we voor FANUC.

Aanvraag Referenties

Luca Coffa

CEO van Trafime

"Er waren drie redenen voor onze keuze," legt Trafime's productiemanager Daniele Diliberto uit. "Ten eerste het gegevensbeheer: dankzij FANUC FIELD System kunnen we onze gegevens zowel lokaal als in de cloud beheren. Gegevens lokaal beheren geeft ons het voordeel dat we informatie sneller kunnen openen en verwerken. We profiteren van de mogelijkheid om de cloud te gebruiken omdat we drie fabrieken in verschillende steden hebben, zodat we gegevens efficiënter kunnen aanpassen."

De tweede reden is volgens Diliberto de universaliteit van het gebruik. Met het FIELD-systeem kan het bedrijf elke applicatie draaien. Deze mogelijkheid is een enorm voordeel omdat Trafime, dat veel verschillende machines en leveranciers gebruikt, hierdoor één gedeeld platform heeft.

"Ten derde stelt de structuur van FANUC FIELD System ons in staat om de kosten te verlagen en gegevens veilig te exporteren," onthult hij.

Een praktische toepassing van FANUC FIELD System bij Trafime is het gebruik van de FANUC ZDT [Zero Down Time] app en de bijbehorende PMA app.

TRAFIME is an important Italian company active with three plants and exporting 80% of its production. After having adopted FANUC technology for ROBODRILL and robots, TRAFIME decided to install FANUC FIELD System to monitor their production and increase machine availability. Discover their experience with the FANUC original IIoT platform and all the advantages of an on premise solution.

"Met deze apps kunnen we voorspellend onderhoud uitvoeren en de status van onze robots in de gaten houden," zegt Diliberto. "Zo ontvingen we onlangs een bericht dat de conditie van een bepaalde robotas verslechterde. We konden een verkorting van de werktijd programmeren, waardoor interventie mogelijk werd en de robot weer aan het werk kon zonder dat dit ten koste ging van de productiviteit."

Een laatste punt van aandacht betreft cyberbeveiliging. In een zeer concurrerende markt zoals de automotive industrie, waar de technologie regelmatig evolueert, is het van cruciaal belang om de vertrouwelijkheid van gegevens en zakelijke expertise te handhaven.

"Dit is nog een reden waarom we voor FANUC FIELD System hebben gekozen, omdat het ons in staat stelt onze gegevens lokaal te beheren zonder deze te exporteren en bloot te stellen aan cyberaanvallen", zegt Diliberto.

Laat u inspireren!

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

FANUC Case Studies

Ontdek onze uitgebreide reeks oplossingen voor fabrieksautomatisering, gepresenteerd in gedetailleerde case studies en ontworpen om elk productieproces te optimaliseren en te stroomlijnen.