Skip to main content
Pewag

Kettingfabrikant dankt succes aan FANUC automatisering

Het automatiseren van de inspectie en bewerking van gesmede vormstukken bij ƩƩn van 's werelds grootste kettingfabrikanten bracht een aantal veeleisende uitdagingen met zich mee, waaronder: beperkte beschikbaarheid van ruimte, een brede mix van verschillende onderdelen en een complex bin-picking proces. Met FANUC producten en een beetje vindingrijkheid was het echter mogelijk om tot de optimale oplossing te komen, wat een aantal opmerkelijke voordelen opleverde voor deze vooruitdenkende fabrikant.
Teaser video PEWAG case study - 16x9

Belangrijkste inzichten van taak naar resultaat

Taak

De inspectie en bewerking van gesmede vormstukken bij kettingfabrikant Pewag was voorheen afhankelijk van menselijke medewerkers, een strategie die ongewenste discrepanties in de kwaliteitscontrole betekende. Om zijn voorsprong te behouden in een wereldwijd concurrerende markt, deed het bedrijf een beroep op de diensten van Pewag Engineering, de automatiseringsspecialist van de groep.

Oplossing

Pewag Engineering begon met het ontwerpen en ontwikkelen van een eigen automatiseringsoplossing met FANUC's š‘–RVision volledig geĆÆntegreerd 3D visueel detectiesysteem om 100% inspectie van de gesmede vormstukken uit te voeren. De FANUC M-710š‘–C/50 6-assige industriĆ«le robot transporteert de geĆÆnspecteerde gesmede vormstukken vervolgens naar een CNC-bewerkingscentrum.

Resultaat

Het geautomatiseerde systeem loste alle uitdagingen van Pewag op en biedt nu 100% inspectie met een hoge mate van precisie en herhaalbaarheid. Met name de toename in nauwkeurigheid van de kwaliteistcontrole betekent dat de kwaliteitskosten van Pewag nu aanzienlijk lager zijn.

Pewag

Pewag is een van de grootste kettingfabrikanten ter wereld en vindt zijn oorsprong in een smederij in 1479. Vandaag de dag heeft het bedrijf meer dan 1000 werknemers wereldwijd en baseert het zijn succes op goed ontworpen state-of-the-art producten van hoge kwaliteit. De activiteiten van Pewag omvatten sneeuw-, bosbouw-, hijs- en transportkettingen alsook bandenbeschermingskettingen. Een van de grootste productiefaciliteiten van het bedrijf in Europa is de 185 werknemers tellende vestiging in Vamberk in Tsjechië, waar de onafhankelijke groepsmaatschappij Pewag Engineering onlangs een geavanceerde automatiseringsoplossing heeft geïmplementeerd die gebruik maakt van FANUC-technologie.

MEER INFORMATIE OVER PEWAG
Pewag case study
M-710iC/50 and iRVision for inspection and quality check

FANUC en grote kettingfabriek bundelen krachten

De productiefaciliteit in Vamberk, Tsjechiƫ, van de toonaangevende kettingfabrikant Pewag produceert veel van de producten die het bedrijf wereldwijd verkoopt en is daarmee cruciaal voor het succes van het bedrijf. Maar alleen door een proces van voortdurende verbetering en investeringen kan het bedrijf wereldwijd blijven concurreren. Automatisering is een van de vele strategieƫn die dit vooruitstrevende bedrijf toepast om zijn sterke marktpositie te behouden.

"We hebben onlangs een geavanceerde automatiseringsoplossing geĆÆmplementeerd in samenwerking met FANUC om kwaliteitsinspecties van topkwaliteit te garanderen," legt Peter Hopfer uit, Managing Director bij Pewag Engineering, een onafhankelijke groepsmaatschappij die al meer dan 30 jaar gespecialiseerd is in automatiseringsoplossingen op maat. "De oplossing bestaat uit het inspecteren en evalueren van gesmede vormstukken op basis van specifieke kwaliteitskenmerken. Om dit te bereiken, maken we gebruik van FANUC-camera's met hoge resolutie en geavanceerde beeldverwerkingsoplossingen die 100% inspectie met hoge nauwkeurigheid en consistentie garanderen."

Pewag case study
M-710iC/50 and iRVision for inspection and quality check

Gesmede vormstukken komen aan op een aangewezen punt in het systeem waar Pewag een 'black box' inzet om de invloed van extern licht te minimaliseren. Een geavanceerde bin-picking oplossing bestaat uit een speciale robotgrijper die in de doos grijpt om een specifiek onderdeel eruit te halen. Het eerste kwaliteitscontroleproces vindt hier plaats met behulp van de geĆÆntegreerde visuele detectietechnologie van FANUC š‘–RVision.

FANUC š‘–RVision stelt robots in staat om zelf te kunnen te 'zien'. Bij Pewag zorgt deze mogelijkheid ervoor dat elk gesmeed vormstuk voldoet aan de veeleisende kwaliteitsnormen van het bedrijf. Na de inspectie brengt de multifunctionele FANUC M-710š‘–C/50 industriĆ«le robot de gesmede vormstukken over naar een CNC-bewerkingscentrum. De vorm wordt als afgewerkt beschouwd zodra de bewerking is voltooid.Ā 

De belangrijkste uitdagingen die Pewag Engineering in dit project moest overwinnen, waren de beperkte beschikbare ruimte, de grote verscheidenheid aan onderdelen en de complexiteit van het bin-picking proces.

Pewag case study
M-710iC/50 and iRVision for inspection and quality check

"Vóór de installatie van het systeem voerde Pewag al deze processen handmatig uit, waardoor er kwaliteitsverschillen waren", zegt Gerhard Edinger, Sales Manager Robots bij FANUC Oostenrijk. "Het geautomatiseerde systeem dat Pewag Engineering in samenwerking met FANUC heeft ontworpen, heeft al deze uitdagingen opgelost. Zelfs met de beperkte ruimte en de hoge complexiteit van het proces zijn we erin geslaagd om de optimale oplossing te realiseren."

De toegenomen nauwkeurigheid van kwaliteitscontrole zorgt voor lagere kwaliteitskosten bij Pewag. Bovendien verloopt het wisselen van het ene onderdeel naar het andere erg snel en eenvoudig.

"Dit zeer aanpasbare systeem is geschikt voor een breed scala aan industrieën, waardoor het met name interessant is voor andere klanten die te maken hebben met uitdagingen op het gebied van inspectie en machinale bewerking", aldus Edinger. 

De uitgebreide en responsieve ondersteuning van FANUC is van het grootste belang geweest voor het succes van dit uitdagende project, iets wat ook na de implementatie nog steeds het geval is.

Pewag case study
M-710iC/50 and iRVision for inspection and quality check
Aanvraag Referenties

Machal Syrovy

Productiemanager

Maak kennis met de technologie: Ontdek verwante producten

Laat u inspireren!

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

FANUC Case Studies

Ontdek onze uitgebreide reeks oplossingen voor fabrieksautomatisering, gepresenteerd in gedetailleerde case studies en ontworpen om elk productieproces te optimaliseren en te stroomlijnen.