Skip to main content
Bonvicini Carpenteria S.r.l.

FANUC's CRX Cobot verhoogt productieflexibiliteit

Bonvicini Carpenteria geniet vandaag van nog hogere niveaus van kwaliteit en flexibiliteit. Het bedrijf kan eenvoudig schakelen tussen automatiseringsoplossingen wanneer de productievolumes daarom vragen. Bonvicini Carpenteria profiteert met name van eenvoudige en snelle robotprogrammering met functies zoals drag-and-drop en een intuïtievetabletinterface.
Success story about successful implementation of FANUC welding robots at the Italian company Bonvicini Carpenteria S.r.l.. Bonvicini S.r.l, a contract welding specialist, has invested in new industrial robot technology to meet customer demands for increased flexibility. In addition to their long-standing use of FANUC robots and with the help of system integrator company TECNOROBOT they have introduced their first collaborative robot, a FANUC CRX-10iA/L, which was up and running in 1 hour.

Belangrijkste inzichten van taak naar resultaat

Taak

Om te voldoen aan de groeiende vraag van klanten naar meer flexibiliteit, wilde Bonvicini Carpenteria – specialist in contractlassen – voortbouwen op zijn lange traditie van automatisering om complexe productie-uitdagingen op te lossen. Naast de investering in nieuwe industriële robottechnologie wilde het bedrijf ook zijn eerste collaboratieve robot (cobot) introduceren.

 

Oplossing

Bonvicini Carpenteria maakt al meer dan 20 jaar gebruik van FANUC robots en wist dus waar het moest zijn voor deze neiuwe eiden. Naast de nieuwe FANUC ARC Mate 100𝑖D/8L booglasrobots, maakt het bedrijf nu ook gebruik van de voordelen van zijn eerste collaboratieve robot: een FANUC CRX-10𝑖A/L, die nu paraplubuizen last als onderdeel van een celgebaseerd systeem geleverd door de toonaangevende systeemintegrator Tecnorobot.

 

Resultaat

Bonvicini Carpenteria geniet nu van nog hogere kwaliteits- en flexibiliteitsniveaus. Het bedrijf kan eenvoudig schakelen tussen automatiseringsoplossingen wanneer de productievolumes daarom vragen. Vooral profiteert Bonvicini Carpenteria van snelle en eenvoudige robotprogrammering met functies zoals drag-and-drop en een intuïtieve tabletinterface.

Bonvicini Carpenteria S.r.l.

Bonvicini Carpenteria is gevestigd in een pand van 2200 m² nabij Verona, Italië, en startte zijn activiteiten in 1998. Het familiebedrijf, dat vandaag 15 medewerkers telt, is gespecialiseerd in contractproductie met een sterke focus op laswerk, waaronder MIG-, MAG- en TIG-processen. Bonvicini Carpenteria beschikt over een sterke ondernemingsgeest die zich vertaalt in voortdurende investeringen in de nieuwste productietechnologieën. Dit heeft geleid tot een uitstekende reputatie bij klanten.

MEER INFORMATIE OVER BONVICINI CARPENTERIA S.R.L.
Building of Bonvicini. FIT success story

FANUC CRX verhoogt productieflexibiliteit

Met een lange geschiedenis van investeringen in innovatie en automatisering kocht Bonvicini Carpenteria in 2001 zijn eerste FANUC-industriële robot. Deze hardwerkende robot is nog steeds operationeel en heeft inmiddels meer dan 60.000 uur aan laswerkzaamheden uitgevoerd. De afgelopen jaren merkte het bedrijf echter een verandering in de klantvraag.

"De markt vraagt ons tegenwoordig om veel flexibeler te zijn, dus onze keuze om aan deze eis te voldoen was de FANUC CRX-10𝑖A/L collaboratieve robot," aldus Alessandro Bonvicini, de Chief and Production Officer van het bedrijf. "Na onze bestelling duurde het slechts een maand voordat deze arriveerde als onderdeel van een geïntegreerde oplossing van Tecnorobot."

Sinds de oprichting in 1993 heeft Tecnorobot meer dan 2200 robots geïnstalleerd. Het bedrijf werkt vanaf het begin samen met FANUC, waarbij een groot aantal robots actief is in snij- en lasapplicaties, zoals bij Bonvicini Carpenteria.

Success story about successful implementation of FANUC welding robots at the Italian company Bonvicini Carpenteria S.r.l.. Bonvicini S.r.l, a contract welding specialist, has invested in new industrial robot technology to meet customer demands for increased flexibility. In addition to their long-standing use of FANUC robots and with the help of system integrator company TECNOROBOT they have introduced their first collaborative robot, a FANUC CRX-10iA/L, which was up and running in 1 hour.

"In eerste instantie maakte de toepassing gebruik van slechts één ondersteuningstafel, maar al snel voegden we een tweede toe om grotere onderdelen te lassen in overeenstemming met de eisen van de klant", aldus Bonvicini.

Dankzij drag-and-dropfunctionaliteit is het programmeren van de CRX-10𝑖A/L eenvoudig voor elke operator, verder ondersteund door de handmatige geleidingsmogelijkheden van de robot en een gebruiksvriendelijke tabletinterface.

 

Image related to the success story Bonvicini Carpenteria.

Dankzij eenvoudige programmering duurde het slechts een uur om onze FANUC CRX-10𝑖A/L lasrobot klaar te stomen om paraplubuizen te lassen.

Aanvraag Referenties

Alessandro Bonvicini

Chief and Production Officer

"Wanneer we grotere productiehoeveelheden moeten produceren, vertrouwen we op onze conventionele FANUC robots", voegt Bonvicini toe. “Vandaag hebben we één cel met een ARC Mate-robot op een rail. Deze bestaat uit vier stations in lijn, waardoor we vier verschillende producttypes kunnen produceren.”

Daarnaast heeft het bedrijf nog twee andere dubbele lascellen met ARC Mate 100𝑖D/8L robots, die Bonvicini Carpenteria ook in staat stellen om de productievolumes naar behoefte te verhogen.

Het laatste woord is aan Associate-Administrative Officer Chiara Bonvicini, die het belang benadrukt van het blijven overwinnen van uitdagingen met de nieuwste automatiseringstechnologie: “De markt van vandaag vraagt ons om steeds meer flexibiliteit en productkwaliteit te bieden, dus onze missie is om door te gaan met automatisering en de installatie van FANUC-producten.”

Success story about Bonvicini Carpenteria. FANUC Italy.

Laat u inspireren!

FANUC success story about successful implementation of a collaborative robot CRX-10iA at the German company AS Adhesive Solutions
AS Adhesive Solutions

Samen sterk: FANUC cobot is de ideale oplossing voor AS Adhesive Solutions

Automatisering is niet alleen weggelegd voor toepassingen met grote volumes. AS Adhesive Solutions, een gespecialiseerd adviesbureau en partner voor de lijmindustrie, erkent dat ook veel kmo’s die kleinere hoeveelheden verwerken, kunnen profiteren van volledig of gedeeltelijk geautomatiseerde processen. In zulke gevallen biedt een collaboratieve robot (cobot) vaak de meest geschikte oplossing.

Success story about the successful implementation of FANUC heavy-duty robot M-2000iA/2300 and a FANUC Arc welding robot at NTM's Finnish plant
NTM

FANUC: de krachtpatser bij vrachtwagenproductie

NTM kon de productiecapaciteit van zijn vuilniswagens verhogen door de nachtploeg te automatiseren. Door het gebruik van een zware robot die tot twee ton kan tillen en een robotlasoplossing kan hun Finse fabriek nu 's nachts of in het weekend onbemand werken.

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

FANUC Case Studies

Ontdek onze uitgebreide reeks automatiseringsoplossingen voor fabrieken, die worden gepresenteerd in gedetailleerde case studies en zijn ontworpen om elk productieproces te optimaliseren en te stroomlijnen.