Dovy Keukens

FANUC robots: het succesingrediënt voor keukenproductie

Dovy Keukens is een echt succesverhaal: van een startende onderneming in een vlasschuur in 1980 tot een 55.000 m2 grote ultramoderne productiefaciliteit met ongeveer 430 werknemers. Deze innovatieve keukenfabrikant behoort tot de meest geavanceerde in de sector, met meerdere zesassige industriële FANUC-robots in het hart van hun productie.
This video is about the Belgium based high-quality custom kitchen producer Dovy KEUKENS, which has been using FANUC robots for around 10 years. Using them for several different applications such as paint and pick and place solutions they were able to increase production quality and quantity of their products.

Belangrijkste inzichten van taak naar resultaat

Taak

Met een groeiende orderportefeuille wilde een toonaangevende fabrikant van maatwerkkeukens zowel de kwaliteit als de kwantiteit van zijn productie verhogen. Dovy Keukens, gevestigd in België, besloot dat investeren in robots voor diverse interne productietaken de beste manier was om deze ambitie te realiseren. Er restte slechts één vraag: welke robotfabrikant kiezen?

Oplossing

Zo'n 10 jaar geleden koos Dovy voor FANUC en installeerde het bedrijf zijn eerste industriële robot met zes assen. Vandaag de dag beschikt de 55.000 m2 grote fabriek in Roeselare over een aantal FANUC robots, waaronder M-410𝑖B/140H, M-410𝑖C/185 en M-710𝑖C/70 modellen. Sommige zitten op een lineaire rail met een zevende as.

Resultaat

Met hun snelle, efficiënte en betrouwbare werking zorgen FANUC robots voor wat Dovy omschrijft als een "grote toename in zowel productiekwaliteit als -kwantiteit". Bovendien is het bedrijf na meer dan 10 jaar samenwerking vol lof over het FANUC-serviceteam.

Dovy Keukens

Image related to the success story as Dovy Keukens

In 1980 zag de eerste Dovy-keuken het levenslicht in een oude vlasschuur van meubelmaker Donald Muylle en zijn vrouw Yvette Claeys. Nadien vroegen familie en vrienden het echtpaar om hun droomkeuken te maken en deze tevreden klanten zorgden op hun beurt voor nieuwe klanten. Zo'n 44 jaar later is Dovy Keukens uitgegroeid tot een van de grootste producenten van hoogwaardige maatwerkkeukens. Met ongeveer 430 medewerkers in het hoofdkantoor en de productiefaciliteit in Roeselare, België, produceert en installeert het bedrijf dagelijks ongeveer 25 keukens op maat.

ONTDEK MEER OVER Dovy Keukens

FANUC robots: het succesingrediënt voor keukenproductie

Dovy Keukens is een familiebedrijf met meer dan 40 jaar vakmanschap, dat heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van innovatieve, hightech maatwerkkeukens. Het bedrijf heeft de productieprocessen, zoals zagen, frezen, assembleren, lakken en installeren, in eigen beheer voor klanten in heel België.

Dovy houdt alles intern in de hand en zorgt er zo voor dat de prijzen voor klanten betaalbaar blijven. In de loop van het afgelopen decennium heeft dit credo ertoe geleid dat het bedrijf steeds meer FANUC-robots heeft ingezet in zijn productieprocessen, wat zowel de kwaliteit als de kwantiteit ten goede is gekomen.

Christ Muylle, die Dovy samen met zijn vader en broer runt, zegt dat de voortdurende groei door de jaren heen de behoefte aan een snellere en efficiëntere productie stimuleert.

Success Story images for Dovy Keuekens testimonial
Aanvraag Referenties

Chris Muylle

Eigenaar Dovy Keukens

"We hebben voor robots gekozen omdat we ervan overtuigd waren dat ze de beste en meest effectieve oplossing bieden voor deze behoefte," zegt hij. "Ik vind het opmerkelijk hoe robots snel, efficiënt en zeer betrouwbaar kunnen werken, en dit in verschillende toepassingen. Zo brengt een FANUC verfspuitrobot hoogglanslak aan op onze keukenkastdeuren. We gebruiken daarnaast nog drie andere FANUC robots om een soort retoursysteem mogelijk te maken, waarbij keukenstukken die de machines verlaten in de juiste oriëntatie worden gelegd en teruggestuurd worden naar de operator."

Onder de verschillende FANUC zesassige industriële robots die vandaag op de site te vinden zijn, bevinden zich de M-410𝑖B/140H, M-410𝑖C/185 en M-710𝑖C/70 modellen. Sommige modellen maken gebruik van een lineaire rail met een zevende as.

Image related to the success story as Dovy Keukens

"Door robots te gebruiken in onze productie hebben we onze kwaliteit en kwantitiet aanzienlijk kunnen verhogen, om nog maar te zwijgen van het feit dat robots geen maandloon vragen," zegt Muylle. "Een robot is een ideale werknemer voor Dovy, eentje die nooit ziek of afwezig is."

Nog een laatste punt: na meer dan tien jaar werken met deze robots, meldt het bedrijf volledige tevredenheid over het FANUC-serviceteam. Dankzij de toepassing van preventieve onderhoudsstrategieën heeft Dovy in al die tijd slechts één keer een beroep gedaan op de FANUC service.

Maak kennis met de technologie: ontdek verwante producten

Laat u inspireren!

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

FANUC Case Studies

Ontdek onze uitgebreide reeks oplossingen voor fabrieksautomatisering, gepresenteerd in gedetailleerde casestudies en ontworpen om elk productieproces te optimaliseren en te stroomlijnen.