Euroedil

EUROEDIL bereikt Snellere Snijsnelheden en een Hogere Doorvoer met FANUC Machines

Met zijn nieuwe FANUC machines heeft EUROEDIL de snijsnelheid en doorvoer verhoogd om te voldoen aan de toenemende vraag van klanten. Bovendien zijn de nauwkeurigheid en precisie van de stansgereedschappen van het bedrijf aanzienlijk verbeterd.
Success story about successful implementation of FANUC ROBOCUT α-C400iB wire-cut electric discharge machine and a FANUC ROBODRILL α-D14LiB vertical machining centre at Euroedil. With the new FANUC machines, EUROEDIL has increased its cutting rate and throughput. Moreover, the accuracy and precision of the company’s die-cutting tools have improved noticeably.

Belangrijkste inzichten van Taak naar Resultaat

Taak

Hoewel EUROEDIL goede resultaten behaalde met een aantal oudere FANUC machines, was de toenemende vraag van klanten de aanleiding om een moderniseringsprogramma op te starten in de fabriek in Skopje. Het bedrijf had een nieuw CNC-bewerkingscentrum en een elektrische ontladingsmachine (EDM) nodig om de vereiste winst te behalen op de stansproductielijn.

Oplossing
Baseerd op de ervaring van EUROEDIL met zijn bestaande FANUC machines, die gedurende vele jaren lage costs of ownership hadden bewezen, besloot het bedrijf om FANUC opnieuw te benaderen voor zijn nieuwe investeringen en koos voor een ROBODRILL š›¼-D14Lš‘–B CNC verticaal bewerkingscentrum en een ROBOCUT š›¼-C400š‘–B draadvonkmachine.

Resultaat
Met de nieuwe FANUC machines heeft EUROEDIL zijn snijsnelheid en doorvoer verhoogd om te voldoen aan de toenemende vraag van klanten. Bovendien zijn de nauwkeurigheid en precisie van de stansgereedschappen van het bedrijf aanzienlijk verbeterd.

Euroedil Holding

Building of Euroedil. Success story FBG.

EUROEDIL Holding Macedonia begon zijn activiteiten in 2004 na de oprichting door CEO Rakip Ramadanoski. In 2015 opende het bedrijf een nieuwe vestiging in de hoofdstad en grootste stad van het land, Skopje. Hier produceert EUROEDIL gereedschap voor de bouwindustrie. Specialisaties zijn onder andere progressief stansgereedschap voor het stansen van plaatwerk, maar ook gereedschap voor extrusie- en vouwbewerkingen. Het bedrijf heeft een aantal belangrijke accreditaties, waaronder ISO 9001 kwaliteitsmanagement, ISO 14001 milieumanagement en ISO 45001 gezondheid en veiligheid op het werk.

Ontdek meer over Euroedil

Sneller en preciezer stansgereedschap produceren met FANUC

Van idee tot afgewerkt product: dat is het ethos waarop EUROEDIL zijn succes baseert. Innovatie en voortdurende verbetering staan centraal in de groei van het bedrijf bij dit vooruitstrevende productiebedrijf.

Met deze gedachten in het achterhoofd - en geconfronteerd met een groeiende orderportefeuille en steeds kortere levertermijnen van klanten - besloot EUROEDIL dat het tijd was voor verdere investeringen in zijn gereedschapswerkplaats. Met name de productielijn voor progressieve stansgereedschappen was toe aan een opfrisbeurt om de output te verbeteren.

Success story about successful implementation of FANUC ROBODRILL and FANUC ROBOCUT at  EUROEDIL-HOLDING. EUROEDIL produces sheet metal products for metal structures and construction. By using FANUC machining centres and FANUC wire-cut electric discharge machines in their production process, the company is achieving high increase of production output, sustainable quality, desired operational accuracy and efficiency.

"Bijna 20 jaar geleden, in 2003, kochten we onze eerste FANUC machine, een tweedehands draadvonkmachine uit 1981," vertelt Toni Dimitrievski, manager van de gereedschapswerkplaats bij EUROEDIL Holding. "

Nadien ondersteund door de introductie van andere FANUC modellen, zorgden deze machines voor vele jaren efficiƫnte productie bij EUROEDIL. Met het verstrijken van de jaren vond het bedrijf het echter verstandig om te investeren in nieuwe machines, een stap die ook een boost zou geven aan de productiviteit in lijn met de groeiende orderportefeuille.

"Met een recente toename in werkvolumes en onze geplande bedrijfsuitbreiding, was er een duidelijke behoefte om te investeren in nieuwe bewerkingsmachines," bevestigt de heer Dimitrievski. "Gebaseerd op onze positieve ervaring met FANUC machines besloten we over te gaan tot een nieuwe investering: een FANUC ROBOCUT š›¼-C400š‘–B draadvonkmachine en een FANUC ROBODRILL š›¼-D14Lš‘–B verticaal bewerkingscentrum."

EUROEDIL testimonial image for the website
Aanvraag Referenties

Toni Dimitrievski

Manager van de gereedschapswerkplaats

Een ander belangrijk voordeel voor EUROEDIL zijn de befaamde lage costs of ownership van alle FANUC machines.

"Onze oudere FANUC modellen hebben bewezen kostenefficiƫnt te zijn omdat ze vrij robuust zijn en zelden hersteld moeten worden, waardoor de onderhoudskosten laag blijven," legt de heer Dimitrievski uit. "Met onze nieuwe FANUC machines kan ik zeggen dat we in de twee jaar sinds de installatie nog geen onderhoudskosten hebben gehad."

Hij voegt eraan toe dat de FANUC modellen zich onderscheiden van de andere machines in de gereedschapswerkplaats. Ze zijn namelijk eenvoudiger te bedienen en te onderhouden, indien nodig worden ze hier bijgestaan door FANUC's lokale service en spare parts afdeling.

"Dankzij onze modernisering en de installatie van onze twee nieuwe FANUC machines hebben we ons productieproces voor stansgereedschappen aanzienlijk verbeterd," besluit de heer Dimitrievski.

EUROEDIL Success Story, image.
Image related to the the success story EUROEDIL. FANUC Bulgaria

Maak kennis met de Technologie: Ontdek Verwante Producten

Get Inspired

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

FANUC Case Studies

Ontdek onze uitgebreide reeks oplossingen voor fabrieksautomatisering, gepresenteerd in gedetailleerde case studies en ontworpen om elk productieproces te optimaliseren en te stroomlijnen.