Kunstoff-Packungen AG

Einsatz von Kunststoffspritzguss bei der Herstellung von Verpackungsschalen

Da Hersteller weltweit mit einem Fachkräftemangel konfrontiert sind und sich Kunstoff-Packungen der Exzellenz verschrieben hat, sucht das Unternehmen kontinuierlich nach Möglichkeiten, seinen Automatisierungsgrad zu verbessern.
Success story about automated placing into packaging trays using FANUC robots by the Swiss company Kunststoff-Packungen AG.

Wichtige Einblicke von der Aufgabe zum Ergebnis

Aufgabe

Dieser Automatisierungsauftrag erforderte das Einlegen von Kunststoff-Spritzgussflaschen in Trays mit individuellen Kavitäten, die so konzipiert sind, dass jedes Teil von den anderen getrennt bleibt. Außerdem wollte der Kunde, dass eine Schaumstoffplatte zwischen die übereinander geschichteten Trays gelegt wird, um eine saubere Trennung zwischen den Teilen in einem Tray und dem Boden des darüber liegenden Trays zu gewährleisten. Normalerweise wird diese Arbeit manuell erledigt.

 

Lösung

Die von Roth Technik aus der Schweiz angebotene Lösung umfasste zwei FANUC Roboter. Der erste war der sechsachsige M-10𝑖D/10L mit einer Traglast von 10 kg, der zweite ein vierachsiger SR-6𝑖A-Roboter mit einer Traglast von 6 kg.

 

Ergebnis

Die Lösung ermöglichte es Kunstoff-Packungen, die Fertigungslinie autonom zu betreiben, mit einem autonomen Betrieb von mindestens 8 Stunden bei voller Geschwindigkeit, wobei Zykluszeiten von 0,8 Sekunden erreicht wurden. Aufgrund der kompakten Stellfläche der Lösung konnten erhebliche Platzeinsparungen erzielt werden.

Kunstoff-Packungen AG

Building Kunststoff-Packungen AG

Kunstoff-Packungen blickt auf eine lange und stolze Geschichte zurück. Sie wurde 1894 in Kreuzlingen, Schweiz, gegründet und ist heute ein inhabergeführtes Unternehmen mit über 90 Mitarbeitern und 72 Kunststoffverarbeitungsmaschinen. Der Fokus liegt auf kundenspezifischen Verpackungslösungen. Das Unternehmen produziert hohle Kunststoffbehälter, Flaschen und flexible Schläuche mit einem Volumenbereich von 5 bis 1500 Millilitern. Die Kunden von Kunstoff-Packungen kommen hauptsächlich aus der Pharma-, Kosmetik-, Lebensmittel- und chemisch-technischen Industrie. Das Unternehmen beliefert Kunden auf der ganzen Welt und ist in der Lage, die Spezifikationen für Reinräume der ISO-Klasse 7 einzuhalten.

ERFAHREN SIE MEHR ÜBER KUNSTSTOFF PACKUNGEN

FANUC Roboter bei Kunstoff-Packungen AG

Aufgrund des Fachkräftemangels, dem die Hersteller weltweit ausgesetzt sind, geht Kunstoff-Packungen als Unternehmen, das sich zu Spitzenleistungen verpflichtet hat, konsequent den Weg der Automatisierung.

"Unser Kunde hat uns gebeten, die Hohlräume der Teile einzeln in die Kartons zu legen und nach jeder Lage mit einer Zwischenfolie zu sichern. Dies geschieht normalerweise von Hand, und wir setzten uns das Ziel, diese Aufgabe zu automatisieren. Wichtig war uns, dass wir mit dem System sowohl kleine als auch große Werkzeuggrößen abdecken können, und wir haben uns auf die Suche nach geeigneten Lieferanten gemacht."

FANUC SCARA SR-6iA handling cosmetic boxes.

Markus Roth, Inhaber der Roth Technik GmbH, beschreibt die Lösung:

"Wir haben eine High-Speed-Verpackungslösung mit zwei FANUC-Robotern realisiert, die die Flaschen von der Spritzblasmaschine übernehmen. Wir erreichen eine minimale Teiletaktzeit von bis zu 0,8 Sekunden, und die Teile werden kavitätenrein abgelegt, was für den Kunden ein sehr wichtiger Qualitätsvorteil ist. Außerdem werden die Produktionsdaten auf einem RFID-Chip gespeichert, der die Daten dann automatisch an die Etikettieranlage überträgt, so dass auch dort die Fehlerquote minimiert wird. Durch den Einsatz von zwei Robotern von FANUC erreichen wir eine maximale Flexibilität, die für die unterschiedlichen Produkttypen und Prozesse notwendig war."

Image related to the success story KUNSTSTOFF PACKUNGEN. FANUC Switzerland.
 
This automation job required placing plastic injection molded bottles into trays with cavities. The customer wanted a foam sheet to be placed in between the layers for extra protection.  The solution provided by Switzerland-based Roth Technik involved two FANUC robots. The first was the six-axes M-10iD/10L with a payload of 10 kg, and the second was a four-axes SR-6iA robot with a 6 kg payload.

Um die Effizienz der Automatisierung zu verbessern, setzten die Ingenieure von Roth Technik unter anderem einen Doppelzweckgreifer ein. Der Greifer ermöglicht es dem Roboter, mehrere Kunststoffflaschen auf einmal zu handhaben und gleichzeitig die dünne Schaumstoffplatte nach Bedarf zu positionieren. Marcel Fetzer beschreibt seine Zufriedenheit mit den Ergebnissen.

Image related to Kunstoff-Packungen case study.
Zitat von Testimonials

Marcel Fetzer

Leiter Technik MB - KUnststoff-Packungen AG

Inspiriert werden

Success story of successful implementation of FANUC 410iC palletising robot at the Bulgarian dairy company ELVI by SimLogic Ltd.
SIMLOGIC

Roboter in der Molkereiproduktion

Anspruchsvolle Aufgaben der Palettierung sind für Roboter ein Kinderspiel. Bei komplexen Anwendungen sorgen eine durchdachte Entwicklung und Konstruktion für Produktionseffizienz und Wettbewerbsfähigkeit.

Images referring to the case study Erkul cosmetics FTR
Erkul Cosmetics

Kosmetikhersteller erkennt die Schönheit von FANUC Automation

Erkul Cosmetics in der Türkei profitiert von einer Vielzahl von Qualitäts- und Effizienzvorteilen, die durch verschiedene leistungsstarke FANUC Automatisierungsprodukte erzielt werden. Dieses schnell wachsende Kosmetikunternehmen möchte mit Hilfe der Wettbewerbsvorteile, die FANUC Lösungen bieten, einen Maßstab für die Fertigung in seinem Sektor setzen.

FANUC Robot palletising of turf rolls
Grüne Dienstleistungen

FANUC Roboter nimmt die Landwirtschaft in Angriff

Schweres Heben und körperliche Anstrengung gehören bei Green Services nun der Vergangenheit an. Das automatische Palettierungssystem mit dem FANUC Roboter sorgt heute für einen sicheren und produktiven Betrieb.

Images Eugster/Frismag Case Study. Assembling of coffee grinders with LR Mate 200iD/7L and handling with M-20iD/25 in combination with ZDT.
Eugster/Frismag

Vollautomatische Montage von Kaffeemühlen

Bei der Herstellung von beliebten Haushaltsgeräten wie Kaffeemühlen entscheiden eine Reihe von Voraussetzungen über den Produktionserfolg. So führen nur klar strukturierte, effiziente und zielgerichtete Prozesse zu der geforderten Produktionssicherheit. Dass dies mit Automatisierung deutlich realistischer wird, beweist der Marktführer Eugster/Frismag AG mit dem Einsatz von 14 FANUC LR Mate Industrierobotern und FANUC ZDT (Zero Down Time), die eine kontinuierliche automatisierte Montage einer Kaffeemühle alle 7 Sekunden ermöglichen.

Success Story AlphaRobotica pictures and media
Alpha Robotica

FANUC Roboter helfen Maskenhersteller, sich der Herausforderung zu stellen

Wenn die Produktionsnachfrage in kurzer Zeit dramatisch ansteigt, können Roboter und Automatisierung dazu beitragen, die Anforderungen viel schneller zu erfüllen, als viele denken. Allerdings hängt dieses Ergebnis stark von der Auswahl von Robotern ab, die einfach zu installieren, zu programmieren und in Betrieb zu nehmen sind.

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

FANUC Fallbeispiele

Entdecken Sie unser umfassendes Angebot an Lösungen für die Fabrikautomation, die in detaillierten Fallstudien vorgestellt werden und dazu dienen, jeden Fertigungsprozess zu optimieren und zu rationalisieren.