Skip to main content
inviato 15.05.2025

FANUC ha ottenuto la valutazione GOLD per la sostenibilità

EcoVadis apprezza l'impegno ambientale di FANUC.
FANUC Headquarter with Mt. Fuji and the FANUC Sustainability Trademark

FANUC Corporation ha ottenuto il prestigioso punteggio GOLD per la sostenibilità da EcoVadis, leader mondiale nella valutazione della sostenibilità aziendale. Questo riconoscimento colloca FANUC nel primo 5% di tutte le aziende valutate a livello mondiale, evidenziando il suo impegno verso pratiche sostenibili.


EcoVadis valuta le prestazioni di sostenibilità di oltre 150.000 aziende a livello globale, concentrandosi su quattro temi chiave: ambiente, lavoro e diritti umani, etica e acquisti sostenibili. Le valutazioni si basano su standard internazionali come i dieci principi del Global Compact delle Nazioni Unite e le convenzioni dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL). Il processo di valutazione prevede l'analisi delle risposte a un questionario dettagliato e della documentazione di supporto sulle prestazioni.


Questo riconoscimento non è il primo per FANUC per i suoi sforzi di sostenibilità. All'inizio di quest'anno, FANUC è stata premiata dall'organizzazione ambientalista no-profit CDP per la sua leadership nella trasparenza aziendale e nelle prestazioni relative al cambiamento climatico, assicurandosi un posto nella "Lista A" annuale per il secondo anno consecutivo. Questo riconoscimento viene assegnato solo al 2% delle oltre 20.000 aziende valutate da CDP.


FANUC ha fissato obiettivi ambiziosi a medio e lungo termine per la riduzione delle emissioni di gas serra (GHG), certificati dall'iniziativa Science Based Targets (SBT). Questi obiettivi comprendono la riduzione delle emissioni derivanti dalle attività proprie di FANUC e da quelle dei clienti attraverso lo sviluppo e la fornitura di prodotti efficienti dal punto di vista energetico.


Conosciuta per i suoi prodotti innovativi e durevoli, FANUC è stata anche nominata tra i "Top 100 Global Innovators 2025" da Clarivate Plc, fornitore leader di intelligenza trasformativa. È la sesta volta e il quarto anno consecutivo che FANUC viene inserita nell'elenco. Clarivate classifica annualmente le 100 aziende e istituzioni più innovative a livello mondiale, utilizzando un metodo di valutazione basato su dati brevettuali proprietari.