Skip to main content
Keramik

I robot FANUC ampliano i vantaggi del sistema di cappe estensibili

Keramik Makina, un integratore di sistemi FANUC, ha combinato sistemi di pallettizzazione e cappe di termoretrazione con robot FANUC per creare potenti soluzioni di fine linea nello stabilimento di verniciatura di Polisan Kansai in Turchia.
Robotic Palletizing and Stretch Wrapping Line with FANUC Robot M-410iC/185.

Approfondimenti chiave dal compito al risultato

Compito

Il successo dei sistemi di imballaggio e pallettizzazione automatizzati dipende da molti fattori. Tra questi, la scelta del robot è fondamentale. A causa delle richieste specifiche di queste applicazioni, l'esperto integratore di sistemi Keramik Makina sa che l'utilizzo di robot di pallettizzazione dedicati comporta una moltitudine di importanti vantaggi.

 

Soluzione

Incaricato di progettare e realizzare sistemi di imballaggio e pallettizzazione automatizzati per l'impianto di verniciatura del suo cliente Polisan Kansai, l'integratore di sistemi Keramik Makina, con sede in Turchia, ha optato per i robot di pallettizzazione FANUC M-410𝑖serie C. La cinematica dedicata di questi potenti robot a quattro assi facilita il miglior livello possibile di efficienza nella pallettizzazione.

 

Risultato

Con l'impiego dei robot FANUC su entrambe le linee di pallettizzazione e di termoretrazione di Polisan Kansai, l'impianto di verniciatura può ora raggiungere l'impressionante capacità produttiva di 4000 tonnellate (o 5700 pallet) al giorno.

Keramik Makina

Situata a Gebze, 30 km a est di Istanbul, nella provincia di Kocaeli, Keramik Makina è un integratore di sistemi FANUC. Per oltre tre decenni l'azienda ha ottenuto un notevole successo nella costruzione di nuove macchine e sistemi che aiutano gli utenti finali a realizzare operazioni di lavorazione migliori, più veloci e più fluide. Keramik è specializzata in soluzioni che coinvolgono processi che includono sistemi di incappucciamento, pallettizzazione, avvolgimento elastico, reggiatura, nastratura ed etichettatura/codifica.

SCOPRI DI PIÙ SU Keramik Makina
Keramik success story pictures

L'impianto di verniciatura elimina l'inefficienza con i robot FANUC

Keramik Makina è stata incaricata di fornire una serie di operazioni di imballaggio e pallettizzazione automatizzate presso la fabbrica di vernici Polisan Kansai a Dilovasi, in Turchia. L'impianto riempie ogni minuto circa 15 vaschette di vernice (7,5 litri ciascuna) destinate al mercato della decorazione della casa.

Per migliorare la capacità produttiva e la qualità dell'imballaggio e della pallettizzazione, l'azienda si è rivolta alla vicina Keramik Makina. Keramik Makina è un partner per le soluzioni FANUC e un integratore di sistemi del più grande e conosciuto produttore di robot al mondo.

Robotic Palletizing and Stretch Wrapping Line with FANUC Robot M-410iC/185.

Keramik offre soluzioni di pallettizzazione robotica di alta qualità, adattando ciascuna di esse ai prodotti e ai processi specifici del cliente. L'unione di tecnologia avanzata e progetto permette all'azienda di risolvere qualsiasi compito di pallettizzazione con la massima efficienza possibile. Inoltre, la possibilità di progettare e produrre utensili multifunzionali per lo stesso robot FANUC rende Keramik un concorrente innovativo nel settore.

Nello stabilimento di verniciatura di Polisan Kansai, cliente di Keramik, i robot FANUC della serie M-410𝑖C a quattro assi per la pallettizzazione sono impegnati in una serie di attività ad alta efficienza. Oltre a una serie di operazioni di pallettizzazione di alta qualità, questi compiti includono il carico di più vasche di vernice all'unità di controllo dei tappi e il carico di vasche all'unità di posizionamento sulla linea di cappe estensibili.

 

Robotic Palletizing Line with FANUC Robot M-410iC/185.

Le applicazioni con cappa estensibile proteggono i carichi pallettizzati da fattori ambientali come l'umidità, la polvere, la pioggia e la luce del sole, oltre che da possibili danni da trasporto. Un cappuccio estensibile è un sistema economico progettato per portare un approccio sostenibile al confezionamento e migliorare la produttività. Con una tensione del film sia verticale che orizzontale, le macchine sono dotate di un dispositivo di alimentazione del film semplice e di facile manutenzione, di un sistema di apertura del film a vuoto, di unità di stiramento meccanico monitorate da encoder e di un applicatore di film.

Alcuni robot FANUC operano in coppia sulle stesse linee di stiro e pallettizzazione, garantendo una perfetta armonia e aumentando ulteriormente l'efficienza. Grazie alla combinazione tra le conoscenze di integrazione dei sistemi Ceramic e la tecnologia dei robot FANUC, Polisan Kansai è ora in grado di raggiungere l'impressionante capacità produttiva di 4000 tonnellate (o 5700 pallet) al giorno.

Lasciati ispirare

Success story of successful implementation of FANUC 410iC palletising robot at the Bulgarian dairy company ELVI by SimLogic Ltd.
SIMLOGIC

La robotica nella produzione lattiero-casearia

Affronta compiti di pallettizzazione impegnativi è un gioco da ragazzi per i robot. Per le applicazioni complesse, uno sviluppo e un progetto ben studiati garantiscono l'efficienza e la competitività della produzione.

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Casi di studio FANUC

Esplora la nostra gamma completa di soluzioni di automazione di fabbrica, illustrate in casi di studio dettagliati e progettate per ottimizzare e snellire qualsiasi processo di produzione.