Skip to main content
Vernay

Carico e scarico, alimentazione flessibile e ispezione in un'unica cella

Vernay è rinomata a livello mondiale per le soluzioni di controllo del flusso e produce oltre un miliardo di componenti di valvole in gomma all'anno in Asia, America ed Europa. I loro prodotti critici, utilizzati in dispositivi come i respiratori e i sistemi di batterie EV, devono soddisfare i più elevati standard di qualità con zero difetti.
FANUC enabled Vernay to fully automate, in a single cell, a production process involving flow-control solutions, and can now produce parts 24 hours and 7 days without interruptions. A SCARA robot, the FANUC SR-6iA, is used for picking, placing, and quality control, and the FANUC FANUC M-20iD is employed to flexibly load and unload a moulding machine.

Approfondimenti chiave dal compito al risultato

Compito

Vernay era alla ricerca di un modo per automatizzare completamente un processo di produzione che coinvolgeva soluzioni di controllo del flusso, utilizzate in molti settori, tra cui dispositivi domestici e medici, applicazioni industriali e il mercato automobilistico. Lo spazio disponibile era piuttosto limitato, quindi la soluzione doveva essere compatta.

Soluzione

La soluzione fornita da ESPS consisteva in due robot FANUC in ciascuna delle quattro celle di lavoro. Un robot SCARA, il FANUC SR-6𝑖A, è utilizzato per il prelievo, il posizionamento e il controllo qualità, mentre il FANUC M-20 è impiegato per caricare e scaricare in modo flessibile una macchina di stampaggio.

Risultato

La soluzione ha permesso a Vernay di gestire questo processo produttivo in modo completamente automatizzato. Di conseguenza, l'azienda può produrre pezzi 24 ore al giorno senza interruzioni.

Informazioni su Vernay

Con una storia di 75 anni, Vernay si è costruita una reputazione a livello mondiale come specialista di soluzioni per il controllo del flusso. Vernay produce più di un miliardo di prodotti all'anno e ha sedi in Asia, nelle Americhe e in Europa, specializzate nello sviluppo e nella produzione di componenti per valvole in gomma e valvole assemblate. I suoi prodotti sono utilizzati in dispositivi domestici e medici, in applicazioni industriali e nel settore automobilistico. Poiché i suoi prodotti sono componenti utilizzati in altri dispositivi, il nome dell'azienda spesso non è immediatamente visibile. Tuttavia, i loro prodotti sono fondamentali per il funzionamento dei respiratori, dei sistemi di ventilazione delle batterie EV, dei sistemi frenanti, delle stampanti a getto d'inchiostro e delle macchine da caffè e devono quindi soddisfare i più alti standard di qualità, con tolleranza zero per i difetti.

SCOPRI DI PIÙ SU Vernay
Image related to Vernay success story. FANUC Benelux.

La robotica supporta il controllo qualità

ESPS ha progettato per Vernay una soluzione che impiega il braccio robotico M-20 a sei assi per caricare gli stampi e scaricare i pezzi finiti da una macchina di stampaggio. A seconda dell'EoAT (End-of-Arm-Tooling), i robot possono gestire una varietà di parti e operazioni diverse.


In un tipico esempio del processo produttivo, l'M-20 preleva un vassoio di inserti metallici e lo carica nella macchina di stampaggio. Una volta completato il ciclo di stampaggio, l'M-20 rimuove il vassoio di pezzi finiti dalla macchina e lo posiziona su un banco di lavoro. Il robot FANUC SCARA (FANUC SR-6𝑖A) rimuove dal vassoio ogni pezzo stampato finito, uno alla volta, e lo tiene in posizione per un controllo di qualità mediante visione robotica. Quando l'ispezione QC computerizzata è soddisfacente, il robot SCARA posiziona il pezzo stampato su un vassoio per il trasporto lungo la linea di imballaggio.

FANUC enabled Vernay to fully automate, in a single cell, a production process involving flow-control solutions, and can now produce parts 24 hours and 7 days without interruptions.
A SCARA robot, the FANUC SR-6iA, is used for picking, placing and quality control.

Oltre all'ispezione di controllo qualità, il robot SCARA viene utilizzato anche per preposizionare gli inserti metallici su un vassoio che l'M-20 carica poi nella macchina di stampaggio.

Il sistema è sufficientemente flessibile da consentire controlli di qualità casuali da parte di un operatore umano che può scegliere un vassoio per ulteriori ispezioni e misurazioni manuali.

Image related to Vernay success story. FANUC Benelux.

Stavamo cercando una soluzione per automatizzare completamente i nostri processi di produzione 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Poiché la superficie disponibile era limitata, era necessario che la soluzione fosse compatta.

Testimonianze

André Voc

Ingegnere dell'automazione presso Vernay

Vos ha descritto la soluzione nel modo seguente. "L'automazione copre l'intero processo, dall'alimentazione di inserti e pezzi di assemblaggio, all'estrazione di prodotti pressati e alla pulizia degli stampi, fino al deposito specifico di pezzi controllati e approvati. Per tutte le applicazioni di manipolazione vengono utilizzati robot FANUC."

Vernay è soddisfatta dei risultati e Vos ha commentato: "La completa automazione di questi processi ci permette di produrre pezzi 24 ore su 24 senza interruzioni. Un altro vantaggio è la disponibilità globale di prodotti e parti FANUC, che ci permette di ottenere intercambiabilità e standardizzazione. Siamo molto soddisfatti della funzionalità e abbiamo implementato i robot FANUC in diverse celle di produzione in tutto il mondo".

NUC enabled Vernay to fully automate, in a single cell, a production process involving flow-control solutions, and can now produce parts 24 hours and 7 days without interruptions. A SCARA robot, the FANUC SR-6iA, is used for picking, placing, and quality control, and the FANUC FANUC M-20iD is employed to flexibly load and unload a moulding machine.

Dietro la tecnologia: Scopri i prodotti correlati

Lasciati ispirare

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Casi di studio FANUC

Esplora la nostra gamma completa di soluzioni di automazione di fabbrica, illustrate in casi di studio dettagliati e progettate per ottimizzare e snellire qualsiasi processo di produzione.