FANUC riduce il calore nelle panetterie all'interno dei punti vendita
Con il sistema basato sul cobot FANUC, le panetterie possono aumentare la loro produttività in modo sicuro e affidabilita'. Il sistema automatizzato offre un modo efficace per aumentare la produttività e ridurre i costi nelle applicazioni di manipolazione ripetitiva dei prodotti.
Il robot FANUC CRX-10𝑖A/L lavora in sicurezza in stretta collaborazione con i lavoratori umani.
Il sensore di visione 3D FANUC consente di rilevare oggetti posizionati in modo casuale.
L'interfaccia intuitiva del cobot garantisce un'adozione facile e veloce.
Aumento della produttività e riduzione dei costi con il sistema basato sui cobot FANUC.
Approfondimenti
Azienda
La storia
Prodotti
Approfondimenti
Approfondimenti chiave dal compito al risultato
Compito
Le panetterie in-store sono popolari in tutto il mondo, ma come è possibile portare la produttività a un livello superiore senza compromettere l'integrità dei prodotti da forno o la sicurezza dei lavoratori?
Soluzione
Un robot collaborativo (cobot) FANUC serie CRX lavora all'unisono con un sistema di visione 3D FANUC e pinze prodotte in modo additivo per aiutare ad automatizzare le operazioni di panificazione in-store. L'integratore di sistemi ASA Automation, con la collaborazione di FANUC e dello specialista di stampa 3D LMD, ha sviluppato la soluzione per WIESHEU, leader nel mercato dei forni e delle soluzioni associate per la panificazione in negozio.
Risultato
Con il sistema basato sul cobot FANUC, le panetterie in negozio possono aumentare la loro produttività in modo sicuro e affidabile. In questo caso, il sistema preleva da una cassa delle baguette posizionate in modo casuale e le posiziona in modo ordinato e uniforme sulle teglie. Dopo la cottura, il cobot trasferisce le baguette sugli scaffali rivolti verso i clienti, pronte per essere acquistate.
Azienda
Wiesheu
Rivolgendosi all'integratore di sistemi ASA Automation, che a sua volta ha richiesto il supporto di FANUC e dello specialista di produzione additiva LMD (per le pinze), il team di progetto ha preso forma. Con sede a Grossbottwar, a circa 30 km a nord di Stoccarda, in Germania, WIESHEU GmbH ha iniziato a costruire forni 50 anni fa. Dalla fine degli anni '90, l'azienda si è specializzata nel progetto e nella produzione di forni innovativi per punti vendita che producono prodotti da forno di alta qualità in un involucro dimensionale compatto, diventando leader di mercato in questo segmento.
Negli ultimi anni, l'azienda ha spinto per una maggiore automazione, che non solo porta una differenziazione competitiva, ma offre un valore significativo ai clienti che cercano una maggiore produttività.
"Avevamo già raggiunto una parziale automazione del processo di cottura con il nostro sistema TrayMotion, che carica e scarica automaticamente i vassoi di prodotti da e verso il forno", spiega Maike Strecker, Product Management, WIESHEU. "Era chiaro che i passi successivi sarebbero stati l'automazione dei processi precedenti e successivi: il caricamento delle teglie, il trasporto delle teglie caricate al sistema di carico TrayMotion e il trasferimento dei prodotti da forno finiti sugli scaffali rivolti ai clienti, pronti per l'acquisto".
Il team di progetto ha preso forma rivolgendosi all'integratore di sistemi ASA Automation, che a sua volta si è avvalso del supporto di FANUC e dello specialista della produzione additiva LMD (per le pinze).
Wolfram Lange, Sales & Engineering, ASA Automation GmbH, afferma: "Era chiaro che avremmo utilizzato FANUC perché la serie CRX cobot ha un'interfaccia utente molto semplice. Inizialmente, nel settore della panificazione c'era una certa riluttanza a lavorare con i robot a causa della complessità percepita, ma FANUC ha fatto molto per superare questo malinteso."
I cobot FANUC CRX sono ideali per le applicazioni di panificazione in quanto soddisfano le richieste del settore. In questo caso, un cobot CRX-10𝑖A/L a 6 assi con capacità di carico di 10 kg lavora senza protezioni in stretta collaborazione con gli operatori umani. Un sistema intelligente FANUC 𝑖RVision e un sensore di visione 3DV/600 consentono al cobot CRX di rilevare prodotti da forno posizionati in modo casuale in una cassa e di raccoglierli. Il sistema trasmette le informazioni in formato digitale al controllo del cobot. Utilizzando una pinza stampata in 3D specifica per il prodotto, il cobot preleva con cura i prodotti e riempie il vassoio fornito nel numero corretto, spaziando ogni articolo di conseguenza per garantire una cottura uniforme. La pinza afferra delicatamente ma in modo sicuro ogni prodotto cotto senza compromettere l'integrità del prodotto, un prerequisito vitale per le panetterie in-store. Un sistema di pinze a cambio automatico facilita la flessibilità del sistema per adattarsi a prodotti diversi.
Il sistema automatizzato offre un modo efficace per aumentare la produttività e ridurre i costi nelle applicazioni di manipolazione ripetitiva dei prodotti.
"Qui abbiamo una soluzione di automazione per la manipolazione di prodotti da forno, in cui vediamo il cobot come una mano d'aiuto", afferma Wolfram Lange, Sales & Engineering, ASA Automation GmbH. "Il CRX è ideale per questo tipo di applicazioni, soprattutto per i panifici."
Sfruttando i cobot della serie CRX di FANUC, l'interazione armoniosa tra il lavoratore del panificio e la macchina diventa evidente. Senza dispositivi di protezione o pericoli per il dipendente (in conformità agli standard di sicurezza ISO 10218-1), l'uomo e il cobot lavorano 'mano nella mano'.
Diamo ai robot FANUC la possibilità di vedere!
𝑖RVision è l'esclusivo sistema di rilevamento visivo di FANUC, completamente integrato, che permette ai robot FANUC di vedere - rendendo la produzio...
Esplorate la nostra gamma completa di soluzioni di automazione di fabbrica, illustrate in casi di studio dettagliati e progettate per ottimizzare e snellire qualsiasi processo di produzione.
Automatizzate la manipolazione dei materiali con i robot industriali per ottenere numerosi vantaggi per la vostra azienda. Aumentate significativamente l'efficienza e la produttività riducendo il tempo e lo sforzo necessari per la movimentazione manuale. Lasciate che i robot operino ininterrottamente senza affaticarsi per garantire prestazioni costanti e ridurre al minimo gli errori, con conseguente aumento della produttività e tempi di lavorazione più rapidi.
La tecnologia di ispezione visiva migliora i vostri processi produttivi con sistemi automatizzati basati su immagini che ispezionano e analizzano accuratamente gli oggetti. Le soluzioni avanzate di ispezione visiva utilizzano telecamere, sensori e software all'avanguardia per acquisire ed elaborare immagini, rilevare difetti, misurare dimensioni e garantire che i vostri prodotti soddisfino i più elevati standard di qualità.
Il settore alimentare e delle bevande è il nostro pane quotidiano. Contattaci oggi stesso per mettere al vostro servizio la nostra esperienza in materia di robotica nell'industria alimentare e delle bevande.