Giuliani

CNC e robot FANUC forniscono la chiave del tuo successo

I giusti processi di controllo delle macchine e di automazione robotica possono determinare importanti aumenti di efficienza e connettività per l'Industria 4.0, come può testimoniare Giuliani, specialista in macchine transfer per la lavorazione di serrature e chiavi. L'azienda collabora con FANUC da oltre 20 anni.
Giuliani Success Story ENG,

Giuliani was founded in 1957 and have been collaborating with FANUC for more than twenty years. The close collaboration with FANUC has allowed Giuliani to bring cutting-edge technology to the market. They consider FANUC as a valuable partner which stands out for its technology, worldwide support and experience.

Approfondimenti chiave dalla richiesta al risultato

Richiesta

Giuliani produce macchine transfer ad alta produttività per il mercato delle serrature e delle chiavi. L'obiettivo è quello di combinare alti volumi con la massima velocità e affidabilita', insieme a un approccio semplice e alla possibilità di interfacciarsi con il software dell'azienda nel contesto dell'Industria 4.0.

Soluzione

Equipaggiata con la macchina CNC FANUC 31𝑖-B e con il robot antropomorfo M-10, MCL - la macchina transfer multistazione in linea - può raggiungere una produzione di 700 chiavi all'ora. È composta da 18 stazioni e consente la produzione completa di chiavi, dal taglio grezzo al prodotto finito, senza alcuna supervisione da parte dell'operatore.

Risultato

Grazie alla collaborazione con la tecnologia FANUC e alla disponibilità di un servizio di assistenza globale rapido e capillare, da oltre 60 anni Giuliani è il punto di riferimento mondiale per la produzione di macchine automatizzate per la lavorazione delle chiavi.

Giuliani

Image related to the success story GIULIANI. FANUC Italy.

Giuliani was founded in 1957 and have been collaborating with FANUC for more than twenty years. The close collaboration with FANUC has allowed Giuliani to bring cutting-edge technology to the market. They consider FANUC as a valuable partner which stands out for its technology, worldwide support and experience.

Giuliani nasce nel 1957, quando il fondatore dell'azienda, Tonino Giuliani, inizia un'attività pionieristica nello sviluppo di macchine per la lavorazione di serrature e chiavi. Nel 1999 Giuliani entra a far parte del Gruppo Bucci Industries, impegnato nel settore dell'automazione e della robotica industriale e nel nuovo settore dei materiali compositi avanzati. Oggi il Gruppo impiega più di 1.000 persone in 14 siti, 4 in Italia e 10 all'estero.

PER SAPERNE DI PIÙ SU GIULIANI

Produzione fino a 700 chiavi all'ora

Giuliani di Faenza, Italia, produce macchine per la lavorazione delle chiavi con processo stand-alone o con processo in linea a più stazioni (lavorazione completa dal taglio grezzo al prodotto finito). Di particolare interesse è la nuova macchina MCL, una macchina transfer in linea multi-stazione ad alta produttività per la produzione completa di chiavi.

Infatti, la MCL è in grado di combinare in un'unica linea le procedure di: coniatura dell'archetto, marcatura laser, fresatura del profilo, arretramento e scanalatura della lama, brocciatura delle spine, smussatura della punta, intaglio della tacca, intaglio della spina, intaglio dell'onda, sbavatura, marcatura del codice, spazzolatura, controllo qualità al 100% e anellatura.

Image related to the success story GIULIANI. FANUC Italy.

Giuliani was founded in 1957 and have been collaborating with FANUC for more than twenty years. The close collaboration with FANUC has allowed Giuliani to bring cutting-edge technology to the market. They consider FANUC as a valuable partner which stands out for its technology, worldwide support and experience.

Equipaggiata con il CNC FANUC 31𝑖-B, che consente di controllare fino a 72 assi, la macchina è composta da 18 stazioni. È possibile produrre fino a 700 chiavi all'ora e suonare fino a 6 chiavi.

Tutte le macchine prodotte da Giuliani sono progettate per interfacciarsi con il software aziendale in linea con i più recenti requisiti di Industria 4.0. "Il sistema riceve gli ordini direttamente dalla rete dell'azienda cliente e li traduce in un programma di elaborazione dedicato a ogni singolo codice in lavorazione, instradandolo lungo tutto il suo processo produttivo", ha dichiarato Malavolti.

Success story about successful implementation of FANUC CNC control 31i-B and a FANUC M-10 robot at the Italian company Giuliani, a specialist in transfer machines for processing locks and keys.

L'automazione della macchina è potenziata dalla presenza di un robot FANUC M-10 per l'alimentazione dell'ingresso della linea. "Uno dei punti di forza dei trasferimenti in linea è il cambio di prodotto e di attrezzatura senza la presenza di un operatore", ha spiegato Malavolti.

"Tutto ciò è reso possibile da un'alimentazione multipla del prodotto sbozzato da un cambio automatico e robotico delle attrezzature: infatti, le nostre morse si adattano automaticamente al profilo del prodotto, grazie al sistema CNC incorporato in questi trasferimenti".

 

Success story about successful implementation of FANUC CNC control 31i-B and a FANUC M-10 robot at the Italian company Giuliani, a specialist in transfer machines for processing locks and keys. They consider FANUC as a valuable partner which stands out for its technology, worldwide support and experience.

Anche per i transfer rotativi dedicati alla produzione di alti volumi con tempi di ciclo ridotti, l'automazione gioca un ruolo fondamentale nell'ottimizzazione dell'efficienza produttiva. La macchina transfer compatta TDRILL, ad esempio, è supportata da un robot FANUC SCARA, che opera nella sezione a fine linea.

Giuliani e FANUC collaborano da 20 anni. "Questo ci ha permesso di rimanere costantemente all'avanguardia del mercato tecnologico", ha sottolineato Cusumano.

Le due aziende condividono anche una visione globale quando si tratta di assistenza ai clienti, in quanto entrambe possono contare su un servizio mondiale pronto a rispondere rapidamente a qualsiasi richiesta di supporto.

 

 

FANUC CNC and robot success story. Testimonial of Managing Director of Giuliani
Testimonianze

Dario Cusumano

Amministratore delegato di Giuliani

Lasciati ispirare

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Casi di successo FANUC

Esplora la nostra gamma completa di soluzioni di automazione di fabbrica, illustrate in casi di studio dettagliati e progettate per ottimizzare e snellire qualsiasi processo di produzione.