Skip to main content
Einzigartige Methode Kft

FANUC CNC hilft bei der Verwirklichung von Rohrträumen

Jeder Hersteller von Sondermaschinen wird sagen, dass die Wahl des richtigen Steuerungssystems für den Projekterfolg ausschlaggebend ist. Und wenn die betreffende Maschine über mehrere Achsen verfügt, die eine gleichzeitige Steuerung bei hohen Achsengeschwindigkeiten mit ultrapräziser Genauigkeit erfordern, hat FANUC die optimalen CNC-Lösungen zur Verfügung. Unique Method, ein in Ungarn ansässiger Hersteller von kundenspezifischen Laserschneidmaschinen, gehört zu einer wachsenden Zahl von Unternehmen, die diese Tatsache für sich entdeckt haben.
The custom-made laser pipe cutting machine of Unique Method Kft. is based on Hungarian development and construction. The company sided with FANUC to build in factory automation solutions into the machine in order to promise long-term reliability, productivity, spare parts support and maintenance.

Duration:
English

Wichtige Einblicke von der Aufgabe zum Ergebnis

Aufgabe

Als Metz Művek, ein Spezialist für die Herstellung von Bandbefestigungssystemen, eine maßgeschneiderte Laser-Rohrschneidmaschine benötigte, um die Fertigungsmöglichkeiten des Unternehmens zu verbessern, wandte es sich an den ungarischen Maschinenbauer Unique Method. Während der Konzept- und Entwicklungsphase musste das Unternehmen sich für das optimale CNC-System für die Maschine entscheiden.

Lösung

Unique Method entschied sich für eine FANUC 31𝑖-LB CNC, die am besten für die UMET UniTube 6000 geeignet ist. Die 31𝑖-LB ist ideal für hochkomplexe Maschinen mit Mehrachsen-, Mehrwege-, Hochgeschwindigkeits- und Hochpräzisionsschnittanforderungen. Darüber hinaus ermöglicht der große SRAM-Speicher eine flexiblere Konfiguration optionaler Funktionen und bietet mehr Potenzial für kundenspezifische Anpassungen.

Ergebnis

Durch die Nutzung der Möglichkeiten des 31𝑖-LB CNC-Systems von FANUC ist die UMET UniTube 6000 Laser-Rohrschneidmaschine von Metz Művek in der Lage, viele fortschrittliche Funktionen auszuführen, die entscheidend Zeit sparen. So kann die Steuerung beispielsweise komplexe Konturen zusammenfügen, wodurch sich die Schneidzeit halbiert und die Gesamtzykluszeit drastisch verringert.

Einzigartige Methode

Das in Ungarn ansässige Unternehmen Unique Method ist ein führender Maschinenbauer, der sich auf die Entwicklung und Herstellung von Maschinen spezialisiert hat, die den Anforderungen spezifischer Kundenanwendungen entsprechen. Ein Großteil dieses Schwerpunkts liegt auf industriellen Laserschneidmaschinen. Ein Beispiel dafür sind die Laser-Rohrschneidmaschinen der Marke UMET UniTube, mit denen das Unternehmen dem Markt ein einzigartiges Angebot macht.

FINDEN SIE MEHR ÜBER Unique Method HERAUS
The custom-made laser pipe cutting machine of Unique Method Kft. is based on Hungarian development and construction. The company sided with FANUC to build in factory automation solutions into the machine in order to promise long-term reliability, productivity, spare parts support and maintenance.

Einzigartige Methode wird mit FANUC CNC zum Laser Trailblaser

Um für seinen Kunden Metz Művek, einen Spezialisten für die Herstellung von Bandbefestigungssystemen, eine anwendungsspezifische fünfachsige Laser-Rohrschneidmaschine zu fertigen, hat sich der Maschinenbauer Unique Method für FANUC als Partner für Automatisierungslösungen entschieden. Aufgrund seiner Erfahrung setzt Unique Method nur Produkte von marktführenden Anbietern ein, um hohe Qualität und Langlebigkeit zu gewährleisten. Das Unternehmen wusste, dass die Entscheidung für FANUC Zuverlässigkeit, Produktivität, Ersatzteilunterstützung und umfassende Wartungsdienste bedeutet.

Adam Horvath, Geschäftsführer von Unique Method, sagt: "Die Idee, eine Laser-Rohrschneidmaschine zu entwickeln, entstand in Gesprächen mit Vertretern von Metz Művek, die ihre spezifischen Bedürfnisse darlegten. Nachdem wir diese Anforderungen mit den Möglichkeiten abgeglichen hatten, kamen wir überein, die Maschine zu entwerfen und zu entwickeln, die wir UMET UniTube 6000 nannten."

Method Kft. is based on Hungarian development and construction. The company sided with FANUC to build in factory automation solutions into the machine in order to promise long-term reliability, productivity, spare parts support and maintenance.

Für das CNC-System war ein Windows-basiertes Display ein Hauptanliegen des Kunden, da es die Möglichkeit bietet, individuelle Bildschirme zu erstellen. Aufgrund dieser und weiterer Anforderungen empfahl FANUC sein 31𝑖-LB CNC-System, eine Steuerungslösung, die sich ideal für komplexe Maschinen eignet. Hier bieten Funktionen wie das Kontursteppen besondere Vorteile.

The custom-made laser pipe cutting machine of Unique Method Kft. is based on Hungarian development and construction. The company sided with FANUC to build in factory automation solutions into the machine in order to promise long-term reliability, productivity, spare parts support and maintenance.

"Die Produktion des Kunden nutzt eine spezielle Funktion von FANUC, mit der komplexe Konturen zusammengenäht werden, wodurch sich die Schneidzeit halbiert und die Gesamtzykluszeiten drastisch sinken", erklärt Horvath. "Mit dieser Funktion ist es uns gelungen, Zykluszeiten zu erreichen, die denen von teureren Maschinen mit viel höherer Leistung entsprechen."

Zu den wichtigen Funktionen des UMET UniTube 6000, der Eilganggeschwindigkeiten von bis zu 90 m/min und eine Positioniergenauigkeit von 0,05 mm bietet, gehören die Kalibrierung der Oberflächenverfolgung und die automatische Stangenzuführung mit Längenmessung, die sowohl minimalen Verschnitt als auch einen sicheren Betrieb gewährleisten. Darüber hinaus ermöglicht die Funktion "3D-Spaltkontrolle" eine genaue Verfolgung des Werkstücks. Die FANUC 31𝑖-LB bietet das für eine solch fortschrittliche Maschine erforderliche Steuerungsniveau.

The custom-made laser pipe cutting machine of Unique Method Kft. is based on Hungarian development and construction. The company sided with FANUC to build in factory automation solutions into the machine in order to promise long-term reliability, productivity, spare parts support and maintenance.

Mit FANUC erhalten wir nicht nur einen zuverlässigen Ersatzteil-Support, sondern auch technischen Support.

Zitat von Testimonials

Adam Horvath

Geschäftsführender Direktor

Inspiriert werden

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

FANUC Fallstudien

Entdecken Sie unser umfassendes Angebot an Fabrikautomatisierungslösungen, die in detaillierten Fallstudien vorgestellt werden und zur Optimierung und Rationalisierung von Fertigungsprozessen entwickelt wurden.