Mikron Plus

Automatisierung der Bearbeitung von großen ringförmigen Lagern mit Robotern

Für die Bearbeitung großer ringförmiger Lager wurde eine Roboterzelle eingerichtet. Ein FANUC R-2000𝑖C/210L-Roboter mit einer Tragfähigkeit von 210 kg und 3D Vision Sensor be- und entlädt Ringe in eine vertikale CNC-Drehmaschine. Mikron Plus setzte die CNC Servo Learning Oscillation von FANUC ein, um lange Späne in kleinere Stücke zu zerlegen. Diese Lösung steigerte die Produktivität, senkte die Kosten und gewährleistete hohe Genauigkeit und Qualität bei gleichzeitiger Minimierung der Abhängigkeit von Arbeitskräften.
Success story about the successful implementation of FANUC CNC and FANUC robot R-200iC/210L at the Slovenian company Mikron Plus.

Wichtige Einblicke von der Aufgabe zum Ergebnis

Aufgabe

Diese Automatisierungsaufgabe erforderte eine Roboterzelle für die Bearbeitung von ringförmigen Lagern mit größeren Abmessungen. Die unbearbeiteten Ringe werden auf einer Palette in die Zelle gebracht, und der Roboter lädt sie in eine vertikale CNC-Drehmaschine. Wenn die Bearbeitung abgeschlossen ist, entlädt der Roboterarm das Teil und ersetzt es durch ein anderes unbearbeitetes Stück.

Lösung

Der Systemintegrator Mikron Plus bot seinem Kunden eine Lösung, indem er eine Zelle mit einem FANUC R-2000𝑖C/210L Roboter mit einer Tragfähigkeit von 210 Kilogramm baute. Mikron setzte den 3D Vision Sensor von FANUC ein, damit der Roboter die Rohmaterialringe erkennen und aufnehmen kann. Eine Herausforderung mit langen Spänen, die während des Bearbeitungsprozesses entstehen, wurde mit der FANUC CNC Servo Learning Oscillation Funktion gemeistert. Die Funktion sorgt während der Bearbeitung für eine Vibration, die die Späne in kleinere Stücke bricht, ohne die Genauigkeit zu beeinträchtigen.

Ergebnis

Der Kunde konnte seine Produktivität steigern und die Produktionskosten senken. Die Roboterzelle arbeitet hochgradig autonom und reduziert die Abhängigkeit von den Arbeitskräften. Genauigkeit und Qualität sind garantiert.

Mikron Plus

Success story about the successful implementation of FANUC CNC and FANUC robot R-200iC/210L at the Slovenian company Mikron Plus.

Mikron Plus, ein Systemintegrator mit mehr als 20 Jahren Erfahrung, hat seinen Sitz in Ljubljana, Slowenien, und ist auf CNC-Maschinen und die Automatisierung von Produktionsprozessen spezialisiert. Die erfahrenen Ingenieure erarbeiten schlüsselfertige Automatisierungslösungen. Ausgehend von einem ersten Konzept entwirft Mikron das System und implementiert es bis hin zur endgültigen, vom Kunden genehmigten Lösung, einschließlich Installation, Inbetriebnahme und Schulung.

Angesichts des weltweiten Fachkräftemangels suchen die Hersteller nach Möglichkeiten, ihre Prozesse zu automatisieren. Mikron Plus bietet komplette CNC-Bearbeitungslösungen an und verwendet ausschließlich FANUC Roboter.

ERFAHREN SIE MEHR ÜBER MIKRON

FANUC Roboter und CNC-Integration für optimierte Produktion

Franc Zajec, CEO von Mikron Plus, beschreibt die Beziehung seines Unternehmens zu FANUC.

"Wir sind ein Systemintegrator für FANUC Adria, mit dem wir seit Beginn an zusammenarbeiten. Für Robotisierungsprojekte verwenden wir ausschließlich FANUC Roboter, die sich als robust, präzise und sehr zuverlässig erwiesen haben. Wir verwenden auch die 2D- und 3D-Vision-Sensoren von FANUC, und unsere CNC-Maschinen sind größtenteils mit FANUC Steuerungen ausgestattet."

Tomaž Peterlin, Sales Manager, beschreibt das System, das Mikron für seinen Kunden entwickelt hat.

"Der Kunde wandte sich an uns mit der Bitte, eine Roboterzelle für die Bearbeitung von Ringen für Lager mit größeren Abmessungen vorzubereiten. Wir haben eine Lösung vorbereitet, in deren Zentrum der Roboter R-2000𝑖C/210L von FANUC mit einer Tragfähigkeit von 210 kg steht. Er ist so konzipiert, dass der Bediener die auf die Palette geladenen Rohstoffe in die Zelle bringt. Mit Hilfe des 3D-Vision-Sensors von FANUC erkennt der Roboter sie, nimmt sie mit Doppelgreifern auf und positioniert sie auf zwei CNC-Vertikaldrehmaschinen und einem Bearbeitungszentrum. Die Zelle ist mit einem Messsystem ausgestattet, das eine 100%ige Kontrolle ermöglicht und sicherstellt, dass alle bearbeiteten Werkstücke den Anforderungen entsprechen."

Mikron Plus testimonial. Success story about the successful implementation of FANUC CNC and FANUC robot R-200iC/210L at the Slovenian company Mikron Plus.

Bei der Erprobung der Lösung stieß man auf ein Problem. Peterlin erzählt die Geschichte.

"Während wir die Technologie vorbereiteten, stießen wir auf ein Problem mit langen Spänen. Die Servo Learning Oscillation Funktion ist eine Funktion der FANUC CNC, die das Problem größerer, längerer Metallstücke löst, die sich während der Bearbeitung von einem Werkstück lösen. Diese großen Späne können zu Maschinenstillstand führen und die Qualität des Endprodukts beeinträchtigen. Die Oszillationsfunktion zerkleinert die Späne in kleine Stücke, wodurch solche Schwierigkeiten vermieden werden und die Abfallentsorgung einfacher wird, ohne dass die Qualität des Endprodukts darunter leidet.

Herr Peterlin äußerte sich zufrieden mit den Ergebnissen.

"Mit unserer Lösung der Roboterzelle konnte der Kunde die Produktivität steigern und die Produktionskosten senken. Eine hohe Autonomie der Abläufe ist gewährleistet und alle Komponenten sind im Sinne von Industrie 4.0 miteinander verbunden. Und mit den eingebauten FANUC Komponenten sind Qualität und Zuverlässigkeit garantiert."

 

Success story about the successful implementation of FANUC CNC and FANUC robot R-200iC/210L at the Slovenian company Mikron Plus.

Erfahren Sie mehr über die Technologie: Entdecken Sie verwandte Produkte

Inspiriert werden

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

FANUC Fallbeispiele

Entdecken Sie unser umfassendes Angebot an Fabrikautomatisierungslösungen, die in detaillierten Fallstudien vorgestellt werden und zur Optimierung und Rationalisierung von Fertigungsprozessen entwickelt wurden.