Skip to main content
Heinz Hänggi Stanztechnik

FANUC Roboter beseitigt Ineffizienz beim Kistenwaschen

Roboter sind produktiv, zuverlässig, beständig, effizient und wirtschaftlich in einer Vielzahl von industriellen Anwendungen. Das Be- und Entladen von Kisten auf und von Paletten als Teil eines industriellen Waschprozesses ist ein Beispiel dafür. Doch was passiert, wenn die Startposition der Kisten zufällig ist? In solchen Fällen stellt FANUC fest, dass seine 3D-Vision-fähigen Roboter immer beliebter werden.
FANUC M-710iC/70 industrial robot combined with a FANUC 3DV/600 3D vision system, which is able to recognise the position of crates and pallets independently, at the Swiss company Heinz Hänggi Stanztechnik.

Wichtige Einblicke von der Aufgabe zum Ergebnis

Aufgabe

Das Schweizer Unternehmen Heinz Hänggi Stanztechnik, seit fast 80 Jahren Spezialist für Präzisionsstanztechnik, wollte das Be- und Entladen seiner Kistenwaschanlage automatisieren. Ziel war es, den Prozess völlig autonom zu gestalten, so dass auch in den Nachtschichten keine manuelle Arbeit mehr nötig ist. Eine der größten Herausforderungen war die zufällige Ausgangsposition der Kisten.

Lösung

FANUC Technologie lieferte die perfekte Lösung: ein Industrieroboter M-710𝑖C/70 in Kombination mit einem FANUC 3DV/600 3D-Vision-System, das in der Lage ist, die Position von Kisten und Paletten selbstständig zu erkennen.

Ergebnis

Das 3DV/600-Vision-System von FANUC hilft dem Roboter, bis zu 8 Tonnen pro Schicht zu heben. Der sechsachsige Roboter sitzt auf einer linearen Verfahrschiene und verfügt über eine siebte Achse, so dass er 10 Paletten nebeneinander gleichzeitig anfahren kann.

Heinz Hänggi Stanztechnik

Bettlach, rund 25 km nördlich von Bern, Schweiz. Hier stellt Hänggi hochwertige Stanzteile aus verschiedenen Materialien mit einer Stärke von bis zu 6 mm her. Das Unternehmen beliefert unter anderem die Automobil-, Medizin- und Uhrenindustrie mit Dienstleistungen wie Folgestanzen, Mikrostanzen, Präzisionsschneiden und Umformen: vom Prototyp bis zur kompletten Baugruppe. Hänggi ist nach wichtigen Industrienormen wie ISO 9001 und IATF 16949 akkreditiert.

ERFAHREN SIE MEHR ÜBER Heinz Hänggi Stanztechnik
Images referring to the case study Heinz Hänggi Stanztechnik

FANUC setzt Zeichen beim autonomen Kistenwaschen

Als Heinz Hänggi Stanztechnik seinen bisher manuellen Kistenwaschprozess automatisieren wollte, wandte sich der angesehene und branchenführende Stanzspezialist an seinen lokalen Maschinenbaupartner TwinAutomation.

Michael Studer, Gründer und Geschäftsführer von TwinAutomation, leistete während des gesamten Projekts Vertriebs- und Managementunterstützung: "Die größte Herausforderung bestand darin, dass die Kisten nach dem Pressvorgang von den Bedienern manuell auf die Paletten gestellt werden, so dass wir ihre Position mit dem Roboter mithilfe eines Visionssystems erkennen mussten. Das Bildverarbeitungssystem ist unerlässlich, damit der Roboter die Kisten effizient und ohne Kollisionen entpalettieren kann."

Images referring to the case study Heinz Hänggi Stanztechnik

FANUC bot die optimale Lösung: seinen Industrieroboter M-710𝑖C/70 in Kombination mit dem 3D-Vision-Sensor 3DV/600 des Unternehmens, der direkt an den Roboter angeschlossen wird. Bei Hänggi erkennt der 3DV/600 die Position von Kartons und Paletten selbstständig und hilft dem Roboter, bis zu 8 Tonnen pro Schicht problemlos zu heben.

Marc Schmid, verantwortlich für Präzisionsstanzen und Endbearbeitung bei Hänggi, sagt: "Wir haben auch eine lineare Verfahrschiene für den M-710𝑖C/70 und damit eine siebte Achse, so dass der Roboter zehn Paletten nebeneinander gleichzeitig anfahren kann."

Der leistungsstarke sechsachsige M-710𝑖C/70 bietet die beste Traglast und Trägheit in seiner Kategorie und eignet sich für verschiedene Anwendungen und kombiniert eine Traglast von 70 kg mit extrem hohen Achsgeschwindigkeiten. Als Teil der FANUC 𝑖RVision-Suite lässt sich der 3DV/600 3D-Vision-Sensor vollständig in FANUC Roboter integrieren, so dass keine Verkabelung, komplexe Schnittstellen oder externe Geräte erforderlich sind.

FANUC Robot success story with swiss company Hänggi. Testimonial of Marc Schmid about FANUC robot M-710iC/70 and 3D vision system

Nach der Implementierung des FANUC Roboters und des 3D-Vision-Systems waren wir in der Lage, unsere Kistenwaschanlage eine ganze Acht-Stunden-Schicht lang autonom zu betreiben.

Zitat von Testimonials

Marc Schmid

Marc Schmid, verantwortlich für Präzisionsstanzen und Endbearbeitung bei Hänggi

"Die Entscheidung, mit FANUC zusammenzuarbeiten, ist uns schon vor vielen Jahren leicht gefallen", sagt Studer. "FANUC liefert jeden Robotertyp, den wir brauchen, sowie die entsprechende Peripherie wie Bildverarbeitungssysteme. Alles aus einer Hand zu bekommen, bedeutet für uns eine bessere Kompatibilität."

Er ergänzt: "Wir schätzen die Zusammenarbeit mit FANUC sehr, denn wenn wir bei einem neuen Projekt eine Herausforderung oder ein Problem haben, helfen sie uns sehr schnell. Die gleichen Erfahrungen haben wir auch mit dem Kundendienst gemacht."

>

FANUC M-710iC/70 industrial robot combined with a FANUC 3DV/600 3D vision system, which is able to recognise the position of crates and pallets independently, at the Swiss company Heinz Hänggi Stanztechnik.

Inspiriert werden

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

FANUC Fallbeispiele

Entdecken Sie unser umfassendes Angebot an Fabrikautomatisierungslösungen, die in detaillierten Fallstudien vorgestellt werden und zur Optimierung und Rationalisierung von Fertigungsprozessen entwickelt wurden.