AKE setzt FANUC Roboter ein, um den Erfolg bei Nexteer zu steuern
Nexteer Automotive nutzt die Vorteile von neun leistungsstarken Industrierobotern von FANUC, um die Herstellung von Lenkgetriebekomponenten für BMW zu automatisieren. Die vom Spezialisten für Prozessautomatisierung AKE Robotics installierte Anlage erreicht ein neues Niveau an Prozessproduktivität und Zuverlässigkeit.
Höhere Produktivität durch ultrakurze Zykluszeit von nur 16 Sekunden.
Besserer Fluss der Prozessmaterialien.
Keine Qualifikationsprobleme mehr aufgrund eines Mangels an qualifizierten Arbeitskräften.
Umgruppierung von Mitarbeitern für Aufgaben mit höherem Mehrwert.
Einblicke
Unternehmen
Geschichte
Produkte
Einblicke
Wichtige Einblicke von der Aufgabe zum Ergebnis
Aufgabe
Der Spezialist für Prozessautomatisierung AKE Robotics benötigte eine Reihe von Industrierobotern, um seinen Kunden Nexteer Automotive Poland bei der Automatisierung der Kommissionierung, Platzierung und Handhabung von Lenkgetriebekomponenten für die Mittelklasse-Limousinen und -Kombis der 3er-Reihe von BMW zu unterstützen. Geschwindigkeit, Präzision und Zuverlässigkeit waren die Hauptanforderungen an die Roboter für das Werk von Nexteer, das sich auf fortschrittliche Lenkungs- und Antriebssysteme spezialisiert hat.
Lösung
AKE Robotics installierte neun FANUC Roboter: sechs schlanke, schnelle und präzise Kurzarm-Industrieroboter der Serie M-10 und drei kompakte, durchsatzstarke und vielseitig einsetzbare Miniroboter LR Mate 200𝑖D. Die Roboter wurden bei Nexteer Automotive Polen als Teil eines schlüsselfertigen Pakets mit vollständiger Systemintegration installiert.
Ergebnis
Mit den Hochleistungsrobotern von FANUC und dem von AKE Robotics bereitgestellten Fachwissen zur Systemintegration konnte Nexteer Automotive seine Fertigung von Lenkgetriebekomponenten automatisieren. Das hocheffiziente und produktive System erreicht eine kurze Zykluszeit von nur 16 Sekunden und eine sehr stabile und ausgeglichene Taktzeit, was für Anwendungen in der Automobilindustrie mit hohen Stückzahlen unerlässlich ist.
Unternehmen
AKE
AKE Robotics ist ein Spezialist für Prozessautomatisierung mit rund 100 Mitarbeitern, von denen etwa 80 % Absolventen polnischer Hochschulen mit technischem Profil sind. Das Unternehmen, das über eine eigene F&E-Abteilung verfügt, hat umfangreiche Erfahrung in der Implementierung von Industrierobotern. Seit seiner Gründung im Jahr 2010 hat AKE Robotics Hunderte von Automatisierungsprojekten in vielen Industriezweigen abgeschlossen.
Nexteer Automotive ist ein Unternehmen für intuitive Bewegungssteuerungstechnologie, das dazu beiträgt, die Mobilität in Richtung einer sicheren, umweltfreundlichen und spannenden Zukunft zu beschleunigen. Das Unternehmen hat 27 Produktionsstätten weltweit, darunter Nexteer Automotive Polen. Nexteer beliefert weltweit führende Kunden aus der Automobilbranche und muss daher Technologielieferanten auswählen, die in der Lage sind, den hohen Produktivitäts- und Qualitätsanspruch der Branche zu erfüllen. Aus diesem Grund setzt das Unternehmen auf FANUC Produkte und die Systemintegrationsdienste von AKE Robotics.
"Wir ergänzen unsere Automatisierungsdienste mit mechanischer und elektrischer Konstruktion, Software und Computersimulationen, um unseren Kunden aus der Automobil- und Fertigungsindustrie eine schlüsselfertige Lösung zu bieten", erklärt Jacek Wylężek, Leiter der Abteilung für elektrische Konstruktion bei AKE Robotics.
"Wir ergänzen unsere Automatisierungsdienstleistungen mit mechanischer und elektrischer Konstruktion, Software und Computersimulationen, um unseren Kunden aus der Automobil- und Fertigungsindustrie eine schlüsselfertige Lösung anbieten zu können", erklärt Jacek Wylężek, Leiter der Abteilung Elektrokonstruktion bei AKE Robotics.
In einer Zeit, in der die Digitalisierung der Fertigung voranschreitet und es immer schwieriger wird, qualifizierte Mitarbeiter zu rekrutieren, suchen immer mehr Hersteller, insbesondere im Automobilsektor, nach Lösungen, die auf der Robotisierung basieren.
"Derzeit scheint es unmöglich zu sein, Roboter in der industriellen Produktion zu vermeiden", erklärt Piotr Dembiński, Communications Manager, bei Nexteer Automotive Poland. "Mit dem Aufkommen von Industrie 4.0, bei dem die Prozessoptimierung im Vordergrund steht, gehören Roboter zu den wichtigsten Lösungen. Darüber hinaus sind sie die perfekte Antwort auf die aktuellen Probleme, die wir in Polen sehen, wie den Mangel an qualifizierten Arbeitskräften, insbesondere in der Automobilindustrie."
Diese Probleme verschwinden mit der Einführung von Robotern, wie bei Nexteer Automotive, das jetzt sechs FANUC M-10 und drei FANUC LR Mate 200𝑖D Roboter einsetzt, um Lenkgetriebe-Komponenten für den BMW 3er zu entnehmen, zu platzieren und zu handhaben.
Jacek Wylężek
Leiter der Abteilung Elektrokonstruktion
Ergänzt Dembiński: "Zeit- und Kostenersparnis sind für uns die wichtigsten Faktoren. Die Automatisierung sorgt auch für einen besseren Fluss der Prozessmaterialien sowie für Wiederholbarkeit beim Transport und stabile Taktzeiten. Außerdem können sich unsere Bediener auf die Qualität konzentrieren, was sehr wichtig ist."
Die neue automatisierte Linie bei Nexteer Automotive ermöglichte es dem Unternehmen, die Bediener in einen anderen Bereich des Werks zu versetzen, wo sie einen größeren Mehrwert schaffen können.
Piotr Dembiński
Manager für Kommunikation
Produkte
Erfahren Sie mehr über die Technologie: Entdecken Sie verwandte Produkte
Der M-10𝑖D/10L verfügt über eine große Reichweite und schnelle Präzision. Dieses Modell mit langem Arm zeichnet sich durch eine unvergleichliche Geschwindigkeit und Genauigkeit aus. Sein schlankes ...
Der LR Mate 200𝑖D ist ein kompakter 6-Achsen-Roboter mit der ungefähren Größe und Reichweite eines menschlichen Arms. Er kombiniert die klassenbeste Gewichtsbelastbarkeit des Roboters mit der Stand...
Entdecken Sie unser umfassendes Angebot an Fabrikautomatisierungslösungen, die in detaillierten Fallstudien vorgestellt werden und zur Optimierung und Rationalisierung von Fertigungsprozessen entwickelt wurden.
Automatisieren Sie die Materialhandhabung mit Industrierobotern, um zahlreiche Vorteile für Ihr Unternehmen zu erschließen. Steigern Sie die Effizienz und Produktivität erheblich, indem Sie den Zeit- und Arbeitsaufwand für die manuelle Handhabung reduzieren. Lassen Sie die Roboter kontinuierlich und ermüdungsfrei arbeiten, um eine gleichbleibende Leistung zu gewährleisten und Fehler zu minimieren, was zu einem höheren Durchsatz und schnelleren Bearbeitungszeiten führt.