Skip to main content
TESY

TESY auf dem Weg zur Effizienz mit ROBOSHOT

Hohe Produktionseffizienz, niedrige Energiekosten und Geräuschemissionen sowie ein hervorragender technischer Support und Service sind das, was Kunden von der vollelektrischen ROBOSHOT Spritzgussmaschine von FANUC erwarten können.
Automation of Plastic Injection Molding Processes with ROBOSHOT
Success story video with FANUC Bulgaria customer TESY, the largest producer of water and air heating solutions. Duration: 02:22. English

Wichtige Einblicke von der Aufgabe zum Ergebnis

Aufgabe

Um seine Produktionskapazitäten zu erweitern, musste TESY seine Leistung bei der Herstellung von Kunststoffteilen, die in die Endprodukte einfließen, drastisch erhöhen.

Lösung

TESY investierte in zwei vollelektrische FANUC ROBOSHOT Spritzgussmaschinen mit einer Schließkraft von 350 Tonnen.

Ergebnis

Mit dem Einsatz der industriellen Ausrüstung von FANUC gelang es dem bulgarischen Hersteller TESY, die Kosten für die hergestellten Teile zu senken, die technologische Verschwendung und die Energiekosten zu reduzieren, ein gleichbleibend hohes Qualitäts- und Wiederholbarkeitsniveau der hergestellten Teile zu erreichen und - nicht zuletzt - die Arbeitsumgebung dank des niedrigen Geräuschpegels der Maschinen zu verbessern.

TESY

TESY ist der größte bulgarische und einer der führenden europäischen Hersteller von elektrischen Warmwasserspeichern, indirekt beheizten Wassertanks und elektrischen Heizgeräten. Das Unternehmen gehört zur Ficosota Holding und verfügt über 5 Fabriken auf dem bulgarischen Staatsgebiet. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte in mehr als 50 Ländern auf 4 Kontinenten.

ERFAHREN SIE MEHR ÜBER TESY
Success story video with FANUC Bulgaria customer TESY, the largest producer of water and air heating solutions. Duration: 02:22. English

Kapazitätssteigerung in der Heizungs-, Lüftungs- und Klimatisierungsindustrie

TESY steigert seine Produktionskapazitäten und führt neue Produktlinien in der HLK-Branche (Heizung, Lüftung und Klimaanlagen) ein. "Wir brauchten eine hocheffiziente Lösung, um unsere Kapazität in der Produktion von Kunststoffteilen, die in unsere montierten Produkte eingebaut werden, zu erhöhen", sagte Desislav Dimitrov, Projektmanager für strategische Investitionen und Entwicklung bei TESY.

"Wir haben uns für FANUC vor allem wegen seiner einzigartigen Maschinen entschieden, die bei den übrigen Herstellern in dieser Maschinenklasse weltweit keine Entsprechung haben. Eine sehr wichtige Bedingung für unsere endgültige Entscheidung war die Tatsache, dass wir die Möglichkeit hatten, die angebotenen Maschinen mit unserem eigenen Material und Personal zu testen, was uns praktisch von den hervorragenden Eigenschaften, der Funktionalität und der Effizienz der Maschinen überzeugt hat", sagt Dimitrov.

ROBOSHOT picture related to the success story video with FANUC Bulgaria customer TESY, the largest producer of water and air heating solutions.

"Die FANUC ROBOSHOT 𝛼-S300𝑖A mit einer Schließkraft von 350 Tonnen ist eine Spritzgussmaschine, die mit einem vollelektrischen (Servo-)Antrieb aller Achsen der Maschine ausgestattet ist. In Verbindung mit einer präzisen CNC-Steuerung und FANUC-Zusatzsystemen konnten wir so eine über 70 % höhere Energieeffizienz im Vergleich zu den hydraulischen Maschinen erreichen, mit denen wir bisher gearbeitet haben", erklärt Dimitrov. Die Vorteile für TESY bei der Implementierung der FANUC ROBOSHOT Maschinen beschränken sich nicht nur auf die erhebliche Reduzierung der Stromkosten im Produktionsprozess.

"Nachdem die ROBOSHOT-Maschinen implementiert waren, sahen wir, dass die erzielten Ergebnisse sich vollständig mit den Daten aus den Vorgesprächen und den im Angebot angegebenen deckten."

Success story video with FANUC Bulgaria customer TESY, the largest producer of water and air heating solutions. Duration: 02:22. English
Zitat von Testimonials

Desislav Dimitrov

Projektleiter für strategische Investitionen und Entwicklung bei TESY

"Der extrem niedrige Geräuschpegel der elektrischen Maschinen von FANUC hat zu einer deutlichen Verbesserung des Arbeitsumfelds in der Produktionshalle und zu einer außergewöhnlichen Zufriedenheit sowohl der Arbeiter im Fertigungsprozess als auch des Führungspersonals geführt", kommentiert Dimitrov.

Success story video with FANUC Bulgaria customer TESY, the largest producer of water and air heating solutions. Duration: 02:22. English

TESY hat auch seine Partnerschaft mit FANUC im Bereich der Robotik durch die Installation mehrerer Modelle in seiner Produktion erweitert. Für die praktische Ausbildung der Mitarbeiter vor Ort hat TESY sein Schulungs-ROBO-Center mit einer speziellen Roboterzelle FANUC Educational Package ausgestattet.

"Wir möchten auch die proaktive und vorteilhafte Zusammenarbeit mit dem FANUC Team in allen Phasen des Projekts hervorheben - Tests, Installation und Kundendienst. Ich hoffe, dass wir mit FANUC Bulgarien einen langfristigen Partner für unsere zukünftigen Projekte gefunden haben", so Dimitrov abschließend.

Inspiriert werden

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

FANUC Fallbeispiele

Entdecken Sie unser umfassendes Angebot an Fabrikautomatisierungslösungen, die in detaillierten Fallstudien vorgestellt werden und zur Optimierung und Rationalisierung von Fertigungsprozessen entwickelt wurden.