Skip to main content
Employee collaborating with FANUC CRX robot

CRX-Serie

Sicher, flexibel, schnell zu implementieren und einfach zu programmieren. Unsere kollaborativen Roboter verfügen über die bekannte FANUC Zuverlässigkeit und 8 Jahre wartungsfreien Betrieb, um die Produktionsanforderungen der heutigen Hersteller zu erfüllen.
Image of CRX device. SCHMALZ Area Gripping Systems {FQE}



.

CRX-Geräte

Die CRX-Serie von kollaborativen Robotern macht es einfach und schnell, Ihre Automatisierung zum Laufen zu bringen. Integrieren Sie Peripheriegeräte einfach mit von FANUC zugelassenen End of Arm Tooling (EOAT), Zubehör und Plugins. Entdecken Sie jetzt die Auswahl.

Download für zusätzliche Informationen

Zugang zu wichtigen technischen Spezifikationen und wertvollen Informationen über unsere Produkte durch unsere herunterladbaren Dokumente, um Ihnen zu helfen, die richtigen Entscheidungen zu treffen und das Beste aus Ihren FANUC Produkten herauszuholen.

Woman using the Tablet Teach pendant. CRX with iRVision and griper

Kollaboratives Roboterlernen

Mit den kostenlosen Schulungsvideos für kollaborative Roboter können Sie lernen, wie einfach der Einstieg in die CRX Cobots ist. Registrieren Sie sich noch heute und sehen Sie sich die Online-Schulungsvideos für CRX Cobots an, die die Benutzerfreundlichkeit und die einfache Einrichtung demonstrieren, damit Ihre Produktion in kürzester Zeit anlaufen kann.

Lassen Sie sich inspirieren

Lassen Sie sich vom Erfolg anderer inspirieren

Success story about successful implementation of FANUC robots, and cobots at the Turkish company Silverline.
Silverline

Hersteller von Dunstabzugshauben nutzt die Vorteile von FANUC Robotern

Die Zusammenarbeit zwischen FANUC und dem Dunstabzugshaubenhersteller Silverline, die 2015 mit einem speziellen automatisierten Klebeprojekt begann, hat zu insgesamt 17 Robotern geführt, die in der Fabrik des Unternehmens in der Türkei arbeiten. FANUC erlebt regelmäßig diese Art von Ergebnissen, bei denen der anfängliche Sprung in die Roboterinvestition zu einer fast sofortigen Erkenntnis führt, dass die Fertigung völlig neue Leistungsniveaus erreichen kann.

FANUC success story about successful implementation of a collaborative robot CRX-10iA at the German company AS Adhesive Solutions
AS Klebelösungen

Gemeinsame Kräfte: FANUC Cobot ist die optimale Lösung für AS-Klebelösungen

Automatisierung ist nicht nur etwas für Großserienanwendungen. AS Adhesive Solutions, ein spezialisierter Berater und Partner für die Klebstoffindustrie, hat erkannt, dass viele KMU, die kleine Mengen verarbeiten, von vollständig oder teilweise automatisierten Prozessen profitieren können. In solchen Fällen bietet ein kollaborierender Roboter (Cobot) oft die optimale Lösung.

Kunzmann Case Study pictures: the machine tools builder introduced a FANUC CRX collaborative robot to facilitate both training and production activities
Kunzmann GmbH

Vom Schulungsraum in die Werkhalle: KUNZMANN führt FANUC CRX Cobot ein

BKUNZMANN Maschinenbau, ein deutscher Hersteller von hochwertigen Universalfräsmaschinen und Bearbeitungszentren, hat einen kollaborativen Roboter FANUC CRX eingeführt, um sowohl die Ausbildung als auch die Produktion zu erleichtern. Einfache Programmierung, flexible Integration und sichere Mensch-Roboter-Interaktion machen das System ideal für Automatisierungseinsteiger. Der CRX Cobot bei KUNZMANN hilft nun, die Fähigkeiten des Roboters zu demonstrieren und unterstützt gleichzeitig die Maschinenbedienung in der Produktionslinie.

Success story about successful development of a mobile cobot with FANUC CRX-10iA/L. The Austrian company GER4TECH integrated the FANUC collaborative robot CRX-10iA/L into a Mobile Cobot G4T4.These Mobile Cobots can move autonomously between different workstations, transport materials and switch from one job to the next without any trouble. Thus G4T4 – Mobile Cobots enable new possibilities in handling and logistics automation. Their safety functions enable them to operate around people and capabilities of the G4T4 cobots are enhanced with a collaborative end-of-arm tooling (EoAT).
GER4TECH

FANUC Cobot unterstützt GER4TECH bei der Umsetzung

Die Entwicklung eines neuen Roboters erfordert Fachwissen, Erfahrung und oft auch die Zusammenarbeit mit Partnern, die über Spezialwissen in bestimmten Technologiebereichen verfügen. Als GER4TECH daher einen Spezialisten für kollaborative Roboter suchte, um seinen neuen autonomen mobilen Roboter (AMR) mit fortschrittlichen Funktionen auszustatten, wandte sich das Unternehmen an FANUC.

Success story about successful implementation of FANUC welding robots at the Italian company Bonvicini Carpenteria S.r.l.. Bonvicini S.r.l, a contract welding specialist, has invested in new industrial robot technology to meet customer demands for increased flexibility. In addition to their long-standing use of FANUC robots and with the help of system integrator company TECNOROBOT they have introduced their first collaborative robot, a FANUC CRX-10iA/L, which was up and running in 1 hour.
Bonvicini Carpenteria S.r.l.

FANUC CRX Cobot erhöht die Flexibilität der Produktion

Bonvicini Carpenteria genießt heute ein noch höheres Maß an Qualität und Flexibilität. Das Unternehmen kann zwischen verschiedenen Automatisierungslösungen wechseln, wann immer es das Produktionsvolumen erfordert. Insbesondere profitiert Bonvicini Carpenteria von der einfachen und schnellen Roboterprogrammierung mit Funktionen wie Drag & Drop und einer einfachen Tablet-Oberfläche.

Success story about automated handling processes using FANUC cobots by the Swiss company Emerson Professional Tools AG.

Emerson Professional Tools AG relies on FANUC cobots to ensure precise and reliable handling within its automated production environment. Supported by advanced vision technology, the cobots pick and position components with high accuracy, contributing to consistent product quality.
Emerson

Mensch und Technik im engen Zusammenspiel

Der Cobot CRX-10𝑖A/L von FANUC ermöglicht eine einfache und zuverlässige Produktion selbst auf engstem Raum. Er zeichnet sich durch eine kompakte Bauweise aus und erhöht die Maschinenverfügbarkeit erheblich.