Skip to main content
Gevorkyan

Toz Metalurjisi Uzmanı FANUC Mükemmelliğinin Tadını Çıkarıyor

Yeni bir üretici hızlı bir şekilde başarıya ulaştığında, fabrika otomasyonu için uygun bir ortak bulmak gerekir. En uygun tedarikçiyi seçmek, üreticinin artan müşteri talebine hızlı bir şekilde ayak uydurmasına yardımcı olurken, aynı zamanda daha yüksek verimlilik ve etkinlik seviyeleri elde etmesini sağlar.
FANUC Success Story video featuring Slovakian customer Gevorkyan with a ROBODRILL, a ROBOCUT and LR Mate 200iD robot in use.

Görevden Sonuca Önemli Bulgular

Görev

Toz metalurjisi uzmanı Gevorkyan, 1996 yılında ticari faaliyetlerine başladığında, müşteri talepleri ve üretim hacmi hızla artmaya başladı. Şirket, büyümeyi desteklemek ve pazarda rekabetçi bir teklif sunmak için tek yolun otomasyon olduğunu kısa sürede fark etti.

Çözüm

Gevorkyan, ilk olarak takımhanesine FANUC ROBOCUT tel erozyon makineleri kurdu, ardından başka bir bölüme FANUC ROBODRILL işleme merkezleri ekledi. Bugün, bu ilerici şirketin üretim alanlarının tamamında 30 FANUC robotu bulunmaktadır.

Sonuç

FANUC ürünlerinin ve müşteri hizmetlerinin avantajlarından yararlanan Gevorkyan, üretkenlikteki önemli artışlar sayesinde maliyetlerinde düşüş gördü (bir bölümde %30 artış). FANUC fabrika otomasyon çözümlerinin kullanılması, şirketin artık yedi gün 24 saat üretim yapabilmesini sağlamıştır.

Gevorkyan

Gevorkyan, Artur Gevorkyan tarafından kurulan ve sahibi olduğu, toz metalurjisi alanında uzmanlaşmış bir aile şirketidir. 1996 yılında kurulan Gevorkyan, bugün Avrupa'da pazar lideri ve sektöründe dünya çapında en yenilikçi şirketlerden biridir. 30'dan fazla ülkede büyük çok uluslu şirketlere hizmet vermektedir. Ana faaliyet alanı sadece geleneksel sinterleme değil, aynı zamanda metal tozu enjeksiyon kalıplama, sıcak izostatik presleme ve katmanlı imalatıdır. Gevorkyan, Avrupa (EPMA) ve uluslararası (AMPI) toz metalurjisi derneklerinin üyesidir ve birçok küresel kalite sertifikasına sahiptir. Şirket, Vlkanová'daki genel merkezinde son teknoloji laboratuvar ve Ar-Ge geliştirme merkezine sahiptir.

Gevorkyan HAKKINDA DAHA FAZLA BİLGİ AL
Images for Gervokyan success story

FANUC Gaz Pedalına Basıyor

Gevorkyan, otomotiv, güvenlik, tarım, inşaat, petrokimya, tekstil, tıp, kozmetik ve moda gibi çok çeşitli endüstriler için bileşenler üretmektedir. Ayda 5 milyondan fazla parça üreten şirket, FANUC'un otomasyon ürünlerine büyük ölçüde güvenmektedir.

“FANUC ile 25 yıldır işbirliği yapıyoruz,” diyor kurucu ve sahibi Artur Gevorkyan. "Her yıl 150'den fazla yeni ürün geliştirdiğimiz için, ilk olarak takımhanemiz için FANUC ROBOCUT tel erozyon makinelerine yatırım yaptık. Bu stratejiyi, mekanik işleme bölümümüz için FANUC ROBODRILL işleme merkezleri kurarak sürdürdük. Bugün, tesisimizde çok çeşitli görevleri yerine getiren 30 FANUC robotumuz var, bunların arasında LR Mate 200𝑖D de bulunuyor."

Images for Gervokyan success story

Gevorkyan'ın FANUC ile işbirliğinin en önemli avantajı, maliyetlerin başarılı bir şekilde azaltılmasıdır. Ayrıca, FANUC CNC makinelerinin kullanımı, operatörlerin eğitimini kolaylaştırır ve fabrika genelinde kontrolün tek tip olmasını sağlar.

Gevorkyan, “FANUC teknolojilerini kullanarak, belirli bir bölümde genel verimlilikte yaklaşık %30 artış sağladık” diyor. “FANUC makineleri ve robotları ayrıca işimizi kolaylaştırıyor ve kapasitemizi artırıyor. Örneğin, üretim salonumuzda FANUC endüstriyel robotları kullanmamız sayesinde, haftanın yedi günü, günün 24 saati çalışabiliyoruz.”

Images for Gervokyan success story

Bu makinelerle toplam üretim yaklaşık yüzde otuz arttı... FANUC'un müşteri hizmetleri mükemmel... FANUC markasına sadık kalmaya devam ediyoruz, çünkü başka hiçbir şirket bize bu kadar üstün bir yazılım ve donanım çözümleri kombinasyonu sunamadı.

Referans alıntısı

Arthur Gevorkyan

Şirket Sahibi

Gevorkyan'da üretimin verimli ve etkili bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlayan sadece FANUC ürünleri değil, aynı zamanda FANUC'un bilgili servis ekibi de, şirketin kesintisiz üretiminde nadiren meydana gelen kesintilere anında müdahale etmektedir.

Gevorkyan, “FANUC'un müşteri hizmetleri mükemmel” diyor. “Bu nedenle FANUC markasına sadık kalıyoruz, ayrıca başka hiçbir şirket bize bu kadar üstün bir donanım ve yazılım çözümleri kombinasyonu sunamıyor.”

İlham Alın

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

FANUC Başarı Öyküleri

Ayrıntılı vaka çalışmalarında sunulan ve her türlü üretim sürecini optimize etmek ve kolaylaştırmak için tasarlanmış kapsamlı fabrika otomasyon çözümlerimizi keşfedin.