Skip to main content
Dovy Keukens

Mutfak Ekipmanları Üreticisi FANUC Robotlarla İlerliyor

Dovy Keukens gerçek bir başarı öyküsüdür: 1980 yılında keten ambarında kurulan bir start-up şirketinden, bugün 55.000 m2'lik son teknoloji üretim tesisine ve yaklaşık 430 çalışana sahip bir şirkete dönüşmüştür. Bu ilerici özel mutfak ekipmanı üreticisi, sektörün en sofistike şirketlerinden biridir ve üretim tesisinin kalbinde FANUC'un altı eksenli endüstriyel robotları yer almaktadır.
This video is about the Belgium based high-quality custom kitchen producer Dovy KEUKENS, which has been using FANUC robots for around 10 years. Using them for several different applications such as paint and pick and place solutions they were able to increase production quality and quantity of their products.

Görevden Sonuca Önemli Bulgular

Görev

Sipariş defteri büyüyen önde gelen bir mutfak ekipmanı üreticisi, üretim kalitesini ve miktarını artırmak istiyordu. Belçika merkezli Dovy Keukens, bu hedefe ulaşmanın en iyi yolunun çeşitli şirket içi üretim görevleri için robotlara yatırım yapmak olduğuna karar verdi. Geriye tek bir soru kalmıştı: Hangi robot üreticisini seçmeli?

Çözüm

Yaklaşık 10 yıl önce, Dovy FANUC ile ortaklık kurmaya karar verdi ve ilk altı eksenli endüstriyel robotunu kurdu. Bugün, Roeselare'deki 55.000 m2'lik fabrikada M-410𝑖B/140H, M-410𝑖C/185 ve M-710𝑖C/70 modelleri dahil olmak üzere çok sayıda FANUC robotu bulunmaktadır. Bazıları yedinci eksen lineer rayın üzerinde yer almaktadır.

Sonuç

Hızlı, verimli ve güvenilir çalışmalarıyla FANUC robotları, Dovy'nin “üretim kalitesinde ve miktarında ciddi artış” olarak tanımladığı gelişmeyi sağlıyor. Ayrıca, 10 yılı aşkın ortaklık süresince şirket, FANUC servis ekibinden tam memnuniyet duyduğunu belirtiyor.

Dovy Keukens

1980 yılında, eğitimli mobilya ustası Donald Muylle ve eşi Yvette Claeys'in eski bir keten ambarında ilk Dovy Mutfak doğdu. Aile ve arkadaşlar kısa sürede çiftten hayallerindeki mutfağı yaratmalarını istedi ve bu memnun müşteriler hızla yeni müşteriler getirdi. Yaklaşık 44 yıl sonra, Dovy Keukens yüksek kaliteli özel mutfakların en büyük üreticilerinden biri haline geldi. Belçika'nın Roeselare kentindeki genel merkezinde ve üretim tesisinde yaklaşık 430 çalışanı bulunan şirket, her gün yaklaşık 25 adet özel mutfak üretip kuruyor.

Dovy Keukens HAKKINDA DAHA FAZLA BİLGİ EDİNİN
Image related to the success story as Dovy Keukens

FANUC Robotları Mutfak Ekipmanı Üreticisine Geçim Kaynağı Sağlıyor

Dovy Keukens, 40 yılı aşkın bir ustalıkla, ilerici ve yüksek teknolojili bir özel mutfak üreticisinin şekillenmesine katkıda bulunmuş bir aile şirketidir. Şirket, Belçika'nın dört bir yanındaki müşterileri için kesme, frezeleme, montaj, boyama ve kurulum dahil olmak üzere tüm üretim süreçlerini kendi bünyesinde gerçekleştirmektedir.

Her şeyi şirket içinde kontrol etmek, Dovy'nin müşterileri için fiyatları uygun tutmasına yardımcı olmaktadır. Geçtiğimiz on yıl boyunca, bu felsefe şirketin üretim süreçlerinde giderek daha fazla FANUC robotu kullanmasına yol açmış ve hem kaliteyi hem de miktarı artırmıştır.

Babası ve kardeşi ile birlikte Dovy'yi yöneten Christ Muylle, yıllar boyunca devam eden büyümenin daha hızlı ve daha verimli üretim ihtiyacını artırdığını söylüyor.

Success Story images for Dovy Keuekens testimonial

Hizmetten memnun kaldık. Ayrıca sadece bir kez ihtiyacımız oldu. Üretimimizde robotları kullanarak kaliteyi ve miktarı ciddi şekilde artırmayı başardık.

Referans alıntısı

Chris Muylle

Sahibi Dovy Keukens

“Robotları seçtik çünkü bu ihtiyaca en iyi ve en etkili çözümü sunduklarına ikna olmuştuk,” diyor. "Robotların hızlı, verimli ve çok yüksek güvenilirlikle çalışabilmesini olağanüstü buluyorum. Robotlarımızı birçok farklı uygulamada kullanıyoruz. Örneğin, bir FANUC boyama robotu mutfak dolap kapaklarına parlak vernik uyguluyor. Üç FANUC robotunu daha, makinelerden çıkan mutfak parçalarının doğru yönde yerleştirilip operatöre geri gönderilmesini sağlayan bir tür iade sisteminde kullanıyoruz.”

Şu anda tesiste bulunan birkaç FANUC altı eksenli endüstriyel robot arasında M-410𝑖B/140H, M-410𝑖C/185 ve M-710𝑖C/70 modelleri bulunmaktadır. Bazıları yedinci eksen lineer rayın avantajlarından yararlanmaktadır.

Image related to the success story as Dovy Keukens

Muylle, “Üretimimizde robotları kullanarak, robotların maaş gerektirmediği gerçeğini bir kenara bırakırsak, kalite ve miktar açısından ciddi bir artış elde ettik” diyor. “Robotlar, Dovy için ideal çalışanlardır; asla hastalanmazlar ve işe gelmezler.”

Son olarak, bu robotlarla on yıldan fazla bir süredir çalışan şirket, FANUC servis ekibinden tamamen memnun olduğunu belirtiyor. Hatta, önleyici bakım stratejilerinin benimsenmesi sayesinde, Dovy bu süre zarfında FANUC servisini sadece bir kez çağırmak zorunda kaldı.

Teknolojinin Ötesine Geçin: İlgili Ürünleri Keşfedin

İlham Alın

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

FANUC Başarı Öyküleri

Ayrıntılı vaka çalışmalarında sunulan ve her türlü üretim sürecini optimize etmek ve kolaylaştırmak için tasarlanmış kapsamlı fabrika otomasyon çözümlerimizi keşfedin.