Skip to main content
Pewag

Lift Çözümleri Üreticisi Başarısını FANUC Otomasyon Çözümlerine Bağlıyor

Dünyanın önde gelen zincir üreticilerinden birinde dövme işlenmemiş parçaların denetim ve işleme süreçlerinin otomasyonu, sınırlı alan, çok çeşitli parçalar ve karmaşık kutu toplama süreci gibi bir dizi zorlu sorun ortaya çıkardı. Ancak FANUC ürünleri ve biraz yaratıcılıkla, bu ileri görüşlü üreticiye bir dizi önemli avantaj sağlayan optimum çözüme ulaşmak mümkün oldu.
Teaser video PEWAG case study - 16x9

Görevden Sonuca Önemli Bulgular

Görev

Zincir üreticisi Pewag'ın üretim tesisinde dövme boşlukların incelenmesi ve işlenmesi daha önce insan operatörlere dayanıyordu ve bu strateji kalite kontrolünde istenmeyen tutarsızlıklara yol açıyordu. Küresel rekabetçi pazarda liderliğini korumak isteyen şirket, grubun otomasyon uzmanı Pewag Engineering'in hizmetlerine başvurdu.

Çözüm

Pewag Engineering, dövme boşlukların %100 denetimini gerçekleştirmek için FANUC'un 𝑖RVision tam entegre 3D görsel algılama sistemini içeren özel bir otomasyon çözümü tasarlamaya ve geliştirmeye başladı. Otomasyon sisteminin FANUC M-710𝑖C/50 6 eksenli endüstriyel robotu, denetlenen dövme boşlukları bir CNC işleme merkezine aktarır.

Sonuç

Otomatik sistem, Pewag'ın tüm zorluklarını çözdü ve bugün yüksek hassasiyet ve tekrarlanabilirlikle %100 denetim sağlıyor. Özellikle, kalite kontrol doğruluğundaki artış, Pewag'ın kalite maliyetinin artık önemli ölçüde daha düşük olduğu anlamına geliyor.

Pewag

Dünyanın önde gelen zincir üreticilerinden biri olan Pewag'ın kökeni 1479 yılında bir dövme fabrikasına kadar uzanmaktadır. Bugün, dünya çapında 1000'den fazla çalışanı bulunan şirket, başarısını yüksek kaliteli, iyi tasarlanmış ve son teknoloji ürünü ürünlere dayandırmaktadır. Pewag'ın faaliyet alanları arasında kar zincirleri, ormancılık zincirleri, kaldırma/konveyör zincirleri ve lastik koruma zincirleri bulunmaktadır. Şirketin Avrupa'daki en büyük üretim tesislerinden biri, Çek Cumhuriyeti'nin Vamberk kentinde bulunan 185 çalışanı bulunan fabrikadır. Burada, bağımsız grup şirketi Pewag Engineering, FANUC teknolojisinden yararlanan gelişmiş bir otomasyon çözümü uygulamıştır.

PEWAG HAKKINDA DAHA FAZLA BİLGİ EDİNİN
Pewag case study
M-710iC/50 and iRVision for inspection and quality check

FANUC ve Büyük Zincir Üretim Tesisi Güçlerini Birleştiriyor

Çek Cumhuriyeti'nin Vamberk kentinde bulunan önde gelen zincir üreticisi Pewag'ın üretim tesisi, dünya çapında sattığı ürünlerin çoğunu üretmekte ve bu da şirketin iş başarısında kilit rol oynamaktadır. Ancak, şirketin küresel pazarda rekabet gücünü sürdürebilmesi için sürekli iyileştirme ve yatırım sürecinden geçmesi gerekmektedir. Otomasyon, bu ilerici şirketin güçlü pazar konumunu korumak için uyguladığı birçok stratejiden biridir.
 

“En üst düzey kalite kontrolünü sağlamak için FANUC ile işbirliği içinde gelişmiş bir otomasyon çözümü uyguladık,” diyor 30 yılı aşkın süredir özel otomasyon çözümleri konusunda uzmanlaşmış bağımsız bir grup şirketi olan Pewag Engineering'in Genel Müdürü Peter Hopfer. “Çözüm, dövme boşlukların belirli kalite özelliklerine göre denetlenmesini ve değerlendirilmesini içeriyor. Bunu başarmak için, yüksek çözünürlüklü FANUC kameralar ve yüksek doğruluk ve tutarlılıkla %100 denetim sağlayan sofistike görüntüleme çözümleri kullanıyoruz.”

Pewag case study
M-710iC/50 and iRVision for inspection and quality check

Dövme boşluklar, sistemdeki belirli bir noktaya ulaşır ve burada Pewag, dış ışığın etkisini en aza indirmek için bir “kara kutu” kullanır. Gelişmiş bir kutu toplama çözümü, kutunun içine uzanarak belirli bir bileşeni alan özel bir robot tutucu içerir. İlk kalite kontrol süreci, FANUC 𝑖RVision entegre görsel algılama teknolojisi kullanılarak burada gerçekleştirilir.

FANUC 𝑖RVision, robotların “görmesini” sağlar. Pewag'da bu özellik, her dövme boşluğun şirketin zorlu kalite standartlarını karşıladığından emin olur. Denetimden sonra, sistemin FANUC M-710𝑖C/50 çok amaçlı endüstriyel robotu dövme boşlukları bir CNC işleme merkezine aktarır. İşleme tamamlandığında dövme boşluk bitmiş sayılır.

Pewag Engineering'in bu projede aşması gereken başlıca zorluklar arasında sınırlı alan, çok çeşitli parçalar ve kutu toplama işleminin karmaşıklığı yer alıyordu.

Pewag case study
M-710iC/50 and iRVision for inspection and quality check

“Sistem kurulmadan önce, Pewag tüm bu işlemleri manuel olarak gerçekleştiriyordu, bu da kalite farklılıkları anlamına geliyordu,” diyor FANUC Avusturya Robot Satış Müdürü Gerhard Edinger. “Pewag Engineering'in FANUC ile işbirliği içinde tasarladığı otomatik sistem, tüm bu zorlukları çözdü. Alan kısıtlamaları ve yüksek işlem karmaşıklığına rağmen, en uygun çözümü elde etmeyi başardık.”

Bugün, kalite kontrol doğruluğundaki artış, Pewag'da kalite maliyetlerinin düşmesine katkıda bulunuyor. Ayrıca, bir parçadan diğerine geçiş hızlı ve kolaydır.

“Bu son derece uyarlanabilir sistem, çok çeşitli endüstriler için uygundur ve bu da onu, denetim ve işleme operasyonlarında zorluklarla karşılaşan diğer müşteriler için özellikle ilginç kılıyor,” diyor Edinger.
 

FANUC'un kapsamlı ve duyarlı desteği, bu zorlu projenin başarısı için son derece önemli olmuştur ve uygulama sonrasında da devam etmektedir.

Pewag case study
M-710iC/50 and iRVision for inspection and quality check
Referans alıntısı

Machal Syrovy

Üretim Müdürü

Teknolojinin Ötesine Geçin: İlgili Ürünleri Keşfedin

İlham Alın

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

FANUC Başarı Öyküleri

Ayrıntılı vaka çalışmalarında sunulan ve her türlü üretim sürecini optimize etmek ve kolaylaştırmak için tasarlanmış kapsamlı fabrika otomasyon çözümlerimizi keşfedin.