Skip to main content
Smith+Nephew

İmplant İşleme için Güvenli Bir Ortam

Makine besleme (yükleme ve boşaltma), işçilik maliyetlerinin ortadan kaldırılması ve üretim veriminin artması sayesinde endüstriyel robotlar için en popüler uygulamalardan biridir. Ancak, yoğun bir endüstriyel tesiste, bu kadar hızlı ve güçlü bir tesisin yakınında çalışanların güvenliğini nasıl sağlamak mümkündür? Dünya lideri medikal teknoloji şirketi Smith+Nephew'da FANUC Dual Check Safety teknolojisinin kullanımı, en uygun çözümü göstermektedir.
Video Smith & Nephew success story 
Machine tending with LR-10iA/10 and DCS

Görevden Sonuca Önemli Bulgular

Görev

İsviçre'nin Aarau kentinde bulunan ve yoğun bir üretim faaliyetine sahip olan global medikal teknoloji uzmanı Smith+Nephew, temel üretim süreçlerinden biri olan titanyum kalça implantlarının işlenmesini otomatikleştirmek istiyordu. Daha önce, bir makine operatörü implantları kasalardan CNC torna merkezine yükleyip boşaltıyordu. Endüstriyel bir robotun kurulmasıyla üretim verimliliğini artırmak amaçlanırken, iş güvenliğini sağlamak da aynı derecede önemliydi.

Çözüm

Smith+Nephew, 25 yılı aşkın süredir resmi FANUC sistem entegratörü olan uzun soluklu otomasyon ortağı Robotec Solutions'a başvurdu. Robotec, 10 kg taşıma kapasitesi ve 1101 mm erişim mesafesine sahip kompakt 6 eksenli FANUC LR-10𝑖A/10 endüstriyel robotun kullanılmasını önerdi. Makine besleme işlemleri için özel olarak tasarlanmış bu hafif, tamamen kapalı robot, küçük otomasyon hücreleri için idealdir. Robotec tarafından önerilen otomasyon çözümünde, fabrika çalışanlarının güvenliğini sağlamak için FANUC'un Dual Check Safety (DCS) teknolojisi de yer alıyordu.

Sonuç

FANUC makine besleme robotunun devreye girmesiyle Smith+Nephew, işlenmiş kalça implantlarının üretiminde %45 artış elde etti. Ayrıca FANUC'un DCS sistemi, şirketin hücre çalışması sırasında hareketleri, konumları ve hızları kontrol ederek çalışanların güvenliğini sağlayan sanal bir güvenlik çiti oluşturabilmesini sağlıyor.

Smith+Nephew Hakkında

18.000'den fazla çalışanı ile Smith+Nephew, ortopedi, spor hekimliği, KBB (kulak, burun, boğaz) ve ileri yara yönetimi çözümleri gibi alanlarda uzmanlaşmış, dünyanın önde gelen medikal teknoloji şirketlerinden biridir. Şirketin İsviçre'nin Aarau kentindeki üretim tesisi, yenilikçi kalça ve diz implantlarının yanı sıra robotik ve dijital teknolojiler ile iç ve dış fiksasyon sistemleri üretmektedir. Toplamda 250 çalışanı bulunan tesis, yılda 500.000'den fazla ürün üretmektedir.

Smith+Nephew HAKKINDA DAHA FAZLA BİLGİ EDİNİN
Images Smith & Nephew success story 
Machine tending with LR-10iA/10 and DCS

Birlikte Yürüyenler: İmplant Uzmanında 20 Yılı Aşkın FANUC Desteği

Smith+Nephew'un İsviçre'nin Aarau kentindeki üretim tesisinde Üretim Direktörü olan Beat Schwarzentruber, robotik alanındaki temel ilkesini şöyle açıklıyor: “Hızlı ve kolay bir şekilde uygulayabileceğimiz basit, aşamalı otomasyon çözümlerini tercih ediyoruz, çünkü bunlar bizim için büyük bir avantaj sağlıyor.”

Daha önceki birçok kurulumda olduğu gibi, bu felsefe yeni bir otomasyon projesinin temelini oluşturdu. Proje Müdürü Patrizia Rieser şöyle açıklıyor: “Hızlı ve istikrarlı bir endüstriyel robotun yardımıyla temel bir işleme operasyonunu iyileştirmemizi sağlayacak bir yükleme/boşaltma çözümü arıyorduk.”

20 yılı aşkın süredir FANUC robotları kullanan Aarau fabrikası, FANUC'un resmi sistem entegratörü Robotec Solutions'ın uzun süredir iş ortağıdır. Amaç, titanyum kalça protezi implantlarının CNC torna merkezine manuel olarak yükleme ve boşaltma işlemlerini otomatikleştirmekti. Robotec, makine besleme işlemleri için özel olarak tasarlanmış kompakt 6 eksenli endüstriyel robot FANUC LR-10𝑖iA/10'u önerdi.

Otomasyon çözümünde, çalışma alanı güvenliği için FANUC'un Dual Check Safety (DCS) teknolojisi de kullanıldı.
Robotec Solutions AG Proje Müdürü Aron Spigaglia şöyle diyor: “FANUC ürünlerini, doğal güvenilirlikleri ve yüksek üretim standartları nedeniyle kullanıyoruz. FANUC teknolojileriyle Aarau'da kalça implantlarının işlenmesinde tam otomasyonu başardık.”

Images Smith & Nephew success story 
Machine tending with LR-10iA/10 and DCS

Nitekim, Aarau'daki ilk FANUC robotları hala çalışmaktadır ve bu da zorlu üretim ortamlarındaki güvenilirliklerini kanıtlamaktadır.

Yeni otomatik işleme hücresinin güvenlik açısından en önemli özelliği, lazer sensörlerle desteklenen FANUC DCS'dir. Bu sistem, Smith+Nephew'un hareketleri, konumları ve hızları kontrol eden sanal bir güvenlik çiti oluşturarak işyerinde tam güvenlik izlemesi sağlamasına olanak tanır. Tüm alan izleme sistemi, robotlar ve insanlar arasında güvenli işbirliği için tasarlanmıştır.

Bu özel kurulumun başlıca zorluklarından biri, otomatik hücreye gelen kalça implantlarının bulunduğu kasaların konumunu belirlemekti. Kutular genellikle birbirinden biraz farklı açılarda ve yüksekliklerde bulunur. Çalışma sırasında sanal güvenlik çitinin içine insan girmesi yasak olduğundan, Robotec kutuları lazerle tarayarak tam dinamik konumlarını belirleyen bir yöntem geliştirdi.

Reiser, “Otomatik sistemle kalça implantı işleme operasyonumuzun üretim verimliliğini %45 artırdık” diyor. Bu sayede her gün dört saat boyunca otonom olarak çalışabiliyoruz.“

Spigaglia, Smith+Nephew'un otomatik hücre kurulumundan sonra sistemi ne kadar kolay yönetebildiğini şöyle anlatıyor: ”FANUC ürünlerinin en büyük avantajlarından biri kullanım kolaylığıdır. Kısa bir eğitim oturumu, ayarlamaları bağımsız olarak yapmak için yeterlidir."

Image Smith & Nephew success story.  
Machine tending with LR-10iA/10 and DCS

FANUC robotlarını 20 yılı aşkın süredir tam bir memnuniyetle kullanıyoruz. Robotlar hem esnek hem de güvenilirdir.

Referans alıntısı

Patrizia Rieser

Proje Yöneticisi

Teknolojinin Ötesine Geçin: İlgili Ürünleri Keşfedin

İlham Alın

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

FANUC Başarı Öyküleri

Ayrıntılı vaka çalışmalarında sunulan ve her türlü üretim sürecini optimize etmek ve kolaylaştırmak için tasarlanmış kapsamlı fabrika otomasyon çözümlerimizi keşfedin.