Skip to main content
Silverline

Beyaz Eşya Üreticisi FANUC Robotlarının Avantajlarından Yararlanıyor

FANUC ve beyaz eşya üreticisi Silverline arasındaki işbirliği, 2015 yılında özel bir otomatik yapıştırma projesiyle başladı ve şirketin Türkiye'deki fabrikasında toplam 17 robotun çalışmasına kadar uzandı. FANUC, robot yatırımına ilk adımı atmanın, üretimin yepyeni performans seviyelerine ulaşabileceğinin neredeyse anında fark edilmesiyle sonuçlanan bu tür sonuçları düzenli olarak görüyor.
Success story about successful implementation of FANUC robots, and cobots at the Turkish company Silverline. Silverline is using FANUC robots for tasks such as chemical bonding, sheet metal bending, welding, palletisation, product transfer, and press feeding applications, which constitute 27% of the production capacity. Following the latest manufacturing trends, Silverline provides flexibility and efficiency in its production with the FANUC CRX collaborative robot in 2021.

Görevden Sonuca Önemli Bulgular

Görev

Mutfak ve davlumbaz tasarımındaki küresel trendlerin dinamik geliştirme süreçlerine olan ihtiyacı artırmasıyla, Silverline bugün ürün portföyünde yaklaşık 4.000 farklı tasarıma sahiptir. Bu ürünlere olan talebin artmasıyla, şirket uygun bir otomasyon ortağı bulmak istedi.

Çözüm

2015 yılında otomatik bir yapıştırma projesi için FANUC altı eksenli endüstriyel robotun kullanılmasıyla başlayan süreç, bugün çok çeşitli proses açısından kritik işlemleri gerçekleştiren toplam 17 FANUC robotuna ulaştı. En son gelen modeller arasında FANUC CRX serisi işbirlikçi robotlar (cobot) da bulunuyor.

Sonuç

FANUC robotlarının kullanımı, Silverline'ın yenilikçi davlumbazlarının üretiminde yeni nesil teknolojiler kullanma stratejisini sürdürmesine yardımcı oluyor. Yapıştırma, sac bükme, kaynak, paletleme, ürün transferi ve pres besleme gibi işlemleri otomatikleştiren FANUC robotları, bugün Silverline'ın üretim kapasitesinin %27'sini oluşturuyor ve şirketin sürekli iyileştirme planına önemli bir katkı sağlıyor.

Silverline

Türkiye merkezli Silverline, 1994 yılında ticari faaliyetlerine başlamış ve o günden bu yana milyonlarca davlumbaz ve diğer beyaz eşya üretmiştir. Bugün, ISO 9001 sertifikalı Silverline, 103.000 m2'lik son teknoloji fabrikasından 70'ten fazla ülkeye ihracat yapan dünyanın en büyük 10 davlumbaz üreticisinden biridir. 4.000'den fazla ürün tasarımıyla 1.850'den fazla çalışanı bulunan şirket, Red Dot Tasarım Ödülü, iF Tasarım Ödülü ve Avrupa Ürün Tasarım Ödülü dahil olmak üzere dünyanın en prestijli kuruluşlarından 150'den fazla uluslararası tasarım ödülü almıştır.

Silverline HAKKINDA DAHA FAZLA BİLGİ EDİNİN
mage related to the success story SILVERLINE. FANUC Turkey.

Silverline is using FANUC robots for working in chemical bonding, sheet metal bending, welding, palletisation, product transfer and press feeding applications, and constitutes 27% of the production capacity. Following the latest manufacturing trends, Silverline provides flexibility and efficiency in its production with the FANUC CRX collaborative robot in 2021.

FANUC Robotları Üretimin Tam Gaz Devam Etmesine Yardımcı Oluyor

Mutfak ve ocak tasarımındaki küresel trendler sürekli olarak gelişirken, Silverline işlevsellik ve zarafeti bir araya getiren sürekli yeniliklerle her zaman bir adım önde olmayı başarmaktadır. Bu doğrultuda, şirket ocak davlumbazları ve diğer ürünlerini yeni nesil teknolojiler kullanarak üretmektedir.

Silverline Genel Müdürü Murat Koç, “Başarımıza rağmen, sürekli iyileştirme ve sürdürülebilir üretim arayışında olduğumuz için gelecek teknolojilere büyük önem veriyoruz. 
Her zaman faaliyetlerimize yatırım yapmaya çalışıyoruz ve Ar-Ge yatırımları yapan Türkiye'nin ilk 250 şirketi arasında yer almaktan gurur duyuyoruz."

Silverline'ın FANUC ile işbirliği, 2015 yılında otomatik bir yapıştırma projesine FANUC altı eksenli endüstriyel robotun dahil edilmesiyle başladı.

Success story about successful implementation of FANUC robots, and cobots at the Turkish company Silverline. Testimonial of Suat Çetin.

2015 yılında fabrikamızda özel bir otomatik yapıştırma projesi ile başlayan FANUC ile işbirliğimiz, bugün kimyasal yapıştırma, sac bükme, kaynak, paletleme, ürün transferi ve pres besleme uygulamalarında kullanılan 17 robot ile devam etmektedir.

Referans alıntısı

Suat Çetin

Üretim Mühendisliği Direktörü

Silverline, şu anda üretim kapasitesinin %27'sini FANUC robotları kullanarak gerçekleştiriyor. Kullanılan modeller arasında M-710𝑖C/70, R-2000𝑖C/165F, ARC Mate 120𝑖C, M-10𝑖A ve M-20𝑖A gibi modellerle kesintisiz üretim gerçekleştiriyor.

“FANUC ile işbirliği yapmaktan çok memnunuz. FANUC, üretimdeki sürekli iyileştirme stratejimize ve teknolojik yenilenmemize katkıda bulunuyor” diyor Çetin.

Bu stratejinin bir örneği, Silverline'ın kısa süre önce kurduğu FANUC CRX-10𝑖A/L işbirlikçi robot (cobot)dur. Bu robot, şirket çalışanlarıyla birlikte çalışarak koruma veya bariyer kısıtlamaları olmadan üretim verimliliğini artırıyor.

Success story about successful implementation of FANUC robots, and cobots at the Turkish company Silverline.

“FANUC'un bu alanda geliştirdiği teknolojiler, üretim faaliyetlerimize esneklik ve verimlilik sağlıyor. İleride, teknolojimizin ve üretim kapasitemizin iyileştirilmesi konusunda FANUC ile olan ortaklığımız daha da güçlenecek.”  diye vurguluyor Çetin.

Silverline fabrikasının endüstriyel dönüşümü, kalifiye işgücünün sürekli eğitimi ile birlikte, şirketin üretim süreçlerinin esnekliğini daha da artıracak.

Çetin sözlerini şöyle bitiriyor: “Güvenilir bir iş ortağı olarak, gereksinimlerimize uygun yüksek ürün kalitesi, çözüm odaklı profesyonel davranışları ve global servis ve yedek parça desteği sunan FANUC ile işbirliğimizi sürdüreceğiz.”

İlham Alın

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

FANUC Başarı Öyküleri

Ayrıntılı vaka çalışmalarında sunulan ve her türlü üretim sürecini optimize etmek ve kolaylaştırmak için tasarlanmış kapsamlı fabrika otomasyon çözümlerimizi keşfedin.