STIHL

Cobot alivia el esfuerzo físico de los trabajadores

Los controles de calidad y el embalaje pueden ser físicamente exigentes. Sin embargo, la integración de robots colaborativos puede mejorar considerablemente la ergonomía de estas actividades.
Success story of successful implementation of FANUC Collaborative robots at the German company STIHL.

De la tarea al resultado

Tarea

STIHL quería una solución automatizada flexible para reducir la carga física de sus trabajadores en la línea de producción de sierras de corte de gasolina. Como una sierra de este tipo pesa unos 10 kg, la carga que había que manipular en un turno ascendía a unas 8 toneladas por empleado.

Solución

Se instaló un robot colaborativo CR-35𝑖A para retirar la sierra de corte de una cinta transportadora suspendida, realizar pruebas y mantenerla suspendida hasta que se completara positivamente una inspección visual final. Posteriormente, el robot coloca la sierra de corte en una caja de envío.

Resultado

El robot alivia la carga de los empleados de la línea de embalaje, a la vez que se desplaza a una velocidad de 250 mm/s. El software "Line Tracking" de FANUC y la opción "Collision Guard" simplifican el proceso.

STIHL

Success story of successful implementation of FANUC Collaborative robots at the German company STIHL.

STIHL fabrica equipos motorizados para silvicultura, jardinería, paisajismo y construcción. Fundada en 1926, la empresa es conocida internacionalmente por sus motosierras y emplea a más de 20.000 personas. Con sede cerca de Stuttgart (Alemania), STIHL vende sus productos en más de 160 países.

MÁS INFORMACIÓN SOBRE STIHL

STIHL abre nuevas vías con el robot colaborativo de FANUC

Cientos de robots ya se utilizaban en el fabricante de motosierras STIHL cuando la empresa decidió añadir su primer robot colaborativo.

La puesta en marcha de la producción sólo duró tres días gracias a los intensos preparativos. El equipo interno de ingeniería de producción de STIHL pasó todo un año desarrollando los requisitos técnicos y preparando el lugar de trabajo para el FANUC CR-35𝑖A. El equipo del jefe de grupo, André Lange, responsable de la planificación de servicios y hardware, se benefició de la estrecha familiaridad con la tecnología de robots FANUC: "Esto nos permitió concentrarnos en la implementación del concepto de puesto de trabajo colaborativo", afirma Lange.

En la nueva línea de embalaje, la tarea del robot consiste en retirar la sierra de corte de un transportador suspendido, realizar una "prueba de vibración" y, a continuación, mantenerla suspendida hasta que se complete la inspección visual final. A continuación, el robot coloca la sierra de corte en una caja de envío ya preparada. En esta área de colaboración, el robot sólo se mueve a la velocidad permitida de 250 mm/s.

CR-35iA, FANUC, STIHL, automation, case studies success story, collaborative Robot, germany, green, handling, line production, pick and place
Success Story Stihl testimonial
Testimonios

André Lange

La prueba de vibración es una prueba de calidad acústica, mediante la cual se agita la tronzadora. Si se oye un "clic", el cabezal de aspiración está correctamente montado y la tronzadora puede embalarse.

Como una sola sierra tronzadora pesa unos 10 kg, esto supone un peso total levantado de unas ocho toneladas por turno, por empleado.Por lo tanto, el robot supone un alivio considerable para el empleado.

El personal de la línea de embalaje participó desde el principio en el proyecto. No sólo pudieron ofrecer una evaluación experta de la configuración de prueba, sino que también influyeron en el diseño y la ergonomía, lo que a su vez aumentó la aceptación entre los trabajadores. Markus Wahl, del departamento de Ingeniería de Producción de STIHL y responsable de la construcción de los sistemas de montaje: "Los empleados de la línea de embalaje han introducido muchas buenas ideas que hemos puesto en práctica"

.

CR-35iA, FANUC, STIHL, automation, case studies success story, collaborative Robot, germany, green, handling, line production, pick and place
Success story pictures and content for STIHL, displaying collaborative robots

El transportador suspendido dispone de unos 80 soportes para piezas de trabajo. Pero como la duración de los trabajos de ajuste en cada tronzadora, durante las pruebas de final de línea, puede variar, no todos los soportes de piezas de trabajo del transportador continuo están ocupados. Un gancho cargado en el transportador suspendido es reconocido por varios sistemas de cámaras a lo largo de la vía del transportador y esta información se transmite al controlador maestro y a la gestión de datos.

El robot sincroniza su velocidad con la del transportador, a través del software "Line Tracking" de FANUC, y se agarra en el momento adecuado. Como explica Markus Wahl: "El objetivo es utilizar el robot de la forma más continua posible para que no tenga tiempos de inactividad"

.

Inspírese

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Casos prácticos de FANUC

Explore nuestra completa gama de soluciones de automatización de fábricas, expuestas en detallados estudios de casos y diseñadas para optimizar y agilizar cualquier proceso de fabricación.