Skip to main content
Grip GmbH Handhabungstechnik

Una buona presa sulle macchine: ROBODRILL aumenta di sei volte la capacità produttiva

Con la crescente richiesta di robotica a livello mondiale, Grip GmbH aveva bisogno di una maggiore capacità di centri di lavoro per aumentare la produttività e ridurre i costi. Ha scelto le avanzate macchine FANUC ROBODRILL 𝛼-D21M𝑖B5ADV, note per la velocità, la precisione, l'affidabilita' e la flessibilità, anche per lotti di singoli componenti. Queste macchine, dotate di robot FANUC e di un innovativo sistema di manipolazione di utensili e pezzi, consentono la produzione non presidiata di piccole serie e di singoli pezzi. Questa soluzione ha aumentato la capacità di lavorazione di Grip GmbH di quasi sei volte.
Success story about successful implementation of FANUC Robodrill and a FANUC robot at the German company Grip GmbH.

Approfondimenti chiave dalla richiesta al risultato

Richiesta

Con una domanda mondiale di robot in forte espansione, Grip GmbH, produttore leader di accessori per robot, aveva bisogno di una maggiore capacità di centri di lavoro, non solo per tenere il passo con le richieste, ma anche per aumentare la produttività e ridurre i costi. Oltre a velocità, precisione e affidabilita', i nuovi centri di lavoro dovevano offrire flessibilità nelle dimensioni dei lotti: fino a lotti di singoli componenti, se necessario.

Dopo un'attenta considerazione e una valutazione del mercato, Grip GmbH ha scelto FANUC e il suo centro di lavoro ROBODRILL 𝛼-D21M𝑖B5ADV ad alta capacità, una versione avanzata dell'ultima serie D di ROBODRILL. Le macchine ad alte prestazioni acquisite da Grip GmbH includono un innovativo sistema di manipolazione utensili e pezzi (fornito da un partner di sistema FANUC) con un robot FANUC.

Risultato

Il pacchetto completo di macchina FANUC con sistema di manipolazione utensili e pezzi in una cella compatta colpisce per la velocità, la flessibilità e il rapporto qualità-prezzo, consentendo a Grip GmbH di eseguire il confezionamento non presidiato di piccole serie e pezzi singoli. L'azienda calcola che la propria capacità di lavorazione sia aumentata di quasi sei volte

Grip GmbH Handhabungstechnik

Fondata nel 1989, Grip GmbH, con sede a Dortmund, produce tecnologie innovative e risolutive di cambio utensili per robotica. La produzione avviene nelle officine dell'azienda, ampiamente attrezzate, che ospitano macchine CNC flessibili e moderne con supporto CAM e 40 dipendenti altamente qualificati. Come standard, Grip GmbH testa ogni prodotto sui propri banchi di prova, che rappresentano una garanzia di funzionamento per i clienti.

scopri di più su GRIP GmBH
Image of GRIP success story FANUC Germany

ROBODRILL aumenta di sei volte la sua capacità produttiva

"Sviluppiamo componenti per la periferia dei robot", afferma Hasan Canti, CEO di Grip GmbH. Il nostro obiettivo principale sono i sistemi di cambio pinza manuali e pneumatici, che produciamo per quasi tutti i produttori di robotica"

L'azienda produce anche sistemi di cambio automatico e pinze elettriche e dispone di un'area separata nel suo avanzato impianto di produzione denominata "soluzioni robotiche complete". Con un'offerta così ampia, Grip GmbH ha visto crescere notevolmente la richiesta dei suoi prodotti.

Success story about successful implementation of FANUC Robodrill and a FANUC robot at the German company Grip GmbH.

"Il mercato dei robot è in piena espansione e, dal momento che sviluppiamo accessori per robot, la nostra azienda vede aumentare le richieste di consegne sempre più rapide e flessibili", spiega Canti. "In risposta, sapevamo di dover aumentare le nostre capacità produttive, in particolare per quanto riguarda la lavorazione. Dopo un'approfondita ricerca e un confronto tra i principali operatori del mercato, abbiamo scelto FANUC e il ROBODRILL 𝛼-D21M𝑖B5ADV Plus. Con i componenti aggiuntivi di Häberle, era semplicemente la macchina perfetta".

Success story about successful implementation of FANUC Robodrill and a FANUC robot at the German company Grip GmbH.

Häberle è un produttore di macchine speciali e partner di sistema di FANUC Germania. Häberle RobodrillPlus-K vede il ROBODRILL 𝛼-D21M𝑖B5ADV Plus arricchito con la gestione degli utensili e dei pezzi in una cella compatta, per una moderna produzione non presidiata. L'unità di stoccaggio unica espande la macchina fino a 65 utensili e 60 pallettizzazioni di pezzi, soddisfacendo così qualsiasi richiesta di produzione, compresa la produzione di piccole serie e di pezzi singoli. Il cambio automatico dei dispositivi di bloccaggio e degli utensili in base all'ordine è garantito da un sistema di bloccaggio a punto zero LANG integrato da un robot industriale FANUC LR Mate 200𝑖D.


"Il mio piano iniziale era di utilizzare il primo anno per testare le nostre nuove macchine FANUC ROBODRILL", spiega Canti. "Tuttavia, dopo tre mesi le stavamo utilizzando al massimo. Oggi, a 10 mesi dall'installazione, possiamo dire che le macchine funzionano con prestazioni ottimali. FANUC ha più che soddisfatto le nostre aspettative, con il supporto di uno staff dalla creatività eccezionale. I risultati sono davvero perfetti e siamo stati in grado di aumentare la capacità quasi di sei volte". E conclude: "Se mi trovassi di nuovo di fronte a questa decisione, rifarei la stessa scelta senza esitazioni".

Dietro la tecnologia: Scopri i prodotti correlati

Lasciati ispirare

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Casi di successo FANUC

Esplora la nostra gamma completa di soluzioni di automazione di fabbrica, illustrate in casi di studio dettagliati e progettate per ottimizzare e snellire qualsiasi processo di produzione.