Skip to main content
Image of CNC laser cutting application from the success story UMET (video snapshot)

Lavorazione laser

La lavorazione laser comprende una serie di tecniche di lavorazione precise e versatili che utilizzano raggi laser focalizzati per tagliare, saldare e modificare le macchine, incidere e modificare i materiali. Questa tecnologia produce finiture di alta qualità e dettagli intricati su metalli e non metalli. Indirizzando dirigendo un laser ad alta potenza attraverso un'ottica, i materiali vengono fusi, bruciati o vaporizzati per ottenere la forma desiderata. La saldatura laser produce giunzioni forti e precise con distorsioni minime. Essenziale per la creazione di geometrie complesse, la lavorazione laser è una pietra miliare della produzione moderna. della produzione moderna.

Lasciati ispirare

Ispirati ai successi degli altri

The custom-made laser pipe cutting machine of Unique Method Kft. is based on Hungarian development and construction. The company sided with FANUC to build in factory automation solutions into the machine in order to promise long-term reliability, productivity, spare parts support and maintenance.
Metodo Unico Kft

Il CNC di FANUC aiuta a trasformare un sogno irrealizzabile in realtà

Qualsiasi costruttore di macchine personalizzate dirà che la scelta del giusto sistema di controllo è fondamentale per il successo del progetto. E quando la macchina in questione ha assi multipli che richiedono un controllo simultaneo ad alta velocità con una precisione ultra-precisa, FANUC ha a disposizione le soluzioni CNC ottimali. Unique Method, un costruttore ungherese di macchine per il taglio laser personalizzate, è tra i sempre più numerosi che hanno scoperto questo fatto.

Le nostre soluzioni per altre applicazioni

Close-up shot of machine cutting through metal
Machine cutting metal
Maching center is cutting drilling grinding metal sheet

Aumento dell'efficienza, della precisione e della produttività con le soluzioni FANUC per diverse applicazioni

Dalla robotica di alta precisione all'automazione intelligente, forniamo le soluzioni per elevare i vostri processi produttivi.