Skip to main content
Gnutti

Produção totalmente automatizada de peças, de Cassette para Cassette

Produção sem supervisão e fácil gestão remota é o sonho de muitas empresas de fabrico. A Gnutti Transfer aceitou o desafio de criar uma unidade de produção altamente automatizada com uma arquitetura de unidade flexível.
Success story about successful implementation of FANUC robots and CNC controls at the company Gnutti. The system incorporates various machines, central to which is flexible transfer to 10 stations and five robots - FANUC M-20iA/20M, M-10iA/10MS and M-10iA/10M models – that automate all phases of the process. Control is via two FANUC 30i-B Plus units.

Principais conclusões: da tarefa ao resultado

Tarefa

A implementação de um sistema de produção IoT que incorporasse todas as fases de trabalho necessárias para fazer caixas de alumínio fundido sob pressão.

Solução

A instalação integra várias máquinas, incluindo transferência flexível para 10 estações e cinco robôs envolvidos na automatização de todas as fases do processo. O controlo é efectuado através de duas unidades FANUC 30𝑖-B Plus NC.

Resultado

O sistema concebido pela Gnutti Transfer permite ao cliente produzir peças de cassete para cassete de forma totalmente automática e segura.

Gnutti

Em 1955, Quirino Gnutti fundou a Gnutti Transfer em Brescia para a construção de tornos e máquinas transfer. Ao longo dos anos, a empresa cresceu e evoluiu, integrando novos conceitos flexíveis, modulares e inovadores, prestando especial atenção à conceção das máquinas e à sustentabilidade da produção. Todos os anos, a Gnutti Transfer expede 35-40 máquinas a partir das suas instalações de Ospitaletto.

SABER MAIS SOBRE O GNUTTI
Image related to the success story Gnutti. FANUC Italy.

Collaboration between Gnutti and FANUC has been ongoing for 21 years and has seen the two companies combine their respective skills to implement large-scale projects and technical solutions. The system incorporates various machines, central to which is flexible transfer to 10 stations and five robots - FANUC M-20iA/20M, M-10iA/10MS and M-10iA/10M models – that automate all phases of the process. Control is via two FANUC 30i-B Plus NC units.

Produção totalmente automatizada de peças

Todas as oficinas sonham com uma produção de peças totalmente vertical, automatizada e integrada, garantindo a máxima fiabilidade e flexibilidade, juntamente com a possibilidade de supervisão e controlo remoto de todo o processo. Graças à competência e à experiência da Gnutti Transfer, o sonho tornou-se realidade.

O projeto era muito complexo, como explica Giovanni Gualco, Diretor da Área Comercial da Gnutti Transfer: "O objetivo do cliente era começar com as peças em bruto numa cassete e terminar com as peças acabadas de volta na cassete num único ciclo."

 

Success story about successful implementation of FANUC robots and CNC controls at the company Gnutti.

No início do processo, o carregamento é efectuado através do reconhecimento, divisão e controlo automáticos das peças da cassete, antes de cada componente passar por uma estação de controlo para marcação a laser. Em seguida, a máquina de transferência efectua operações de maquinagem antes da extração para lavagem. Após a lavagem para remover qualquer resíduo, o sistema devolve as peças à cassete.

Os robôs estão presentes em todas as fases: um robô equipado com um sistema de visão retira as peças em bruto da cassete e coloca-as num tapete transportador que alimenta a máquina a laser para marcação; um segundo robô carrega depois os componentes na máquina de transferência antes de um terceiro robô descarregar a máquina e colocar as peças numa estação intermédia. Um quarto robô carrega os componentes para a máquina de lavar e, por fim, um quinto robô retira as peças da máquina de lavar e volta a colocá-las na cassete, prontas para serem automaticamente reencaminhadas para a montagem.

 

Success story about successful implementation of FANUC robots and CNC controls at the company Gnutti. The system incorporates various machines, central to which is flexible transfer to 10 stations and five robots - FANUC M-20iA/20M, M-10iA/10MS and M-10iA/10M models – that automate all phases of the process. Control is via two FANUC 30i-B Plus units.

A máquina de transferência faz parte da gama de transferência flexível GR-MR da Gnutti Transfer. É constituída por 10 estações com 11 unidades operacionais montadas numa barra transversal e inclui 45 eixos controlados num único processo, com um tempo de ciclo de apenas 8 segundos. Todos os 33 eixos lineares e 10 eixos rotativos estão equipados com motorização FANUC, com accionamentos digitais e ligações de fibra ótica.

A complexidade do projeto e o elevado número de eixos controlados exigiram um enorme investimento em tempo e recursos humanos. O envolvimento de um parceiro estratégico como a FANUC foi essencialmente a chave para uma contribuição tecnológica vencedora."Estratégica porque a FANUC é a única empresa capaz de nos apoiar num projeto tão complexo como este; vencedora porque a tecnologia da FANUC proporciona uma funcionalidade perfeita do sistema", afirma Giovanni Gualco.

Giovanni Gualco

"Escolhemos a FANUC pela sua experiência, suporte e tecnologia, a FANUC é o único fornecedor com a experiência necessária para nos ajudar a alcançar este resultado."

Testemunhos citação

Giovanni Gualco

Diretor da área de vendas Gnutti Transfer

A unidade é certificada pela Indústria 4.0: os mandris e todas as peças estão equipados com sensores que analisam os dados relativos à funcionalidade da unidade. Um PC industrial é totalmente dedicado à gestão da máquina e ao controlo de mais de 12 000 variáveis, o que permite a personalização de funcionalidades que vão desde a manutenção preventiva/preditiva até à regulação dos parâmetros do processo. O cliente pode fazer login remotamente, supervisionar a máquina, iniciar ciclos e alterar toda a configuração do sistema para executar vários tipos de processamento.

 

Inspire-se

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Estudos de caso da FANUC

Explore a nossa gama abrangente de soluções de automatização de fábricas, apresentadas em estudos de casos detalhados e concebidas para otimizar e racionalizar qualquer processo de fabrico.