Skip to main content
Emerson

Optimale interactie tussen mens en technologie

De FANUC CRX‑10A/L‑cobot maakt betrouwbare productie mogelijk, zelfs in de meest beperkte ruimtes. Dankzij zijn compacte ontwerp wordt de machinebeschikbaarheid aanzienlijk verhoogd.
At Emerson Professional Tools AG, a FANUC CRX cobot operates efficiently even in confined production areas. The collaborative system ensures precise handling and smooth integration into the automated workflow, demonstrating how FANUC technology supports reliable and space‑optimized manufacturing environments.

Belangrijkste inzichten van taak naar resultaat

Taak

De bestaande portaalautomatisering op de CNC-draaibank was defect. Daarom werd er gezocht naar een direct beschikbare en eenvoudig te installeren oplossing.

Oplossing

Met de Wick Slim Cell, waarin een FANUC CRX collaboratieve robot (cobot) is geïntegreerd, werd een uitstekende oplossing gevonden met een minimale ruimte‑inname en lage installatiewerkzaamheden. Bovendien overtuigde de eenvoudige programmering van de nieuwe CRX‑cobot de klant.

Resultaat

De CRX automatiseert het uitnemen van afgewerkte onderdelen rechtstreeks uit de draaibank en het verwijderen van reststukken uit de stafaanvoer. De machinebeschikbaarheid steeg tot 96% per dag en de productiviteit nam aanzienlijk toe, aangezien nu een volledige onbemande shift (ghost shift) kan worden gerealiseerd.

Emerson

Met ongeveer 80 medewerkers ontwikkelt, produceert en assembleert Emerson Professional Tools al decennialang persgereedschappen en persbekken voor persfittingen op zijn Zwitserse vestiging in Sissach. De hoogwaardige producten van het bedrijf worden voornamelijk gebruikt voor het verbinden van sanitaire leidingen, water‑ en gasleidingen in gebouwen.

MEER INFORMATIE OVER EMERSON
Success story about automated part handling using FANUC robots by the Swiss company Emerson Professional Tools AG.

Emerson Professional Tools AG relies on the FANUC CRX collaborative robot to automate the unloading of finished parts directly from the lathe as well as remnants from the bar feeder. Thanks to its small footprint and easy installation, the CRX was the perfect replacement for the broken gantry system. Machine availability has increased to 96% per day, while productivity has been boosted by enabling a complete ghost shift.

Slimme, ruimtebesparende automatisering dankzij FANUC‑cobot bij Emerson

Als toonaangevende fabrikant van persgereedschap voor sanitaire technologie moet Emerson Professional Tools AG betrouwbaar en processtabiel produceren. Om deze reden - en vanwege de beperkte beschikbare ruimte - wordt de Cobot CRX-10𝑖A/L van FANUC sinds 2021 gebruikt op een draaibank. Hij heeft een compact ontwerp en verhoogt de beschikbaarheid van de machine tot 96 procent.

Bij de zoektocht naar een geschikte leverancier nam Stefan Rüdisühli contact op met de Zwitserse vestiging van FANUC. Stefan is verantwoordelijk voor het beheer en de verdere ontwikkeling van de site en daarmee ook voor de productie. 
Die keuze was enerzijds gebaseerd op decennialange positieve ervaringen met FANUC‑besturingen en anderzijds op twee FANUC‑robots die al geruime tijd betrouwbaar in gebruik waren.

At Emerson Professional Tools AG, a FANUC cobot works safely alongside an operator, supporting smooth interaction between manual tasks and automated handling. The collaborative setup enhances process reliability and maintains high productivity, even in dynamic production environments.

Als collaboratieve robot heeft de FANUC CRX-10𝑖A/L geen uitgebreide veiligheidsvoorzieningen nodig, wat uiteindelijk een positief effect heeft op zijn voetafdruk. De gevoelige sensoren voldoen volledig aan de veiligheidsnormen volgens ISO 10218-1 en zorgen voor een onmiddellijke veiligheidsstop als de CRX-10 een obstakel raakt. De antivalbeveiliging en de zachte rubberen huid die de cobot gedeeltelijk bedekt, zorgen er ook voor dat machineoperatoren zich veilig voelen en zonder angst in nauw contact met hun robotcollega kunnen werken.

De FANUC cobot lost afgewerkte onderdelen van de Nakamura WTS-150 en verwijdert restanten uit de stafinvoer. Hij kan zelfs een onbemande ghost shift uitvoeren. Dankzij de hoge processtabiliteit werd de dagelijkse beschikbaarheid van de draaibank verhoogd tot 96 procent.

 

Emerson testimonial image. Website only!

De oplossing heeft ons in elk opzicht overtuigd, en zelfs vandaag de dag kunnen we ons geen beter automatiseringssysteem voorstellen voor deze CNC-draaibank. Het werkt perfect en betrouwbaar

Aanvraag Referenties

Stefan Rüdisühli

Plant Director bij Emerson

De installatie van de cobot en de eerste programmering van de uit te voeren taken werden uitgevoerd door ervaren technici van Wick AG. De systeemintegrator uit Küssnacht in Zwitserland ontwikkelt al ongeveer 20 jaar automatiseringsoplossingen voor kleine en middelgrote bedrijven.

Finished parts for pressing tools, unloaded from the lathe with a FANUC CRX cobot at Emerson Professional Tools AG.

Guido Lüönd, CTO van Wick AG, is vooral enthousiast over het installatiegemak van de nieuwe CRX-serie: "Dankzij het lichte, compacte ontwerp kan de FANUC CRX-10𝑖A/L eenvoudig worden geïntegreerd in elk werkgebied of bestaande systemen. We hebben geen kraan of ander hefapparatuur nodig." De nieuwe, bijzonder compacte R-30𝑖B Mini Plus controller past er ook perfect bij.

De automatiseringsexpert is ook onder de indruk van de handige programmeeropties: "De FANUC CRX-10𝑖A/L maakt Manual Guided Teaching mogelijk. Dit betekent dat de robot gemakkelijk met de hand naar de gewenste posities geleid kan worden, die op het tablet opgeslagen kunnen worden met behulp van de drag & drop functie. Op deze manier is een nieuwe toepassing in slechts enkele minuten geprogrammeerd."

Laat u inspireren!

Success story about successful development of a mobile cobot with FANUC CRX-10iA/L. The Austrian company GER4TECH integrated the FANUC collaborative robot CRX-10iA/L into a Mobile Cobot G4T4.These Mobile Cobots can move autonomously between different workstations, transport materials and switch from one job to the next without any trouble. Thus G4T4 – Mobile Cobots enable new possibilities in handling and logistics automation. Their safety functions enable them to operate around people and capabilities of the G4T4 cobots are enhanced with a collaborative end-of-arm tooling (EoAT).
GER4TECH

GER4TECH zet alles in beweging met FANUC Cobot

Het ontwikkelen van een nieuwe robot vraagt om expertise, ervaring en vaak samenwerking met partners die gespecialiseerd zijn in specifieke technologiegebieden. Toen GER4TECH op zoek ging naar een specialist in collaboratieve robots om geavanceerde mogelijkheden toe te voegen aan zijn nieuwe autonome mobiele robot (AMR), klopte het bedrijf aan bij FANUC.

Images Swissmint case study
Automated milling cell with FANUC ROBODRILLs and M-20iD/25 robots
Images Radmot case study
Automated milling cell with FANUC ROBODRILLs and M-20iD/25 robots
RADMOT

Dankzij FANUC-robots draait de CNC-productie bij RADMOT dag en nacht door

Geautomatiseerde CNC-bewerkingscellen met meerdere machines en robots vereisen een doordacht ontwerp en integratie. Waarom het proces dan niet vereenvoudigen door te kiezen voor ’s werelds toonaangevende fabrikant van zowel CNC-machines als industriële robots: FANUC?
Dat was precies de strategie van RADMOT, een toonaangevende Poolse toeleverancier in verspaning, toen het een nieuwe CNC-freescel wilde implementeren met drie bewerkingscentra en twee robots – volledig onbemand, 24 uur per dag, 7 dagen per week, en zonder botsingen tussen de robots.

Success story about successful implementation of FANUC welding robots at the Italian company Bonvicini Carpenteria S.r.l.. Bonvicini S.r.l, a contract welding specialist, has invested in new industrial robot technology to meet customer demands for increased flexibility. In addition to their long-standing use of FANUC robots and with the help of system integrator company TECNOROBOT they have introduced their first collaborative robot, a FANUC CRX-10iA/L, which was up and running in 1 hour.
Bonvicini Carpenteria S.r.l.

FANUC's CRX Cobot verhoogt productieflexibiliteit

Bonvicini Carpenteria geniet vandaag van nog hogere niveaus van kwaliteit en flexibiliteit. Het bedrijf kan eenvoudig schakelen tussen automatiseringsoplossingen wanneer de productievolumes daarom vragen. Bonvicini Carpenteria profiteert met name van eenvoudige en snelle robotprogrammering met functies zoals drag-and-drop en een intuïtievetabletinterface.

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

FANUC Case Studies

Ontdek onze uitgebreide reeks oplossingen voor fabrieksautomatisering, die in gedetailleerde case studies worden gepresenteerd en die ontworpen zijn om elk productieproces te optimaliseren en te stroomlijnen.