Images referring to the case study Erkul cosmetics FTR

Fallbeispiele

Erfahren Sie, wie unsere Kunden gemeinsam mit FANUC wachsen. In unseren Fallbeispielen berichten sie über ihre Erfahrungen beim Betrieb, Bau und der Automatisierung mit FANUC Produkten.

Verfeinern Sie Ihre Suche

22 Fallbeispiele – 1-20 Fallbeispiele
Fallbeispiel

AKE setzt FANUC Roboter ein, um den Erfolg bei Nexteer zu steuern

Nexteer Automotive nutzt die Vorteile von neun leistungsstarken Industrierobotern von FANUC, um die Herstellung von Lenkgetriebekomponenten für BMW zu automatisieren. Die vom Spezialisten für Prozessautomatisierung AKE Robotics installierte Anlage erreicht ein neues Niveau an Prozessproduktivität und Zuverlässigkeit.
Fallbeispiel

Aufbrechen langer Späne mit der FANUC Servo Learning Oscillation Funktion

Lange Späne aus Bearbeitungsvorgängen stören die Funktion der Maschine. ETASIS, ein türkischer Werkzeughersteller, suchte nach einer Lösung. FANUC CNC bietet die Servo Learning Oscillation Funktion an, die das Werkzeug entlang der Schnittrichtung oszillieren lässt, um die Qualität zu erhalten und die Reinigungsarbeiten zu reduzieren. Diese Lösung ist für die robotergestützte Maschinenbedienung unerlässlich und macht den Einsatz von Spänebrechern überflüssig. ETASIS ist mit den Ergebnissen sehr zufrieden.
Fallbeispiel

Automatisierte Lackieranlage ist auf dem neuesten Stand der Technik

In der Fertigungsindustrie gehören Lackieren und Beschichten zu den uneinheitlichsten Prozessen, die manuell durchgeführt werden. Die Auftragsgeschwindigkeit, die Farbdicke und der Abstand zur Oberfläche sind für die Bediener extrem schwierig, ohne unbeabsichtigte Abweichungen durchzuführen. Die Antwort ist der Einsatz von Robotern, insbesondere von Lackierrobotern der FANUC P-Serie, die speziell für diesen anspruchsvollen Produktionsprozess entwickelt wurden.
Fallbeispiel

Automatisierung der Bearbeitung von großen ringförmigen Lagern mit Robotern

Für die Bearbeitung großer ringförmiger Lager wurde eine Roboterzelle eingerichtet. Ein FANUC R-2000𝑖C/210L-Roboter mit einer Tragfähigkeit von 210 kg und 3D Vision Sensor be- und entlädt Ringe in eine vertikale CNC-Drehmaschine. Mikron Plus setzte die CNC Servo Learning Oscillation von FANUC ein, um lange Späne in kleinere Stücke zu zerlegen. Diese Lösung steigerte die Produktivität, senkte die Kosten und gewährleistete hohe Genauigkeit und Qualität bei gleichzeitiger Minimierung der Abhängigkeit von Arbeitskräften.
Fallbeispiel

Automatisierung ist die beste Medizin auf der DEMO

Ein wichtiger Akteur in der pharmazeutischen Industrie hat seine Produktionskapazitäten mit den automatisierten Lösungen von FANUC erheblich verbessert. Durch die Integration von FANUC Robotern optimierte DEMO die Abfüll-, Verpackungs- und Etikettierprozesse, was zu einer verbesserten Effizienz, Genauigkeit und Gesamtproduktivität der Abläufe führte.
Fallbeispiel

Beispielhafte Zuverlässigkeit: 35 Jahre alte FANUC Drahterodiermaschine immer noch im täglichen Einsatz

Was braucht es, um Vertrauen in eine Werkzeugmaschinenmarke zu gewinnen? Zwar tragen Faktoren wie Bearbeitungsqualität, Produktivität und Effizienz zur Kundenzufriedenheit bei, doch die Zuverlässigkeit gibt in der Regel die meiste Gewissheit. Der deutsche Werkzeug- und Formenbauspezialist Kress Funkenerosion kann diesen Gedanken mit einem treffenden Beispiel belegen. Die erste FANUC Erodiermaschine wurde 1990 angeschafft und die FANUC Tape Cut W2 läuft immer noch jeden Tag in diesem Fertigungsunternehmen. Es überrascht nicht, dass Kress im Laufe der Jahre in 12 FANUC Modelle investiert hat.
Fallbeispiel

Cobot entlastet Arbeiter von körperlicher Belastung

Qualitätsprüfungen und Verpackungen können körperlich anstrengend sein. Die Integration von kollaborierenden Robotern kann die Ergonomie solcher Tätigkeiten jedoch erheblich verbessern.
Fallbeispiel

Der Erfolg der FANUC Roboterzelle führt zu einer neuen Einnahmequelle

Woran denken die meisten Lohnfertigungsunternehmen, wenn sie die nächste Stufe der Effizienz, Produktivität und Zuverlässigkeit erreichen wollen? Die Antwort lautet natürlich: Automatisierung. Aus diesem Grund baute die WU Mechanische Werkstätte GmbH in Deutschland eine Automatisierungszelle mit einem FANUC Industrieroboter zum Be- und Entladen einer ihrer Werkzeugmaschinen. Zwei Jahre später gefiel einem Besucher das Konzept so gut, dass er WU bat, ihm eine solche Zelle zu bauen. Dies war der Beginn einer zusätzlichen Einnahmequelle, die auf der Konstruktion und dem Bau von Automatisierungszellen mit Hochleistungs-Industrierobotern von FANUC basiert.
Fallbeispiel

Die Elsa Gruppe ist mit dem FANUC Service an der Spitze der Nahrungskette

Die Auswahl und Anschaffung eines Industrieroboters ist oft der erste Schritt eines Unternehmens auf dem Weg in eine automatisierte Zukunft, die auf höherer Produktivität und Wiederholbarkeit basiert. Die Zusammenarbeit mit einem Roboterhersteller, der in der Lage ist, ein Höchstmaß an Kundenunterstützung zu bieten, ist jedoch von entscheidender Bedeutung, um einen vollständigen Projekterfolg zu erzielen, von der Inbetriebnahme und Schulung bis hin zu Maschinenservice und Wartung.
Fallbeispiel

Die Vorteile von FANUC Robotern bei TBT

Wenn ein Werkzeugmaschinenhersteller mit jahrzehntelanger Erfahrung den Status eines Branchenführers erreicht, gebietet es der gesunde Menschenverstand, weitere Innovationen zu entwickeln, um seine Marktposition zu halten. In vielen Fällen gibt die Maschinenbedienung durch einen Roboter den Anstoß, die nächste Stufe zu erreichen. Wie der Hersteller von Tieflochbohrmaschinen TBT jedoch bestätigen kann, ist die kluge Auswahl des optimalen Roboterpartners von größter Bedeutung.
Fallbeispiel

Die multifunktionale FANUC CNC bringt das Vertikaldrehen in neue Dimensionen

Die Entwicklung eines neuen Ansatzes für ein uraltes Verfahren wie das Drehen erfordert ein übermenschliches Maß an Kreativität und Innovation. Darüber hinaus erfordert die Umsetzung dieser neuen Maschinenvisionen und -konzepte eine extrem fortschrittliche Steuerungstechnologie. Mit diesem Gedanken im Hinterkopf wussten die Werkzeugmaschinenbauer der FFG Werke genau, wohin sie sich wenden mussten, um ein CNC-System mit der notwendigen Leistungsfähigkeit zu finden, das ihr bahnbrechendes neues vertikales Drehzentrum ergänzt: FANUC.
Fallbeispiel

EUROEDIL profitiert von schnelleren Zerspanungsraten und höherem Durchsatz durch FANUC Maschinen

Mit den neuen FANUC Maschinen vor Ort hat EUROEDIL seine Stanzgeschwindigkeit und den Durchsatz erhöht, um den steigenden Anforderungen der Kunden gerecht zu werden. Außerdem haben sich die Genauigkeit und Präzision der Stanzwerkzeuge des Unternehmens deutlich verbessert.
Fallbeispiel

Ein Trio von FANUC Robotern steigert die Effizienz beim Verpacken bei Inoverde

In einer schnelllebigen Vertriebsanlage für frische Lebensmittel ist Effizienz durch automatisierte Verpackungsvorgänge von größter Bedeutung, um mit der Nachfrage Schritt zu halten. Als Nebenprodukt dieses Ansatzes profitieren die Roboteranwender auch von einer geringeren körperlichen Belastung der Mitarbeiter, einer schonenderen Handhabung empfindlicher Produkte wie Obst und Gemüse und einem einheitlicheren und wiederholbaren Prozess. Zu den jüngsten Fabriken, die von all diesen Vorteilen profitieren, gehört das Werk Bätterkinden (Schweiz) des Lebensmittelgroßhändlers Inoverde, wo die Abfüllung, Verpackung und Palettierung von Karotten von der Einführung von drei FANUC Industrierobotern profitiert.
Fallbeispiel

Ein sicherer Raum für die Bearbeitung von Implantaten

Die Maschinenbedienung (Be- und Entladen) ist eine der beliebtesten Anwendungen für Industrieroboter, da sie Arbeitskosten einsparen und den Produktionsdurchsatz erhöhen. Doch wie kann man in einem geschäftigen Industriebetrieb die Sicherheit der Mitarbeiter in unmittelbarer Nähe einer so schnellen und leistungsstarken Anlage gewährleisten? Der Einsatz der FANUC Dual Check Safety Technologie bei dem weltweit führenden Medizintechnikunternehmen Smith+Nephew zeigt die optimale Lösung.
Fallbeispiel

FANUC CNC hilft bei der Verwirklichung von Rohrträumen

Jeder Hersteller von Sondermaschinen wird sagen, dass die Wahl des richtigen Steuerungssystems für den Projekterfolg ausschlaggebend ist. Und wenn die betreffende Maschine über mehrere Achsen verfügt, die eine gleichzeitige Steuerung bei hohen Achsengeschwindigkeiten mit ultrapräziser Genauigkeit erfordern, hat FANUC die optimalen CNC-Lösungen zur Verfügung. Unique Method, ein in Ungarn ansässiger Hersteller von kundenspezifischen Laserschneidmaschinen, gehört zu einer wachsenden Zahl von Unternehmen, die diese Tatsache für sich entdeckt haben.
Fallbeispiel

FANUC CNC und Roboter sind der Schlüssel zum Erfolg

Die richtige Maschinensteuerung und Roboterautomatisierung kann die Effizienz und Konnektivität für Industrie 4.0 erheblich steigern, wie Giuliani, ein Spezialist für Transfermaschinen zur Bearbeitung von Schlössern und Schlüsseln, bestätigen kann. Das Unternehmen arbeitet seit mehr als 20 Jahren mit FANUC zusammen.
Fallbeispiel

FANUC Cobot bringt Flexibilität in den Vertikaldrehbetrieb

Famar, ein italienischer Hersteller von Vertikaldrehmaschinen, hat ein von einem kollaborativen FANUC Roboter (Cobot) unterstütztes Behälterentnahmesystem in seine kürzlich entwickelte Ciao 6-Maschine integriert. Das System erleichtert die Erkennung, Entnahme und Handhabung von Teilen aus Behältern auf und von dem Förderband der Maschine und macht die Anwendung flexibel und anpassungsfähig für verschiedene Komponenten.
Fallbeispiel

FANUC IoT System erhöht die Maschinenlaufzeit bei Lettner

Mit dem Wachstum eines Fertigungsunternehmens wächst auch der Bedarf an einer besseren Produktionsüberwachung und -steuerung. Im digitalen Zeitalter wenden sich immer mehr Unternehmen PC-basierten IoT-Softwaretools zu. Doch welche soll man wählen? Wie Lettner Metallbearbeitung verrät, sprechen viele Argumente für MT-LINK𝑖 von FANUC.
Fallbeispiel

FANUC Lösungen sorgen für ein gemeinsames Gewinde beim Schraubenspezialisten

Die Umstellung von arbeitsbasierten auf automatisierte Produktionsverfahren kann manchmal entmutigend erscheinen. Doch mit dem richtigen Technologiepartner an Bord lassen sich Prozesse wie die automatisierte Bearbeitung und Montage relativ einfach realisieren und sorgen sofort für ein neues Maß an Produktivität und Zuverlässigkeit.
Fallbeispiel

FANUC Lösungen verhelfen Maschinenherstellern zu internationalem Erfolg

Die meisten Maschinenbauer wissen, dass die Gewinnung eines größeren Marktanteils die Entwicklung starker, auf Vertrauen basierender Lieferantenbeziehungen erfordert. Die in der Türkei ansässige Dener-Gruppe ist ein Beispiel dafür. Durch die Einführung von FANUC CNC-Systemen, Spindelmotoren, Servoverstärkern und Stromversorgungsmodulen hat sich das Unternehmen zu einem wichtigen Akteur auf dem nationalen und internationalen Markt für Werkzeugmaschinen entwickelt.
Fallbeispiel

FANUC Maschinen sind die Renner bei Einspritzvorgängen

Die Kunststoffindustrie steht unter dem Druck, ihre Nachhaltigkeit zu verbessern. Hier erweisen sich die vollelektrischen FANUC ROBOSHOT Spritzgussmaschinen als immer beliebterer und proaktiverer Weg für OEMs von Kunststoffprodukten und Lohngießereien, ihren Energieverbrauch zu reduzieren, die Kosten zu senken und den ökologischen Fußabdruck zu minimieren.
Fallbeispiel

FANUC ROBOCUT Maschinen untermauern den Erfolg eines führenden Herstellers von Spritzgusswerkzeugen

Haidlmair, ein Top-Spezialist für Spritzgussformen, investierte in zwei weitere FANUC ROBOCUT Drahterodiermaschinen und setzt damit eine jahrzehntelange Partnerschaft und das Erbe der Präzision fort.