Inoverde

Ein Trio von FANUC Robotern steigert die Effizienz beim Verpacken bei Inoverde

In einer schnelllebigen Vertriebsanlage für frische Lebensmittel ist Effizienz durch automatisierte Verpackungsvorgänge von größter Bedeutung, um mit der Nachfrage Schritt zu halten. Als Nebenprodukt dieses Ansatzes profitieren die Roboteranwender auch von einer geringeren körperlichen Belastung der Mitarbeiter, einer schonenderen Handhabung empfindlicher Produkte wie Obst und Gemüse und einem einheitlicheren und wiederholbaren Prozess. Zu den jüngsten Fabriken, die von all diesen Vorteilen profitieren, gehört das Werk Bätterkinden (Schweiz) des Lebensmittelgroßhändlers Inoverde, wo die Abfüllung, Verpackung und Palettierung von Karotten von der Einführung von drei FANUC Industrierobotern profitiert.
Video Inoverde Case Study. Picking, Packing, Palletising of carrots with M-20iD/25, M-20iD/35, and M-710iC/50 and DCS.

Wichtige Einblicke von der Aufgabe zum Ergebnis

Aufgabe

Die Aufgabe für die vorgeschlagenen Roboter bei Inoverde war einfach: ein traditionell manuelles Karottenverpackungsverfahren sollte automatisiert werden. Drei Schlüsselanwendungen innerhalb des Prozesses erforderten jeweils einen eigenen Roboter: das Aufnehmen und Aufrichten von Behältern, das Beladen jedes Behälters mit einem Sack Möhren und das Palettieren der gefüllten Behälter. Alle Roboteraufgaben mussten effizient, zuverlässig und natürlich sicher erledigt werden.

Lösung

Aufgrund vieler erfolgreicher Automatisierungsprojekte mit FANUC Robotern in der Inoverde Prozessanlage entschieden sich das Unternehmen und sein Systemintegrator für die Industrieroboter FANUC M-20𝑖D/25, FANUC M-20𝑖D/35 und FANUC M-710𝑖C/50. Aus Sicherheitsgründen wurde für den automatisierten Möhrenverpackungsprozess auch die virtuelle Sicherheitszaun-Technologie DCS (Dual Safety Check) von FANUC implementiert.

Ergebnis

Der Einsatz von FANUC-Automatisierungslösungen in der 'Fresh & Cool'-Verarbeitungsanlage von Inoverde in Bätterkinden hat die Effizienz gesteigert und gleichzeitig die körperliche Belastung der Mitarbeiter reduziert. Weitere Vorteile sind die schonendere Handhabung frischer Karotten, eine stärkere Standardisierung der Prozesse und eine vereinfachte Öffnung der Verpackungen in den Geschäften.

Über Inoverde

Images Inoverde Case Study. Picking, Packing, Palletising of carrots with M-20iD/25, M-20iD/35, and M-710iC/50 and DCS.

Mit rund 450 Mitarbeitenden an 14 Standorten in der ganzen Schweiz ist Inoverde ein Grossverteiler von landwirtschaftlichen Produkten aus über 1000 Betrieben. Das bäuerliche Unternehmen übernimmt nicht nur die Lagerung, Verarbeitung und Verpackung von frischem Obst, Gemüse und Kartoffeln, sondern unterstützt die Produzenten auch bei der Ernteplanung. Als Teil des landwirtschaftlichen Genossenschaftsverbands fenaco in der Schweiz sind alle Inoverde-Standorte nach der Qualitätsmanagementnorm ISO9001 zertifiziert.

ERFAHREN SIE MEHR ÜBER INOVERDE

Automatisiertes Verpacken von Möhren erleichtert die körperliche Belastung

Inoverde sorgt dafür, dass täglich frisches Obst, Gemüse und Kartoffeln von über 1000 Bauernhöfen in der gewünschten Menge und Qualität in die Schweizer Haushalte gelangen. Um der täglichen Nachfrage gerecht zu werden, bedarf es höchster Prozesseffizienz unter Einsatz modernster Technologien.

Raphael Müller, Mitglied der Geschäftsleitung bei Inoverde, sagt: "An unserem Standort Bätterkinden 'Fresh & Cool' bei Bern konzentrieren wir uns auf die Produktgruppen Kartoffeln, Karotten und Zwiebeln. Im Rahmen eines umfassenden Konzepts haben wir in den letzten Jahren unsere Kartoffelverpackungslinien an mehreren Standorten automatisiert. Wir sind stets bestrebt, die modernsten Robotersysteme einzusetzen, was wir kürzlich auch bei der Verpackung von Karotten getan haben."

Möhren wurden früher manuell verpackt, was für die Mitarbeiter des Standorts eine enorme körperliche Belastung darstellte. Dank der kürzlich erfolgten Einführung von FANUC-Automatisierungslösungen genießt Inoverde jedoch die Vorteile eines vollautomatischen Prozesses, der es dem Werk in Bätterkinden ermöglicht, Karotten ohne jeglichen Bedienereingriff abzufüllen, zu verpacken und zu palettieren.

Images Inoverde Case Study. Picking, Packing, Palletising of carrots with M-20iD/25, M-20iD/35, and M-710iC/50 and DCS.

Sagt Peter Wüthrich, Leiter Technik bei Inoverde: "Aufgrund unserer positiven Erfahrungen mit FANUC in vergangenen Projekten, dem hervorragenden Kundenservice und der engen Zusammenarbeit mit unserem bevorzugten Systemintegrator haben wir uns entschieden, wieder FANUC Roboter einzusetzen. Der Prozess beginnt mit dem Abfüllen von bis zu 12 kg Karotten in Säcke, die wir anschließend mit einer geeichten Digitalwaage wiegen."

Dann sind die FANUC Roboter an der Reihe, diesen automatisierten Prozess zu Ende zu führen. Der erste Roboter, ein FANUC M-20𝑖D/25, nimmt einen zusammengeklappten, flachen Behälter auf und richtet ihn für die Verwendung ein, indem er die vier Seiten mit Hilfe eines speziellen Endeffektors in zwei Bewegungen aufrichtet. Als Nächstes belädt ein FANUC M-20𝑖D/35 den Behälter mit einem Beutel Karotten. Der dritte Roboter, ein FANUC M-710𝑖C/50, palettiert den Behälter dann nach vorgegebenen Mustern.

Images Inoverde Case Study. Picking, Packing, Palletising of carrots with M-20iD/25, M-20iD/35, and M-710iC/50 and DCS.

Alle diese Prozesse laufen mit hoher Geschwindigkeit ab, was bedeutet, dass die Sicherheit bei der Entwicklung des automatischen Karottenverpackungsprozesses von größter Bedeutung war. Es war klar, dass der mechanische Sicherheitszaun nicht ausreichen würde, um den Roboter bei voller Geschwindigkeit zu stoppen. So entschied man sich für den Einsatz der virtuellen Sicherheitszaun-Technologie DCS von FANUC, die durch gezielte Abschaltbefehle mögliche Kollisionen verhindert.

"Die Automatisierung mit FANUC Technologie hat unsere Effizienz gesteigert und gleichzeitig die körperliche Belastung für unsere Mitarbeiter reduziert", erklärt Wüthrich. "Weitere Vorteile sind die schonendere Handhabung von Frischprodukten, ein besser wiederholbarer Prozess und das vereinfachte Öffnen der Verpackungen in den Filialen. Zudem können wir unseren Handelspartnern die Karotten nun in plastikfreien Verpackungen anbieten."

Mit dem Erfolg des automatisierten Karottenverpackungsprozesses sieht sich Inoverde einmal mehr in seiner Entscheidung für FANUC Roboter bestätigt, die nach eigenen Angaben einen hervorragenden Ruf auf dem Markt haben. Das Unternehmen ist auch mit dem Kundendienst und dem technischen Support von FANUC sehr zufrieden und beschreibt ihn als "eine komplikationslose Erfahrung"

.

Images Inoverde Case Study. Picking, Packing, Palletising of carrots with M-20iD/25, M-20iD/35, and M-710iC/50 and DCS.
Zitat von Testimonials

Peter Wüthrich

Leiter der Abteilung Technologie

Lassen Sie sich inspirieren

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

FANUC Fallbeispiele

Entdecken Sie unser umfassendes Angebot an Fabrikautomatisierungslösungen, die in detaillierten Fallstudien vorgestellt werden und zur Optimierung und Rationalisierung von Fertigungsprozessen entwickelt wurden.