Skip to main content
Swissmint

I robot FANUC automatizzano la produzione di monete presso Swissmint

Automatizzare l'intero processo di coniazione, dalle singole monete alle scatole finite e pallettizzate, non è un'impresa da poco. Tuttavia, questo era il compito di Swissmint, la Zecca Federale della Svizzera. Per trasformare questo complesso concetto in realtà, Swissmint impiega robot FANUC ad alte prestazioni in attività che comprendono il pick and place, l'assemblaggio di scatole e la pallettizzazione.
Video Swissmint case study. (Switzerland)
Picking, Packing and palletising of coins and coin boxes.

Approfondimenti chiave dalla richiesta al risultato

Richiesta

Quando l'impianto esistente di Swissmint per la produzione e il confezionamento di monete ha raggiunto la fine della sua vita naturale. L'autonomia, la facilità d'uso e la compattezza del layout erano i principali fattori in cima alla lista delle priorità nella ricerca della soluzione ottimale per Swissmint.

La soluzione

Un trio di robot industriali FANUC, leader di categoria, è ora pienamente operativo presso Swissmint: LR Mate 200𝑖D, LR-10𝑖A/10 e M-20𝑖D/25. I robot svolgono ruoli importanti come l'imballaggio di rotoli di monete, il montaggio di scatole e la pallettizzazione. Per quanto riguarda quest'ultimo compito, la soluzione si avvale del software FANUC PalletTool® per accelerare l'impostazione di schemi di pallettizzazione non uniformi.

Risultato

Con i tre robot industriali FANUC, Swissmint dispone ora di un processo completamente automatizzato che va dalle singole monete coniate ai rotoli di monete in scatola su pallettizzazione. Alcune operazioni, come la formazione di strati di rotoli di monete, hanno un tempo di ciclo inferiore a 1 secondo. Grazie alla facilità d'uso e al layout compatto, questo sistema ad alte prestazioni e affidabilita' sta aiutando Swissmint a entrare in una nuova era di coniazione sia per le monete svizzere che per gli oggetti da collezione.

Informazioni su Swissmint

Swissmint, la Zecca federale della Svizzera, fa parte dell'Amministrazione federale delle finanze. La struttura di 17 dipendenti, situata a Berna, fornisce monete circolanti per le transazioni quotidiane per conto della Confederazione Svizzera. Conia anche monete commemorative, per lo più d'argento e d'oro, tra cui il famoso Vreneli.

SCOPRI DI PIÙ SU Swissmint
Images Swissmint case study.
Image building.

I robot FANUC aggiungono valore all'applicazione di coniatura delle monete

Con l'impianto di coniazione esistente di Swissmint destinato alla dismissione a causa della sua età, l'organizzazione ha indetto una gara pubblica per la sua sostituzione. Secondo Adrian Richli, responsabile della tecnologia di Swissmint, i criteri obbligatori per il nuovo sistema erano: "Layout, autonomia, compattezza e facilità d'uso".

In base alla sua proposta solida e completa, Soldati AG, azienda di Emmen specializzata nella costruzione di macchine su misura e nell'automazione, si è aggiudicata la gara.

Images Swissmint case study
Handling of coin rolls by LR-10iA/10.

"Swissmint voleva un sistema di automazione in grado di automatizzare tutto, dalle singole monete alle scatole pallettizzate, compresi i processi di ispezione", spiega Oliver Heinrich,

Product Manager e sviluppatore di Soldati AG. "La sfida più grande era quella di elaborare i singoli rotoli di monete in meno di un secondo. Tuttavia, siamo molto innovativi e abbiamo trovato un nuovo modo per formare i rotoli di monete in strati completi entro il tempo di ciclo richiesto. Questo è stato fondamentale per il successo del progetto, perché la riduzione al minimo del tempo di ciclo si ripercuote su tutte le parti successive del sistema."

Secondo Heinrich, l'ampia gamma di prodotti FANUC ha reso facile per Soldati identificare i robot ottimali per i compiti da svolgere.

Images Swissmint case study. Testimonial Oliver.

Il progetto è stato un successo completo. Abbiamo costruito un sistema ad alte prestazioni in uno spazio molto ridotto, in grado di produrre un rotolo di monete in meno di un secondo.

Testimonianze

Oliver Heinrich

Responsabile di prodotto e sviluppatore presso Soldati AG

Per quanto riguarda le varie fasi dell'automazione del sistema presso Swissmint, le monete coniate vengono trasferite alla prima cella robotica in rotoli individuali che sono già stati sottoposti a processi quali la pesatura e la stampa (sull'esterno del rotolo).

Nella cella robotizzata, i rotoli di monete vengono allineati ad alta velocità in strati completi prima che un robot industriale compatto FANUC LR Mate 200𝑖D prelevi 10 rotoli contemporaneamente e li collochi in scatole. Le scatole sono già state afferrate, erette, pinzate e trasferite automaticamente al sistema di confezionamento dei rotoli di monete con l'aiuto di un robot industriale compatto FANUC LR-10𝑖A/10, ideale per una varietà di applicazioni di prelievo verticale e di assistenza alle macchine.

Il sistema chiude poi il lembo di ogni scatola individualmente prima delle operazioni di reggiatura, pesatura e stampa. Le scatole vengono poi trasferite all'unità di etichettatura.

Un'altra sfida particolare è stata quella di facilitare i modelli di pallettizzazione insolitamente irregolari richiesti da Swissmint. In questo caso, uno speciale programma di pinza e pallettizzazione del robot, creato con facilità grazie al software di pallettizzazione PalletTool® di FANUC, rende più semplice questo compito altrimenti complesso. Con il programma PalletTool®, un robot industriale FANUC M-20𝑖D/25 utilizza il suo movimento ad alta velocità e la sua comprovata ripetibilità per collocare le piccole ma pesanti scatole nelle posizioni corrette sul pallet.

Images Swissmint case study.
Palletising of boxes of rolled coins by M-20iD/25.

Lasciati ispirare

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Casi di successo FANUC

Esplora la nostra gamma completa di soluzioni di automazione di fabbrica, illustrate in casi di studio dettagliati e progettate per ottimizzare e snellire qualsiasi processo di produzione.