Images referring to the case study Erkul cosmetics FTR

Casi di successo

Scopri come i nostri clienti crescono insieme a FANUC. Nei nostri casi di successo condividono la loro esperienza di funzionamento, costruzione e automazione con i prodotti FANUC.

Affina la ricerca

0 Casi di successo – 0-0 Casi di successo
Caso di successo

AKE impiega i robot FANUC per guidare il successo di Nexteer

Nexteer Automotive sta sfruttando nove robot industriali ad alte prestazioni di FANUC per automatizzare la produzione di componenti di sterzo richiesti da BMW. Installati dallo specialista dell'automazione di processo AKE Robotics, l'impianto sta raggiungendo nuovi livelli di produttività e affidabilita'.
Caso di successo

Affabilita' esemplare: elettroerosione a filo FANUC di 35 anni ancora in uso quotidiano

Cosa serve per avere fiducia in un marchio di macchine utensili? Mentre fattori come la qualità della lavorazione, la produttività e l'efficienza contribuiscono alla soddisfazione dei clienti, l'affidabilita' è il fattore che garantisce maggiore tranquillità. Lo specialista tedesco della costruzione di utensili e stampi Kress Funkenerosion può fornire una testimonianza pertinente a sostegno di questo concetto. Acquistando la sua prima macchina FANUC per elettroerosione nel 1990, la FANUC Tape Cut W2 è ancora in funzione ogni giorno in questa azienda manifatturiera molto attiva. Non sorprende che Kress abbia investito in 12 modelli FANUC nel corso degli anni.
Caso di successo

Assemblaggio completamente automatizzato di macinacaffè

Nella produzione di elettrodomestici popolari come i macinacaffè, una serie di prerequisiti determina il successo della produzione. Ad esempio, solo processi chiaramente strutturati, efficienti e orientati agli obiettivi possono portare ai livelli richiesti di affidabilita' della produzione. Raggiungere questa ambizione diventa molto più realistico con l'automazione, come può testimoniare il leader di mercato Eugster/Frismag AG dopo l'adozione di 14 robot industriali LR Mate di FANUC e ZDT (Zero Down Time) di FANUC, che ora consentono l'assemblaggio continuo e automatizzato di un macinacaffè ogni 7 secondi.
Caso di successo

Automatizzazione della lavorazione di cuscinetti ad anello di grandi dimensioni con le macchine

È stata creata una cella robotica per lavorare cuscinetti ad anello di grandi dimensioni. Un robot FANUC R-2000𝑖C/210L, con una capacità di carico di 210 kg e sensore di visione 3D, carica e scarica gli anelli in un tornio CNC verticale. Mikron Plus ha utilizzato il CNC FANUC Servo Learning Oscillazione per spezzare i trucioli lunghi in pezzi più piccoli. Questa soluzione ha aumentato la produttività, ridotto i costi e garantito un'elevata precisione e qualità, riducendo al minimo la dipendenza dalla manodopera.
Caso di successo

CNC e robot FANUC forniscono la chiave del tuo successo

I giusti processi di controllo delle macchine e di automazione robotica possono determinare importanti aumenti di efficienza e connettività per l'Industria 4.0, come può testimoniare Giuliani, specialista in macchine transfer per la lavorazione di serrature e chiavi. L'azienda collabora con FANUC da oltre 20 anni.
Caso di successo

Caricamento di precisione e lavorazione a livello di micron con le soluzioni FANUC

Lo sviluppo di una nuova macchina utensile non è un compito facile, ma quando la macchina in questione deve tornire componenti duri con una precisione di livello micron, il lavoro diventa decisamente più impegnativo. Il costruttore olandese di macchine utensili Hembrug ha deciso di affidarsi all'esperienza e alle tecnologie di FANUC. Utilizzando soluzioni CNC e robot FANUC, l'azienda è stata in grado di raggiungere gli obiettivi chiave per la sua nuova macchina di tornitura dura MikroTurn Twin ad alto livello.
Caso di successo

C’è sempre spazio per robot migliori.

L’automazione non si ferma mai. Anche quando replichi una cella di produzione, c’è sempre spazio per migliorare: tempi ciclo ottimizzati e maggiore affidabilità, per esempio.
Caso di successo

EUROEDIL migliora la velocità di taglio e aumenta la produttività grazie alle macchine FANUC

Con le sue nuove macchine FANUC, EUROEDIL ha aumentato la velocità di taglio e la produttività per soddisfare le crescenti richieste dei clienti. Inoltre, l'accuratezza e la precisione degli strumenti di fustellatura dell'azienda sono notevolmente migliorate.
Caso di successo

FANUC fornisce l'anello mancante alla ZPM

Quando ZPM ha voluto aumentare l'utilizzo di macchine e robot, supportare la strategia di produzione a integrazione verticale dell'azienda e mappare la produzione con maggiore precisione, si è rivolta a MT-LINK𝑖 di FANUC. Con questo software avanzato, produttori come ZPM possono supervisionare e gestire i dati da una a 2.000 macchine, robot e sistemi PLC.
Caso di successo

FANUC offre una visione del futuro in ZAP

Mentre la lavorazione può trarre grandi benefici dall'adozione di un robot che si occupa della macchina, l'aggiunta di telecamere 3D introduce un ulteriore livello di intelligenza che porta alla produzione autonoma e a particolari vantaggi per le macchine.
Caso di successo

FANUC riduce il calore nelle panetterie all'interno dei punti vendita

Con il sistema basato sul cobot FANUC, le panetterie possono aumentare la loro produttività in modo sicuro e affidabilita'. Il sistema automatizzato offre un modo efficace per aumentare la produttività e ridurre i costi nelle applicazioni di manipolazione ripetitiva dei prodotti.
Caso di successo

Frantuma i trucioli lunghi con la funzione di oscillazione a controllo servo di FANUC

I trucioli lunghi delle operazioni di lavorazione disturbano il funzionamento della macchina. ETASIS, un produttore turco di utensili, cercava una soluzione. Il CNC FANUC offre la funzione di oscillazione del servoapprendimento, che oscilla l'utensile lungo la direzione di taglio, mantenendo la qualità e riducendo la pulizia. Questa soluzione è essenziale per la gestione robotica delle macchine ed elimina la necessità di apparecchiature rompitruciolo. ETASIS è molto soddisfatta dei risultati ottenuti.
Caso di successo

I robot FANUC aiutano un produttore di mascherine ad affrontare la sfida

Quando la richiesta di produzione accelera drasticamente in un breve lasso di tempo, la robotica e l'automazione possono aiutare a soddisfare i requisiti molto più rapidamente di quanto molti pensino. Tuttavia, questo risultato dipende in larga misura dalla scelta di robotiche facili da installare, programmare e mettere in funzione.
Caso di successo

I robot FANUC aumentano la capacità di pallettizzazione dell'impianto di produzione di farina

La soppressione della fatica nelle operazioni di sollevamento pesante è un'applicazione classica per i robot industriali. Tuttavia, l'implementazione dei robot nelle attività di sollevamento non solo fornisce un sollievo fisico ai lavoratori, ma ha anche il potenziale per aumentare la produttività, anche quando lo spazio è limitato. Il produttore di farina Lindmühle ne è un esempio, dove il software di simulazione FANUC ha evidenziato il robot ottimale per l'area di lavoro disponibile.
Caso di successo

I robot FANUC automatizzano la produzione di monete presso Swissmint

Automatizzare l'intero processo di coniazione, dalle singole monete alle scatole finite e pallettizzate, non è un'impresa da poco. Tuttavia, questo era il compito di Swissmint, la Zecca Federale della Svizzera. Per trasformare questo complesso concetto in realtà, Swissmint impiega robot FANUC ad alte prestazioni in attività che comprendono il pick and place, l'assemblaggio di scatole e la pallettizzazione.
Caso di successo

I robot FANUC automatizzano un processo automobilistico di precisione

Le applicazioni automobilistiche sono tra le attività di automazione più richieste in tutto il settore industriale. Certo, la velocità degli assi e l'alta produttività sono parametri chiave, ma in questo particolare progetto anche la precisione e la ripetibilità erano tra le priorità. A fronte di tali richieste, i robot industriali FANUC sono stati all'altezza della situazione.
Caso di successo

I robot FANUC conquistano un’azienda ceramica con le loro performance

Quando una fabbrica installa il suo primo robot FANUC, i vantaggi che ne derivano sono tali che di solito ne seguono presto altri. Tra coloro che testimoniano questo fatto c'è il produttore leader di ceramiche Apulum. Dopo l'installazione del suo primo robot FANUC nel 2014, molti altri hanno preso posto nel processo di finitura dell'azienda. Apulum sta ora cercando di migliorare le sue operazioni di confezionamento con i robot FANUC.
Caso di successo

I robot FANUC consentono la lavorazione CNC 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 presso RADMOT

Le celle di lavorazione automatizzate per macchine CNC che comprendono diverse macchine utensili e robot richiedono un progetto e un'integrazione accurati. Allora perché non semplificare il processo rivolgendosi al produttore più importante al mondo di macchine utensili CNC e robotica: FANUC. È stata proprio questa la strategia di RADMOT, un importante fornitore di servizi di lavorazione con sede in Polonia, quando ha voluto implementare una nuova cella di fresatura CNC con tre centri di lavoro e due robot che potesse funzionare senza operatore 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana, senza collisioni tra i robot.
Caso di successo

I vantaggi per i robot FANUC sono molto importanti in TBT

Quando un costruttore di macchine utensili con decenni di esperienza raggiunge lo status di leader del settore, il buon senso commerciale impone la necessità di ulteriori innovazioni per mantenere la propria posizione sul mercato. In molti casi, la gestione della macchina tramite robotica fornisce l'impulso per raggiungere il livello successivo. Tuttavia, come può testimoniare il produttore di macchine per la foratura profonda TBT, la scelta oculata del partner robotico ottimale è fondamentale.
Caso di successo

INHOM-98 si affida all'alta qualità delle apparecchiature e dell'assistenza FANUC

Quando si tratta di automatizzare una fabbrica, l'affidabilita' dei sistemi e' importante quanto la loro efficienza. Un eccellente servizio di manutenzione e riparazione può fare la differenza.
Caso di successo

Il CNC FANUC a capacità multipla porta la tornitura verticale a nuove altezze

Lo sviluppo di una nuova versione di un processo antico come la tornitura richiede livelli sovrumani di creatività e innovazione. Inoltre, convertire queste nuove visioni e concetti di macchine in realtà richiede una tecnologia di controllo estremamente avanzata. Con questo pensiero in mente, il costruttore di macchine utensili FFG Werke sapeva esattamente a chi rivolgersi per ottenere un sistema CNC con le capacità e le prestazioni necessarie per completare il suo nuovo e rivoluzionario centro di tornitura verticale: FANUC.
Caso di successo

Il CNC di FANUC aiuta a trasformare un sogno irrealizzabile in realtà

Qualsiasi costruttore di macchine personalizzate dirà che la scelta del giusto sistema di controllo è fondamentale per il successo del progetto. E quando la macchina in questione ha assi multipli che richiedono un controllo simultaneo ad alta velocità con una precisione ultra-precisa, FANUC ha a disposizione le soluzioni CNC ottimali. Unique Method, un costruttore ungherese di macchine per il taglio laser personalizzate, è tra i sempre più numerosi che hanno scoperto questo fatto.