medical industry with clinical instruments

Medikal Cihaz

Medikal üretim olan her yerde FANUC vardır!

Tıbbi Cihaz Üretimi için Yenilikçi Çözümler

FANUC'un robotik, otomasyon ve hassas mühendislik teknolojileri, medikal cihaz üretiminde devrim yaratıyor. İlaç verme cihazlarının montajından yüksek teknolojili medikal implantların karmaşık işlenmesine kadar, çözümlerimiz maksimum kalite, güvenilirlik ve tekrarlanabilirlik sağlar. Gelişmiş enjeksiyon kalıplama süreçleri, CNC sistemleri ve tel erozyon çözümleri ile, medikal endüstrisinin zorlu gereksinimlerini karşılayarak çeşitli malzemeleri olağanüstü bir hassasiyetle işliyoruz. Kalite güvencesi, tarihsel izlenebilirlik ve hijyen standartlarına uygunluk konusundaki taahhüdümüz, her seferinde verimli ve kusursuz üretimi garanti eder.

3D simulation of a medical production line. High-res industry rendering.

Montaj

İşleme Alanı

Yüzey Parlatma ve Zımparalama

Enjeksiyon

Paketleme ve Etiketleme

Birincil paketleme, ölçme ve kontrol

Montaj

Robotlar, karmaşık ve yüksek hassasiyetli medikal cihazları hassas bir şekilde monte ederek, en yüksek doğruluğu ve tutarlı kaliteyi sağlar ve sıkı hijyen standartlarını korur.

İşleme Alanı

FANUC'un gelişmiş CNC sistemleri, ROBODRILL ve ROBOCUT çözümleri, yüksek teknolojili medikal cihazların işlenmesinde çok önemlidir. Teknolojilerimiz, paslanmaz çelik, alüminyum ve seramik gibi malzemeleri olağanüstü bir hassasiyetle işleyerek, karmaşık geometriler ve yüksek kaliteli yüzeyler üretirken, sıkı hijyen ve temiz oda standartlarını da karşılar.

Yüzey Parlatma ve Zımparalama

FANUC, medikal implant ve aletlerin yüzey işleme uygulamaları için, çeşitli malzeme ve yüzeyleri çapak alma, parlatma ve kumlama işlemleri için tam entegre FANUC Kuvvet Sensörleri ile birlikte çeşitli uygun robot modelleri sunmaktadır.

Enjeksiyon

FANUC ROBOSHOT'ın hassas enjeksiyon işlemi, maksimum kalite, güvenilirlik ve tekrarlanabilirlik sağlar, gaz tahliyesi veya viskozite değişikliği ile ilgili endişeleri ortadan kaldırır. Entegre sıcak yolluk kontrolü ve çeşitli vida boyutları dahil olmak üzere gelişmiş sistemlerimiz, işlemleri kolaylaştırır ve tutarlı üretim verimliliğini korur.

Paketleme ve Etiketleme

Robotlarımızla ürünlerinizi teslimata hazır hale getirin. Ambalajlama, etiketleme, paketleme ve paletleme gibi son aşama süreçlerin otomasyonu, medikal malzeme ve cihazların üretiminde sıklıkla görülen yorucu ve tekrarlayan manuel işlerin azaltılmasına yardımcı olabilir.

Birincil paketleme/ölçme/kontrol

𝑖RVision ve 3D Görüş Sensör ile donatılmış FANUC robotları, hareketli bir konveyör üzerinde ürünleri alır, ayırır, yerleştirir ve düzenler. Örneğin delta robotlar ve SCARA robotlar, parçaları almak, ayırmak, incelemek, yerleştirmek ve takmak için mükemmel seçimdir. Bu işlemler, hareketli konveyörler üzerinde yüksek hızda gerçekleştirilebilir.

The FANUC LR Mate/7-7D Food/Clean is a lighweight robot ideally suited for Cleanroom and Food applications. Blood Test unit assembly.

Temiz Oda Uygulamaları

FANUC temiz oda robotları, medikal cihaz üretiminde çalışmak üzere özel olarak tasarlanmıştır.
Son derece zorlu laboratuvar ve medikal cihaz ortamlarının standart gereksinimlerini (IP67 standardı) karşılamak üzere üretilen bu robotlar, robot hızı ve tekrarlanabilirlikten ödün vermeden ISO Norm 14644'e göre ISO Sınıf 5 temiz oda seviyesine ulaşabilir.

Phentagon Lab case study video - English
The Italian specialist in dental implantology has enhanced its machining capabilities with FANUC ROBODRILL. The investment is enabling the company to achieve faster production, greater flexibility and consistently high quality when manufacturing complex dental solutions from demanding materials.
Phentagon Lab

High-Precision, Flexible Machining for Dental Device Production

Phentagon Lab Srl, an Italian specialist in dental implantology, has enhanced its machining capabilities with FANUC ROBODRILL CNC machining technology. The investment is enabling the company to achieve faster production, greater flexibility and consistently high quality when manufacturing complex dental solutions from demanding materials.

Success Story AlphaRobotica pictures and media
Alpha Robotica

FANUC Robotları Maske Üreticisinin Zorlukların Üstesinden Gelmesine Yardımcı Oluyor

Kısa sürede üretim talebi önemli ölçüde arttığında, robotlar ve otomasyon, birçok kişinin fark ettiğinden çok daha hızlı bir şekilde talepleri karşılamaya yardımcı olabilir. Ancak bu sonuç, kurulumu, programlanması ve devreye alınması kolay robotların seçimine büyük ölçüde bağlıdır.

Image Success Story Demo S.A. - FANUC Bulgaria
SABO-DEMO

DEMO'da Otomasyon En İyi İlaçtır

İlaç endüstrisinin önemli bir oyuncusu, FANUC'un otomatik çözümleriyle üretim kapasitesini önemli ölçüde artırdı. FANUC robotlarını entegre ederek DEMO, dolum, paketleme ve etiketleme süreçlerini optimize etti ve operasyonlarında verimlilik, doğruluk ve genel üretkenlikte artış sağladı.

Images Smith & Nephew success story 
Machine tending with LR-10iA/10 and DCS
Smith+Nephew

İmplant İşleme için Güvenli Bir Ortam

Makine besleme (yükleme ve boşaltma), işçilik maliyetlerinin ortadan kaldırılması ve üretim veriminin artması sayesinde endüstriyel robotlar için en popüler uygulamalardan biridir. Ancak, yoğun bir endüstriyel tesiste, bu kadar hızlı ve güçlü bir tesisin yakınında çalışanların güvenliğini nasıl sağlamak mümkündür? Dünya lideri medikal teknoloji şirketi Smith+Nephew'da FANUC Dual Check Safety teknolojisinin kullanımı, en uygun çözümü göstermektedir.

Diğer Sektörler için Çözümlerimiz

Factory worker in protective uniform and hardhat operating industrial machine at production line.
industry, industrial, factory, plant, machine, production, line, metal, worker, helmet, yellow, hardhat, gloves, protective, working, workman, man, people, technician, uniform, checking, focused, engineer, looking, factory worker, manufacturing, process, technology, business, professional, automated, machinery, production line, interior, work wear, efficient, productive, positive, occupation, job, employment, laborer, operating, operator
Industry background for the global overview page

Tüm Üretim Süreçleri için Fabrika Otomasyon Çözümleri

Otomasyon için Endüstriler - FANUC, otomasyon zorluklarınızı çözmenize yardımcı olmak için tüm endüstrilere hizmet vermektedir.