İmalat, makine besleme robotlarının kullanımıyla büyük fayda sağlarken, 3D kameraların eklenmesi, otonom üretime ve üreticiler için özel avantajlara yol açan ekstra bir zeka düzeyi getiriyor.
Görüş özellikli FANUC robotları, otonom hücre tabanlı işlemeye olanak tanır.
Daha az kaynakla daha fazla üretkenlik.
Kavramlar
Şirket
Hikaye
Ürünler
Kavramlar
Görevden Sonuca Önemli Bulgular
Görev
Elektrik endüstrisine hizmet veren uluslararası bir üretici, ZAP-Mechanika'dan yeni bir tasarımda sıkıştırma takımı dövme işlemi yapmasını istediğinde, sabit ve tanımlanmış bir döngü süresi sağlayacak tam otomatik bir üretim hücresine ihtiyaç duyuldu.
Çözüm
ZAP-Mechanika, kardeş şirketi ZAP-Robotyka'dan otomatik işleme hücresini tasarlamasını ve oluşturmasını istedi. Hücre, iki FANUC ROBODRILL işleme merkezine ve iki FANUC 𝑖RVision 3D görüntüleme sistemi ile donatılmış tek bir FANUC altı eksenli endüstriyel robota sahiptir.
Sonuç
Geniş görüş alanına sahip FANUC 3DV/1600 3D görüntü sensörleri, 𝑖RVision sistemlerinde yer alır ve rastgele yerleştirilmiş iş parçalarını doğrudan büyük bir taşıma kutusundan tanır ve alır. Robot daha sonra parçaları iki ROBODRILL makinesine yükler ve boşaltır.
Özellikle, görüntüleme özelliğine sahip hücre, ZAP-Mechanika'nın otonom olarak çalışmasına da olanak tanır. Böylece şirket, tek bir hücrede iki farklı bileşen üretebilir ve daha az kaynakla işleme sürecini önemli ölçüde hızlandırabilir.
Şirket
ZAP-Mechanika
2000 yılında kurulan ZAP-Mechanika, Polonya'nın Ostrów Wielkopolski kentinde 173 çalışanı ve 5.800 m2'lik bir üretim tesisinde faaliyet göstermektedir. Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya'nın önde gelen markalarına hizmet veren şirket, mobil hidrolik ve kenetleme takımları alanında lider üreticilerdendir. Hassas metal işleme uzmanı olan ZAP-Mechanika'nın hizmetleri arasında bileşen işleme, ısıl işlem, hassas ölçüm ve metalurji bulunmaktadır. Bu şirketin özel bir gücü, optimum işleme sürecinin geliştirilmesine yardımcı olmak için projenin erken aşamalarında müşterilerle yakın işbirliği içinde çalışmasıdır.
ZAP-Mechanika'nın Teknoloji Uzmanı Krystian Młynarczyk, “Elektrik sektöründe faaliyet gösteren uluslararası bir kenetleme takımı üreticisi için gerçekleştirdiğimiz son projemizde, kenetleme takımı dövme parçalarının işlenmesi için sabit ve tanımlanmış bir döngü süresi sağlayacak tam otomatik bir üretim hattı oluşturmakla görevlendirildik” diye açıklıyor. ZAP-Mechanika daha sonra, robotik ve otomatik iş istasyonlarının geliştirilmesi ve entegrasyonu konusunda deneyimli bir uzman olan kardeş şirketi ZAP-Robotyka'nın hizmetlerini kullanmaya karar verdi. Aynı şehirde, Ostrów Wielkopolski'de bulunan ZAP-Robotyka bu zorlu görevi kabul etti ve ZAP-Mechanika adına tüm üretim hücresinin tasarımını, yapımını, teslimatını ve kurulumunu gerçekleştirdi.
ZAP-Robotyka'da Proje Uzmanı olan Paweł Wróbel, tasarım ve konfigürasyonu şöyle açıklıyor: "Robotik hücrede, iki FANUC 𝑖RVision 3D görüntüleme sistemi ile donatılmış bir FANUC M-20𝑖D/35 altı eksenli endüstriyel robot bulunmaktadır. Görüntüleme özellikli robot, iki ROBODRILL işleme merkezine [𝛼-D21L𝑖A5 ve 𝛼-D21L𝑖B5 modelleri] hizmet vermektedir. Her bir 𝑖RVision sistemi doğrudan robota bağlanır, böylece ZAP-Mechanika son derece hızlı haberleşmenin avantajlarından yararlanabilir.
Geniş görüş alanı sayesinde, FANUC 𝑖RVision sistemleri, palet büyüklüğündeki bir iş parçası kutusu içinde rastgele konumlanmış nesneleri tanıyabilir ve alabilir. Robot daha sonra parçaları ROBODRILL makinelerine yükler ve boşaltır. Ancak bu kadarla kalmaz, ZAP-Robotyka tarafından tasarlanan hücrede ekstra bir yenilik daha vardır.
ZAP-Robotyka'da Tasarımcı olarak görev yapan Marta Portasiak, “Sistem, ZAP-Mechanika'nın otonom olarak çalışmasını sağlıyor” diyor. “Bu standart dışı yaklaşım, tek bir hücrede, tek bir robotla iki farklı bileşen üretilmesini mümkün kılıyor ve üretim sürecini önemli ölçüde hızlandırıyor.”
Proje kapsamında ZAP-Robotyka, parçaları kavramak ve işlemek için yeni bir sistem geliştirdi ve iş istasyonu için özel takımlar tasarladı.
ZAP-Mechanika CEO'su Tomasz Krazynski, “Bu uygulama, daha az kaynakla verimliliğimizi artırırken, işimizi kolaylaştırdı ve süreç boyunca süreklilik sağladı” diyor.
Mengene takımı dövme parçalarını işlemek için geleneksel bir kurulumda üç takım tezgahı ve üç operatör gerekir. Buna karşılık, ZAP-Mechanika sadece bir operatör, bir FANUC robot, iki FANUC takım tezgahı ve iki FANUC 3D kamera kullanıyor.
Krazynski, “Bu hücre, gelecekteki hedeflerimizi açıkça ortaya koyuyor” diyerek sözlerini tamamlıyor. “Otomasyona yatırım yapmaya ve robotik üretim hücreleri geliştirmeye devam edeceğiz.”
Ürünler
Teknolojinin Ötesine Geçin: İlgili Ürünleri Keşfedin
M-20𝑖D/35, yerden tasarruf sağlayan entegrasyon için ideal olan yüksek performanslı bir robottur. İnce kolu, paraziti en aza indirir ve tam kablo yönetimi özelliği ile kalabalık üretim ortamları i...
Bu ROBODRILL modeli, çok çeşitli işleme görevlerinde optimum uyarlanabilirlik sunar. Geniş bir kelepçeleme seçenekleri yelpazesine sahip olan bu model, daha büyük bileşenlerin işlemesinde mükemmeld...
FANUC robotlarına görme yeteneği kazandırıyoruz!
𝑖RVision, FANUC robotlarının görmesini sağlayan FANUC'un benzersiz, tam entegre görsel algılama sistemidir ve üretimi daha hızlı, daha akıllı ve d...
Ayrıntılı vaka çalışmalarında sunulan ve her türlü üretim sürecini optimize etmek ve kolaylaştırmak için tasarlanmış kapsamlı fabrika otomasyon çözümlerimizi keşfedin.
Robotlarla makine beslemeyi otomatikleştirerek, manuel beslemeden farklı olarak üstün doğruluk ve kesintisiz çalışma sağlayarak üretiminizi önemli ölçüde artırın. Verimliliği artırın, tutarlı çıktı elde edin, işçilik maliyetlerini azaltın ve tüm üretim sürecinize önemli bir değer katın.
Görsel denetim teknolojisi, nesneleri doğru bir şekilde denetleyen ve analiz eden görüntü tabanlı otomatik sistemlerle üretim süreçlerinizi geliştirir. Gelişmiş görüntü denetim çözümleri, görüntüleri yakalamak ve işlemek, kusurları tespit etmek, boyutları ölçmek ve ürünlerinizin en yüksek kalite standartlarını karşıladığından emin olmak için son teknoloji kameralar, sensörler ve yazılımlar kullanır.