Skip to main content
Kunzmann GmbH

Eğitim Alanından Üretim Alanına: KUNZMANN FANUC CRX Cobot'u Benimsiyor

Alman yüksek kaliteli üniversal freze makineleri ve işleme merkezleri üreticisi BKUNZMANN Maschinenbau, hem eğitim hem de üretim faaliyetlerini kolaylaştırmak için FANUC CRX işbirlikçi robotunu tanıttı. Kolay programlama, esnek entegrasyon ve güvenli insan-robot etkileşimi, sistemi otomasyona yeni başlayanlar için ideal hale getiriyor. KUNZMANN'daki CRX Cobot artık robotik yeteneklerin gösterilmesine yardımcı olurken aynı zamanda üretim hattındaki makine bakım uygulamalarını da destekliyor.
Kunzmann Case Study video: the machine tools builder introduced a FANUC CRX collaborative robot to facilitate both training and production activities

Görevden Sonuca Temel Öngörüler

Görev

KUNZMANN, hem otomasyon kabiliyetini göstermek hem de stajyerlere ilham vermek için robotik makineleri operasyonlarına dahil etmek istedi. Şirket, kullanımı kolay ve güvenli, aynı zamanda gerçek üretim işlerini yapabilecek bir çözüme ihtiyaç duyuyordu. Piyasayı değerlendirirken, birçok geleneksel robot çözümü aşırı karmaşık göründü ve KUNZMANN bunun yerine basit ama güçlü bir seçenek aradı.

 

Çözüm

Şirket, 10 kg yük kapasitesine ve 1.418 mm erişime sahip bir FANUC CRX-10𝑖A/L işbirlikçi robot (cobot) seçti. Kontrolden bağımsız robot, şirketin makine tezgahlarında kullanılabilen çok satıcılı CNC sistemleriyle kolayca entegre olur. Programlama, sezgisel sürükle ve bırak işlevleri kullanılarak FANUC Tablet Teach Pendant aracılığıyla gerçekleştirilir ve kursiyerlerin ve operatörlerin robotik görevleri hızlı bir şekilde öğrenmesine ve uygulamasına olanak tanır.

 

Sonuç

FANUC CRX cobot artık hem pratik eğitimi hem de üretim görevlerini destekliyor. Kursiyerler sezgisel bir arayüz kullanarak uygulamalı robotik deneyimi kazanırken, şirket de üretim operasyonlarının bir parçası olarak modern otomasyon yeteneklerini sergiliyor. Güvenli ortak çalışma ve yüksek tekrarlanabilirlik, robotun insanlarla birlikte çalışabilmesini sağlarken makine bakım uygulamaları için gereken hassasiyeti de korur.

KUNZMANN Maschinenbau GmbH

1907 yılında kurulan KUNZMANN Maschinenbau, Alman üniversal frezeleme makineleri ve işleme merkezleri üreticisidir. Şirket yaklaşık 110 kişiyi istihdam etmektedir ve tek bir platformda hem CNC hem de manuel çalışma sunan yüksek kaliteli makine tezgahlarıyla tanınmaktadır. 2015 yılından bu yana WEILER Werkzeugmaschinen grubunun bir parçası olan KUNZMANN, frezeleme ve hassas tornalama alanlarındaki uzmanlığını bir araya getirirken her iki markanın da güçlü mühendislik kimliklerini koruyor.

KUNZMANN Maschinenbau GmbH HAKKINDA DAHA FAZLA BİLGİ EDİNİN
Kunzmann Case Study pictures: the machine tools builder introduced a FANUC CRX collaborative robot to facilitate both training and production activities

FANUC cobot KUNZMANN'da Yeni Nesile İlham Veriyor

KUNZMANN Maschinenbau için robotik teknolojisinin tanıtımı hem pratik hem de eğitsel hedefler tarafından yönlendirildi. Alman makine üreticisi, modern otomasyon yeteneklerini göstermek ve aynı zamanda kursiyerlerin endüstri̇yel robotiğe doğrudan maruz kalmasını sağlamak istedi.

"Ana odak noktamız, kullanıcıların CNC kontrolörlerini kullanarak veya el çarklarıyla manuel olarak çalıştırabilecekleri hibrit freze makinelerinin tasarımı ve üretimi" diye açıklıyor KUNZMANN Uygulama Mühendisi Niklas Bitzer. "Üretim temel bir faaliyet olsa da, görev alanımızın büyük bir kısmı eğitime odaklanıyor."

Robotiklerin üretimde giderek daha hayati bir rol oynaması ve beceri eksikliğinin Avrupa'da özellikle ciddi boyutlara ulaşması nedeniyle, şirket otomasyon teknolojisinin eğitim ortamına entegrasyonunu istedi.

"Bir robot istedik çünkü sadece bu teknolojideki hünerimizi göstermekle kalmayacak, aynı zamanda robotlarla çalışmak stajyerler için büyüleyici olacaktı" diyor. "Ne yazık ki kısa süre sonra bir engelle karşılaştık ve piyasadaki birçok çözümün çok karmaşık olduğunu keşfettik."

 

Kunzmann Case Study pictures: the machine tools builder introduced a FANUC CRX collaborative robot to facilitate both training and production activities

Neyse ki KUNZMANN'ın devam eden arayışı, şirketi FANUC CRX işbirlikçi robot serisine ve özellikle CRX-10iA/L modeline yönlendirdi. Robot, 10 kg yük kapasitesi ve 1.418 mm erişim mesafesi ile çok çeşitli otomasyon görevleri için esneklik sunarken kurulumu da kolay. Bitzer için bir diğer önemli faktör de uyumluluktu.

"CRX kontrolden bağımsızdır, yani makinelerimizde kullanım için sunduğumuz kontrol sistemlerinden herhangi birine bağlanmak için kullanılabilir ve basit entegrasyonu destekler."

Kullanım kolaylığı belirleyici bir avantaj oldu. CRX serisi, sezgisel bir sürükle ve bırak programlama arayüzüne sahip olan FANUC Tablet Teach Pendant'tan yararlanır. Kullanıcılar karmaşık kodlar yazmak yerine robotu manuel olarak yönlendirir ve konumları doğrudan dokunmatik ekrana kaydeder.

Kunzmann Case Study pictures: the machine tools builder introduced a FANUC CRX collaborative robot to facilitate both training and production activities

Öğrenmesi çok kolay. Herhangi bir programlama dili bilgisine sahip olmamıza gerek yok. Her şey tablet arayüzü kullanılarak dokunmatik olarak çalıştırılıyor ve hareketlerin iş akışımıza basit bir şekilde dahil edilmesini destekliyor

Referans alıntısı

Niklas Bitzer

Uygulama Mühendisi

Bu basitlik, robotu eğitim ortamları için özellikle uygun hale getiriyor.

“Herkes kullanabilir, birinci sınıf öğrencileri ve stajyerler bile,” diyor. “Bu son derece değerli bir özellik, çünkü öğrenenlerin en başından itibaren robotik alanında deneyim kazanmalarını sağlıyor.”

Kunzmann Case Study pictures: the machine tools builder introduced a FANUC CRX collaborative robot to facilitate both training and production activities

FANUC robotu eğitimde önemli bir rol oynarken, KUNZMANN aynı zamanda robotun gerçek üretim süreçlerini destekleyebilmesini de sağlamalıydı. CRX-10𝑖A/L, ±0,05 mm'lik tekrarlanabilirlik özelliği ile bu gereksinimi karşılayarak, makine yükleme ve boşaltma gibi hassas görevleri kolaylaştırıyor.

Bitzer, “Robotun sadece stajyerlerimiz için bir demonstrasyon aracı olarak değil, tam anlamıyla bir üretim aracı olarak çalışabilmesi hayati önem taşıyordu” diyor.

Proje sırasında yaşanan güçlü işbirliğini vurgulayarak sözlerini şöyle bitiriyor: “FANUC ile işbirliği mükemmeldi. Ne sorarsak soralım, her zaman hızlı ve kapsamlı bir yanıt aldık. Ayrıca, PLC programlamamız ile FANUC arasındaki etkileşim olağanüstü derecede iyi işledi. Tereddüt etmeden yine FANUC ve CRX'i seçerdik.”

İlham Alın

Success story about automated handling processes using FANUC cobots by the Swiss company Emerson Professional Tools AG.

Emerson Professional Tools AG relies on FANUC cobots to ensure precise and reliable handling within its automated production environment. Supported by advanced vision technology, the cobots pick and position components with high accuracy, contributing to consistent product quality.
Emerson

İnsan ve Teknoloji Yakın Temas Halinde

FANUC'un Cobot CRX-10𝑖A/L modeli, en dar alanlarda bile güvenilir üretim yapmayı kolaylaştırır. Kompakt bir tasarıma sahiptir ve makine kullanılabilirliğini önemli ölçüde artırır.

Success story about successful development of a mobile cobot with FANUC CRX-10iA/L. The Austrian company GER4TECH integrated the FANUC collaborative robot CRX-10iA/L into a Mobile Cobot G4T4.These Mobile Cobots can move autonomously between different workstations, transport materials and switch from one job to the next without any trouble. Thus G4T4 – Mobile Cobots enable new possibilities in handling and logistics automation. Their safety functions enable them to operate around people and capabilities of the G4T4 cobots are enhanced with a collaborative end-of-arm tooling (EoAT).
GER4TECH

FANUC Cobot GER4TECH'in Taşınmasına Yardımcı Oluyor

Yeni bir robot geliştirmek uzmanlık, deneyim ve genellikle belirli teknoloji alanlarında uzmanlık bilgisine sahip ortaklarla işbirliği gerektirir. Bu nedenle GER4TECH, yeni otonom mobil robotuna (AMR) gelişmiş özellikler kazandırmak için işbirlikçi robotlar konusunda bir uzmana ihtiyaç duyduğunda şirket FANUC ile iletişime geçti.

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

FANUC Başarı Öyküleri

Ayrıntılı vaka çalışmalarında sergilenen ve her türlü üretim sürecini optimize etmek ve kolaylaştırmak için tasarlanmış kapsamlı fabrika otomasyon çözümü keşfedin.