Apulum

Une usine de céramique impressionnée par les capacités des robots FANUC

Lorsqu'une usine installe son premier robot FANUC, les avantages offerts sont tels que d'autres robots suivent rapidement. L'un des principaux fabricants de céramiques, Apulum, en témoigne. Après l'installation de son premier robot FANUC en 2014, plusieurs autres ont depuis pris place dans le processus de finition de l'entreprise. Apulum cherche désormais à améliorer ses opérations d'emballage grâce aux robots FANUC.
FANUC automation solutions and service support the porcelain quality 
Finishing processes of high quality products in large porcelain manufacturing factory are possible with fine support from FANUC industrial robots. Wide range of FANUC customer service support is available (spare parts, repairs, trainings) and further applications for robots are in plan (e.g. packaging). 
Duration: 2:38
Romanian with subtitles

Les clés de la tâche au résultat

Tâche

Motivé par une éthique d'amélioration continue, un important fabricant de vaisselle en céramique - comprenant des bols, des assiettes, des plats et des soucoupes - souhaitait faire passer son processus de finition à la vitesse supérieure en introduisant l'automatisation. Cependant, le fait de fournir à des marques de détail de premier ordre jusqu'à 50 millions de pièces en céramique par an provenant de plus de 2000 types de produits différents signifiait qu'Apulum devait spécifier un fournisseur d'automatisation disposant à la fois de robots haute performance et d'excellentes capacités de service correspondantes.

Solution

Conformément à sa position de leader sur le marché, qui consiste à fournir des produits à de grands détaillants tels qu'IKEA et Villeroy & Boch, Apulum a installé son premier robot FANUC en 2014.

Résultat

Apulum utilise aujourd'hui une sélection de robots FANUC dans l'ensemble de son processus de finition à la fois rapide et de haute qualité, notamment des modèles M-10𝑖A/12. Avec des exigences de production aussi élevées, la société compte beaucoup sur le service et l'assistance de FANUC pour l'aider à maximiser le temps de fonctionnement des robots et les taux de productivité.

Apulum utilise aujourd'hui une sélection de robots FANUC dans son processus de finition rapide mais de haute qualité, y compris des modèles M-10[fanuctokens:intelligent_i]A/12.

Apulum

Image related to the success story Apulum. FANUC Romania.

FANUC automation solutions and service support the porcelain quality

Apulum est une entreprise de fabrication de céramiques qui a plus de 50 ans d'histoire. Basée dans une usine de 160 000 m2 à Alba Iulia, en Roumanie, Apulum emploie environ 1 100 personnes. L'entreprise, certifiée ISO9001, fabrique chaque année 50 millions de pièces en céramique pour des noms connus comme IKEA, Villeroy & Boch, Fiskars Italy, Rosendahl et Posgrund.

en savoir plus sur apulum

Les robots FANUC au service d'un fabricant d'articles de table

Apulum sait qu'elle doit maximiser sa qualité afin de répondre aux exigences de ses clients, parmi lesquels figurent de nombreux géants réputés de la vente au détail. Parmi les nombreux attributs de l'automatisation figure sa capacité à avoir un impact réel sur la qualité.

"L'utilisation de l'automatisation peut influencer la qualité parce qu'elle nous permet de maintenir une norme élevée et contrôlée à toutes les étapes de la production", déclare Dorogan. "En outre, nous pouvons détecter à un stade précoce les défauts dus à des ajustements inappropriés du processus.

Image related to the success story Apulum. FANUC Romania.

FANUC automation solutions and service support the porcelain quality

 

Apulum a présenté son premier robot FANUC en 2014. Aujourd'hui, plusieurs robots FANUC, dont les modèles M-10𝑖A/12, servent dans le processus de finition des produits de l'entreprise. Avec sa charge utile de 12 kg et sa portée de 1420 mm, le M-10𝑖A/12 assure une manutention des produits à grande vitesse et sans vibration, ce qui contribue à stimuler à la fois la productivité et la qualité.

"À l'avenir, nous voulons introduire des robots dans notre zone d'emballage, ce qui entraînera d'autres améliorations dans nos opérations", explique Rayon d'action. "Nous pensons que nous avons encore beaucoup à apprendre, en particulier dans le domaine de l'optimisation des programmes de travail pour les robots".

Le temps de fonctionnement et la productivité sont d'une importance capitale dans cette usine de céramique incroyablement active. L'entreprise s'appuie sur les capacités de l'assistance technique de FANUC pour identifier et résoudre les problèmes.

" Le service de réparation et de remplacement des pièces fourni par FANUC est d'un niveau élevé et professionnel ", déclare M. Dorogan.

Image related to the success story Apulum. FANUC Romania.

FANUC automation solutions and service support the porcelain quality
Devis de témoignages

Dan Dorogan

Ingénieur, département technique

 

En collaboration avec l'intégrateur de systèmes Inno Robotics, Apulum étudie actuellement la possibilité d'ajouter des robots FANUC à ses opérations d'emballage. En outre, dans le cadre d'un autre développement, la société souhaite entamer une collaboration de formation avec FANUC, en se concentrant sur un fort contenu pratique dans son usine en Roumanie.

La société a également mis en place un programme de formation en ligne.

Découvrez la technologie : Découvrez les produits connexes

S'inspirer

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Études de cas FANUC

Découvrez notre gamme complète de solutions d'automatisation d'usine, présentées dans des études de cas détaillées, et conçues pour optimiser et rationaliser n'importe quel processus de fabrication.