Smith+Nephew

Un espace sûr pour l'usinage des implants

L'entretien des machines (chargement et déchargement) est l'une des applications les plus populaires pour un robot industriel grâce à l'élimination des coûts de main-d'œuvre et à l'augmentation du débit de production. Cependant, dans une usine industrielle très active, comment est-il possible d'assurer la sécurité des employés qui se trouvent à proximité d'une installation aussi rapide et puissante ? L'utilisation de la technologie Dual Check Safety de FANUC chez Smith+Nephew, leader mondial de la technologie médicale, démontre la solution optimale.
Video Smith & Nephew success story 
Machine tending with LR-10iA/10 and DCS

Les clés de la tâche au résultat

Tâche

L'usine d'Aarau, en Suisse, du spécialiste mondial des technologies médicales Smith+Nephew souhaitait automatiser l'un de ses principaux processus de production : l'usinage d'implants de tige de hanche en titane. Auparavant, un opérateur de machine chargeait et déchargeait les implants des caisses vers et depuis un centre d'usinage CNC. L'idée était d'augmenter le rendement de la production grâce à l'installation d'un robot industriel, mais il était tout aussi important de maintenir la sécurité sur le lieu de travail.

Solution

Smith+Nephew s'est tourné vers son partenaire de longue date en matière d'automatisation, Robotec Solutions, intégrateur officiel de systèmes FANUC depuis plus de 25 ans. Robotec a recommandé l'utilisation d'un robot industriel compact 6 axes FANUC LR-10𝑖A/10 avec une charge utile de 10 kg et une portée de 1101 mm. Conçu pour les opérations de maintenance des machines, ce robot léger et entièrement couvert est idéal pour les petites cellules d'automatisation. Fait important, la solution d'automatisation proposée par Robotec incluait la technologie Dual Check Safety (DCS) de FANUC pour assurer la sécurité des employés de l'usine.

Résultat

Avec le robot machine FANUC en place, Smith+Nephew bénéficie d'une augmentation de 45 % du débit des implants de hanche usinés. En outre, grâce au système DCS de FANUC, l'entreprise peut créer une barrière de sécurité virtuelle pendant le fonctionnement de la cellule, qui assure la sécurité des travailleurs grâce au contrôle des mouvements, des positions et des vitesses.

À propos de Smith+Nephew

Images Smith & Nephew success story 
Machine tending with LR-10iA/10 and DCS

Avec plus de 18 000 employés, Smith+Nephew est l'une des principales entreprises mondiales de technologie médicale spécialisée dans les domaines de l'orthopédie, de la médecine sportive, de l'ORL (oto-rhino-laryngologie) et des solutions avancées de traitement des plaies. L'usine d'Aarau, en Suisse, produit une gamme innovante d'implants de la hanche et du genou, ainsi que des technologies robotiques et numériques, et des systèmes de fixation interne et externe. Au total, l'usine, qui emploie 250 personnes, fabrique plus de 500 000 produits par an.

EN SAVOIR PLUS SUR Smith+Nephew

Plus de 20 ans de soutien de la part de FANUC chez le spécialiste des implants

Comme pour de nombreuses installations précédentes, cette éthique a servi de base à un nouveau projet d'automatisation, comme l'explique Patrizia Rieser, chef de projet : "Nous recherchions une solution de chargement/déchargement qui nous permettrait d'améliorer une opération d'usinage de base à l'aide d'un robot industriel rapide et stable."

En tant qu'utilisateur de robots FANUC depuis plus de 20 ans, l'usine d'Aarau est un partenaire de longue date de l'intégrateur officiel de systèmes FANUC, Robotec Solutions. L'objectif était d'automatiser le chargement et le déchargement manuels antérieurs d'implants de tige de hanche en titane vers et depuis un centre de tournage CNC. Robotec a recommandé le FANUC LR-10𝑖iA/10, un robot industriel compact à 6 axes conçu pour les opérations de maintenance des machines. La solution d'automatisation comprenait notamment la technologie Dual Check Safety (DCS) de FANUC pour la surveillance de la sécurité de l'espace de travail.

Aron Spigaglia, chef de projet chez Robotec Solutions AG, déclare : " Nous utilisons les produits FANUC en raison de leur fiabilité inhérente et de leurs normes de construction élevées. Grâce aux technologies FANUC, nous avons réussi à mettre en œuvre une automatisation complète pour l'usinage d'implants de hanche à Aarau."

 

Images Smith & Nephew success story 
Machine tending with LR-10iA/10 and DCS

 

En effet, les premiers robots FANUC sur le site d'Aarau sont toujours en service, ce qui en dit long sur leur fiabilité dans des environnements de production exigeants.

La clé de l'aspect sécuritaire de la nouvelle cellule d'usinage automatisée est le système FANUC DCS qui, soutenu par des capteurs laser, permet à Smith+Nephew de créer une barrière de sécurité virtuelle qui contrôle les mouvements, les positions et les vitesses pour une surveillance complète de la sécurité sur le lieu de travail. L'ensemble du système de surveillance de la zone est dédié à la collaboration en toute sécurité entre les robots et les humains.

Parmi les principaux défis de cette installation particulière figurait la détermination de la position des caisses contenant les implants de hanche arrivant à la cellule automatisée. Les caisses ont tendance à se trouver à des angles et à des hauteurs légèrement différents. Aucun être humain n'étant autorisé à pénétrer dans la barrière de sécurité virtuelle pendant le fonctionnement, Robotec a mis au point une méthode de balayage des caisses à l'aide d'un laser afin de déterminer leurs positions dynamiques exactes.

"Grâce au système automatisé, nous avons augmenté de 45 % le débit de production de l'opération d'usinage des implants de la hanche", déclare M. Reiser. "Cela nous permet de travailler de manière autonome pendant quatre heures chaque jour.

La dernière remarque de Spigaglia concerne la facilité avec laquelle Smith+Nephew peut gérer la cellule automatisée après l'installation : " L'un des principaux avantages des produits FANUC est leur facilité d'utilisation. Une courte session de formation suffit pour effectuer des ajustements de manière autonome".

Image Smith & Nephew success story.  
Machine tending with LR-10iA/10 and DCS
Devis de témoignages

Patrizia Rieser

Chef de projet

Découvrez la technologie : Découvrez les produits connexes

S'inspirer

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Études de cas FANUC

Découvrez notre gamme complète de solutions d'automatisation d'usine, présentées dans des études de cas détaillées, et conçues pour optimiser et rationaliser n'importe quel processus de fabrication.