Lettner

Le système IoT de FANUC augmente le temps de disponibilité des machines chez Lettner.

La croissance de toute entreprise manufacturière s'accompagne de la nécessité d'améliorer le suivi et le contrôle de la production. À l'ère du numérique, de plus en plus d'entreprises se tournent vers les outils logiciels IoT sur PC. Mais lequel choisir ? Comme le révèle Lettner Metallbearbeitung, de nombreux arguments plaident en faveur de MT-LINK𝑖 de FANUC.
Success Story Lettner about MT-LINKi - FANUC Germany
Duration: 1.21
German with English subtitles

Les clés de la tâche au résultat

Tâche

Avec 45 machines-outils produisant des millions de petites pièces tournées à travers un schéma d'équipes 24/7, Lettner Metallbearbeitung recherchait une solution logicielle IoT qui aiderait à fournir un meilleur suivi de l'état de sa production. L'entreprise souhaitait notamment éviter toute période d'arrêt prolongée, qui peut avoir un effet catastrophique sur les calendriers de production.

Solution

Après avoir évalué le marché, l'entreprise a opté pour MT-LINK𝑖 de FANUC. Ce logiciel avancé est une solution de surveillance des machines-outils entièrement évolutive qui peut superviser et gérer les données d'une à 2 000 machines, robots et autres dispositifs.

Résultat

Aujourd'hui, Lettner utilise MT-LINK𝑖 pour découvrir les tendances des temps d'arrêt des machines et comprendre pourquoi ils se produisent, ce qui aide l'entreprise à résoudre les problèmes et à maintenir la production en cours. En particulier, les messages d'erreur pendant l'équipe fantôme de nuit ont un impact positif notable sur le temps de fonctionnement des machines.

Lettner Metallbearbeitung

Success Story Lettner about MT-LINKi - FANUC Germany

Fondée en 2011, Lettner Metallbearbeitung (LMB) est une entreprise spécialisée dans le tournage de précision d'une grande variété de composants pour diverses industries. Les laboratoires dentaires, les établissements médicaux, les usines automobiles et les constructeurs de systèmes mécaniques/hydrauliques obtiennent tous leurs écrous, vis, goupilles et autres auprès de l'installation de production avancée de LMB à Finningen, près d'Augsbourg, en Allemagne. Accréditée selon la norme de qualité ISO 9001 internationalement reconnue, LMB traite des matériaux tels que l'aluminium, l'acier inoxydable, l'acier de décolletage, le laiton et le plastique.

en savoir plus sur letner

Le spécialiste des pièces tournées se tourne vers le MT-LINK de FANUC 𝑖

Avec environ 45 machines-outils sur le site, LMB Metallbearbeitung (LMB) produit des millions de pièces chaque année, généralement avec de petits diamètres dans la gamme de 0,6 à 22 mm. Avec autant de machines et des volumes aussi importants, suivre l'état de la production et le débit peut s'avérer difficile, c'est pourquoi la société s'est tournée vers le MT-LINK𝑖 de FANUC.

MT-LINK𝑖 est un logiciel sur PC qui connecte les machines de l'usine en collectant, en gérant et en visualisant divers ensembles de données. Cet outil IoT avancé gagne en popularité dans les usines du monde entier qui cherchent à améliorer leur production.

 

Alexander Lettner, FOUNDER, OWNER AND MANAGING DIRECTOR, testimonial about FANUC MT-LINKi.
Devis de témoignages

Alexander Lettner

Fondateur, propriétaire et directeur général

FANUC MT-LINK 𝑖 est une solution de surveillance des machines-outils prête à l'emploi et entièrement évolutive, capable de superviser et de gérer les données d'une à 2 000 machines, robots et autres dispositifs tels que les automates programmables via un protocole de serveur OPC UA. Pour surveiller et collecter les données de fonctionnement et de production, les ateliers n'ont besoin que d'un PC et d'une connexion Ethernet. Le logiciel avancé de FANUC collecte automatiquement une variété de points de données, notamment l'historique des alarmes, les variables macro et l'historique des signaux, les courants et températures des moteurs à broche/servo, l'état de la batterie et du ventilateur, les dérogations à la vitesse d'avance, etc.

.

Success Story Lettner about MT-LINKi - FANUC Germany

"Nous avons introduit MT-LINK𝑖 pour révéler les tendances sur les temps d'arrêt des machines et les raisons de ces arrêts, ce qui simplifie nos opérations quotidiennes", déclare Lettner. "Nous pouvons afficher les informations sur n'importe quel PC ou smartphone".

Comme le logiciel surveille divers capteurs connectés aux machines-outils, il représente un moyen simple de faire entrer une installation dans l'univers de l'IoT tout en améliorant simultanément un certain nombre de mesures clés.

"MT-LINK𝑖 a eu un impact positif sur les temps de production", déclare Lettner. "Notamment, les messages d'erreur pendant l'équipe fantôme deviennent plus visibles, ce qui nous aide à mettre en place des contre-mesures et à réduire les temps d'arrêt des machines."

S'inspirer

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Études de cas FANUC

Découvrez notre gamme complète de solutions d'automatisation d'usine, présentées dans des études de cas détaillées, et conçues pour optimiser et rationaliser n'importe quel processus de fabrication.